Personnalisez votre ordinateur avec le bon boîtier PC

Si vous souhaitez personnaliser votre PC, vous passez beaucoup de temps à réfléchir aux composants tels que la bonne carte graphique, la RAM ou le processeur – mais vous perdez rarement une idée du bon boîtier PC. Le boîtier est tout autant un élément clé que le processeur : il doit offrir suffisamment d’espace pour les composants individuels et doit également être visuellement attrayant. Mais comment combinez-vous la puissance de calcul avec la décision concernant la nouvelle maison pour les circuits imprimés ? De préférence non détaché des composants individuels ! Dans ce tutoriel, nous vous montrerons ce à quoi vous devez faire attention pour choisir le bon boîtier PC.

Taille du boîtier, équipement et optique – les facteurs les plus importants pour votre boîtier

Boitier PC : Cela dépend de la bonne taille

Que vous mettiez à niveau un PC ou que vous en construisiez un tout nouveau, la carte mère doit tenir dans le boîtier. Il convient de noter ici qu’il n’y a pas nécessairement assez d’espace pour tous les facteurs de forme dans les modèles de boîtiers plus petits. Si vos besoins peuvent être satisfaits avec une carte mère avec un facteur de forme plus petit, elle peut toujours être installée dans un boîtier PC plus grand si nécessaire. Après tout, les facteurs de forme de la carte mère sont standardisés et les trous de perçage dans le boîtier et les trous de vis sur la carte mère restent les mêmes. En ce qui concerne la carte mère, l’espace spatial est le seul facteur décisif pour le boîtier du PC.

Chaque ordinateur a besoin d’une carte mère. Cependant, les facteurs de forme respectifs apportent avec eux des connexions, des emplacements et des exigences d’espace différents. Vous pouvez obtenir un aperçu des facteurs de forme les plus courants pour les cartes mères pour PC ici :

  • E-ATX, les géants : Les cartes mères de ce facteur de forme étendent encore plus la fonctionnalité des cartes mères ATX largement répandues. Avec un espace pouvant accueillir jusqu’à 16 emplacements RAM ou plus de deux emplacements PCIe x16, ces cartes mères peuvent répondre à des exigences extrêmes telles que l’extraction de bitcoins ou le traitement de quantités massives de données.
  • ATX, le grand facteur de forme : les cartes mères ATX ont de la place pour plusieurs slots PCIe, deux à huit slots pour la RAM et la plupart des connexions pour les disques durs. Les cartes mères ATX offrent la plus grande variété de connexions et d’emplacements, ce facteur de forme peut donc également répondre à des exigences techniques élevées.
  • mATX : Toute personne recherchant une carte mère plus petite trouvera souvent son bonheur dans cette catégorie. Pour le plus petit format, cependant, vous devez faire de petits sacrifices dans les emplacements PCIe ou les emplacements RAM. Néanmoins, les cartes mères mATX offrent toujours une large gamme de combinaisons de connecteurs et d’emplacements.
  • Mini-ITX : Le plus compact des facteurs de forme adaptés aux PC. Les cartes mères Mini-ITX n’ont généralement de place que pour une seule carte graphique, moins d’emplacements PCIe et un maximum de 4 emplacements RAM. Ce facteur de forme ne doit donc être considéré que si vous devez construire vraiment petit.

Une fois que vous avez fait le choix de la carte mère en fonction des composants souhaités, vous pouvez vous pencher sur le boîtier PC souhaité : vous ne devriez pas avoir de problèmes d’espace, surtout avec les grandes ou les tours midi.

Les grands modèles de tour sont les plus grands boîtiers de PC. Ils sont généralement disponibles avec des dimensions de 500 à 700 mm de hauteur et de 225 à 330 mm de largeur, selon le fabricant. Les tours midi sont les modèles les plus courants et existent dans de nombreuses tailles différentes : la longueur et la hauteur peuvent varier de 350 mm à 550 mm, la largeur de 175 mm à 385 mm.

La plus petite catégorie parmi les modèles de logements conventionnels est la mini-tour. Les boîtiers PC de cette catégorie sont disponibles dans des longueurs et des hauteurs de 280 à 480 mm et des largeurs de 140 à 180 mm. De plus, en particulier dans ce segment, il existe des boîtiers conçus pour s’allonger au lieu de se tenir debout.

Si vous voulez une tour compacte, vous devez être extrêmement précis lors de la mesure. L’emplacement de la carte graphique se trouve rarement tout à fait à l’extérieur de la carte mère, et la carte mère elle-même ne repose pas toujours exactement contre le bord extérieur du boîtier. Par conséquent, la carte graphique est également décalée à l’intérieur du boîtier. En conséquence, les dimensions d’une carte graphique ne sont pas suffisantes pour savoir si elle rentre dans votre boîtier. Dans ce cas, vous devez plutôt mesurer à partir de l’emplacement de la carte graphique.

Le refroidissement pris en compte

Un autre aspect qui consomme de l’espace est le refroidissement de l’ordinateur : plus d’espace signifie souvent une meilleure circulation de l’air, car les composants matériels individuels bloquent moins la circulation. De plus, les ventilateurs plus grands sont souvent plus silencieux. Si vous disposez de suffisamment d’espace à l’intérieur de l’ordinateur, vous pouvez également envisager la possibilité d’un refroidissement par eau.

Mais même un boîtier PC compact ne signifie pas automatiquement que vous avez moins de choix en matière de composants de refroidissement. Les appareils de la génération de mini boîtiers plus modernes fonctionnent avec des systèmes sophistiqués à deux ou trois chambres et un bon équipement de ventilation. De cette façon, ils combinent une puissance de calcul élevée avec un petit espace, sans que l’ordinateur ne chauffe trop en été.

Si vous souhaitez contrôler manuellement le refroidissement de votre PC, choisissez un boîtier PC avec un interrupteur de contrôle du ventilateur, comme le be quiet! Fenêtre Pure Base 600 : Ces boîtiers contrôlent la ventilation avec un interrupteur et permettent des réglages tels que le fonctionnement silencieux du ventilateur.

Disques durs : l’espace sur le PC nécessite de l’espace sur le PC

En plus des dimensions pour la carte mère, la carte graphique et le refroidissement, vous devez prévoir suffisamment d’espace pour votre stockage de données. Les SSD de 2,5 pouces peuvent généralement être installés sans aucun problème – les disques durs de 3,5 pouces, en revanche, ne trouvent pas d’espace aussi facilement. La raison en est une combinaison de l’espace disponible et des possibilités d’hébergement du disque dur : aujourd’hui, très peu de boîtiers PC proposent encore une cage pour lecteurs optiques à l’avant de l’ordinateur, sous laquelle les disques durs étaient autrefois installés. Cela rend le stockage des disques durs plus complexe. Alors que les SSD de 2,5 pouces peuvent souvent être fixés à l’arrière, il y a rarement de la place pour les disques durs de 3,5 pouces.

Lors de l’installation de supports de stockage, vous devez donc vérifier quels emplacements le boîtier propose pour les disques de 2,5 et 3,5 pouces. Ces emplacements internes ne sont pas accessibles de l’extérieur et conviennent à des composants tels que les SSD et les disques durs. Les supports optiques tels que les CD, DVD ou Blu-ray peuvent être utilisés facilement via un lecteur optique externe doté d’un port USB si nécessaire.

Gardez un œil sur les connexions

Si vous souhaitez utiliser des CD, des DVD ou des Blu-ray, vous pouvez recourir à un lecteur optique externe doté d’un port USB. Un emplacement dédié dans le boîtier du PC n’est donc pas nécessaire. Lors du choix du boîtier d’ordinateur adapté, les ports USB constituent un facteur mineur, mais déterminant. Une carte mère moderne dispose par exemple souvent de connecteurs internes reliés aux ports USB-C situés à l’avant. Les boîtiers plus anciens ne disposent généralement que de ports USB de générations antérieures, offrant un débit de transfert de données inférieur.

Il existe de nombreuses utilisations possibles pour les ports USB : Aujourd’hui, la plupart des périphériques tels que les souris, les claviers ou les casques disposent d’un port USB. Pour cette raison, vous devez planifier dès le départ le nombre de ports USB dont vous avez besoin et leur emplacement sur le boîtier de votre PC. Si vous avez encore trop peu de ports, vous pouvez vous aider avec un concentrateur USB. Les connexions audio sont standard à l’arrière du boîtier, mais de nombreux modèles de boîtiers ont des options de connexion supplémentaires à l’avant. Si plusieurs appareils audio sont utilisés, cela vous évite d’avoir à passer à des connexions frontales supplémentaires.

Certains aiment la couleur – l’esthétique d’un boîtier PC

Le dernier point sur la voie d’un boîtier PC parfaitement personnalisé est le look. Ici aussi, il existe de nombreuses options de conception. De nombreux composants PC sur le marché aujourd’hui – en particulier les cartes mères – ont un éclairage RVB intégré. Cependant, cela peut également être installé ultérieurement et ne doit pas seulement concerner la carte mère. C’est plutôt la visibilité des composants du PC qui est décisive : Typiquement, le fonctionnement interne du PC, comme avec le BQT BGW 38 de be quiet ! mis en scène à travers une fenêtre de visualisation ou un panneau latéral complètement transparent.

Cependant, des modèles beaucoup plus sophistiqués sont également disponibles sur le marché. Des formes et conceptions spéciales aux boîtiers PC presque complètement transparents, le marché offre une variété d’options où l’aspect de l’ordinateur devient l’élément principal. La lumière est contrôlée par logiciel : les fournisseurs les plus courants sont MSI avec Mystic Light Sync, RGB Fusion de Gigabyte, iCUE de Corsair et ASUS Aura Sync. Avec ce que l’on appelle le light modding, la compatibilité des différents éléments d’éclairage entre eux et avec le logiciel doit être prise en compte. Par exemple, le logiciel Corsair iCUE ne prend pas en charge les fournisseurs tiers.

Cependant, si l’intérieur du PC veut être mis en scène, vous devez également faire attention à un cheminement des câbles visuellement attrayant. Des câbles posés propres et peu encombrants améliorent également le flux d’air à l’intérieur du boîtier. De nombreux boîtiers plus modernes aident à apprivoiser l’encombrement des câbles avec leurs propres conduits de câbles. Dans de nombreux cas, il s’agit d’un espace entre la plaque de base sur laquelle la carte mère est montée et la paroi latérale du boîtier, de sorte que les câbles peuvent disparaître sous la plaque de base. Des serre-câbles supplémentaires sont également fortement recommandés lors de l’installation des composants dans le PC.

Fermez le volet et allons-y

Peu importe que vous ayez en tête une grande tour qui pourrait presque devenir l’éclairage principal de la pièce, ou un ordinateur de travail compact qui devrait remplir sa fonction le plus discrètement possible : il n’y a pas de limites à vos souhaits. Si vous avez prêté attention aux aspects les plus importants lors de la sélection des composants, rien ne s’oppose à l’ordinateur de vos rêves. Vous trouverez dans la boutique en ligne de reichelt un large choix de boîtiers PC adaptés à vos besoins individuels.

Images : Adobe Stock