Lampes frontales Ledlenser – Plus de lumière, d’autonomie et un système de commande intelligent

Que ce soit pour effectuer des réparations dans un atelier, travailler en extérieur ou partir en randonnée après le coucher du soleil, une lampe frontale ne doit pas seulement être puissante. Un faisceau lumineux adapté, une autonomie suffisante et une utilisation confortable sont des critères essentiels. C’est précisément là qu’interviennent les séries H et HF de Ledlenser. Ces modèles se distinguent principalement par leur conception, leur alimentation et leur système de commande de l’éclairage.

Série HF : des lampes frontales compactes avec commande automatique de l’éclairage

La série HF de Ledlenser mise sur une conception compacte et des fonctions d’éclairage polyvalentes. Les modèles HF4 et HF4R combinent un faisceau de proximité et un faisceau lointain, le tout avec un éclairage frontal rouge. Ce dernier est particulièrement adapté au camping ou à l’orientation nocturne, par exemple, lorsque l’on a besoin de lumière tout en préservant autant que possible l’adaptation des yeux à l’obscurité.

Les modèles HF6R et HF7R élargissent le concept d’éclairage en proposant un faisceau spot, un faisceau moyen et un faisceau large, ainsi que la fonction « Adaptive Light Beam ». Ce système ajuste automatiquement la luminosité et la focalisation en fonction des situations changeantes. Cela s’avère particulièrement pratique lors de travaux de montage et de réparation, lorsque le regard passe fréquemment de la zone de travail immédiate à des zones plus éloignées. Les interventions manuelles sont ainsi réduites. Selon le fabricant, le nouveau système de régulation réagit deux fois plus vite que celui de la génération précédente et utilise des capteurs dix fois plus sensibles.

Sur le modèle HF7R, le système de mise au point numérique avancé complète la commande automatique et permet une mise au point manuelle quasi continue. Les modèles rechargeables se rechargent en outre facilement via USB-C, ce qui est pratique pour l’atelier, les déplacements et les interventions en extérieur.

Die Ledlenser HF6R Black passt Helligkeit und Fokus automatisch an – ideal für Outdoor-Abenteuer und anspruchsvolle DIY-Projekte.
La Ledlenser HF6R ajuste automatiquement la luminosité et la mise au point – idéale pour les aventures en plein air et les projets de bricolage exigeants.
ModèleFlux lumineux max.Portée lumineuseAutonomie max.Technologie et fonctionnalitésApplications typiques
HF4450 lm110 m40 hÉclairage de proximité et de loin, éclairage frontal rouge ; Dual Power (fonctionnement sur batterie rechargeable ou piles), piles 3 x AAA inclusesTravaux de montage et de réparation
HF4R650 lm130 m45 hÉclairage de proximité et de loin, éclairage avant rouge ; Dual Power (fonctionnement sur batterie rechargeable ou piles, batterie rechargeable incluse), rechargeable via USB-CBricolage, entretien et réparations
HF6R900 lm180 m60 h
Adaptive Light Beam
– variation d’intensité et mise au point automatiques ;
faisceau spot, moyen et large ; USB-C
Montage et réparations avec des distances de vision variables
HF7R1.200 lm210 m60 hAdaptive Light Beam – réglage automatique de l’intensité et de la mise au point ;
Digital Advanced Focus System – mise au point manuelle ;
Faisceau spot, moyen et large ; USB-C
Travaux de précision et de montage avec alternance entre vision de près et de loin

Série HF : compacte, puissante et intelligente – la lampe frontale idéale pour le travail, le quotidien et les aventures en plein air. Découvrez dès maintenant la série HF de Ledlenser dans la boutique reichelt ►

Série H : une grande portée pour des utilisations prolongées

La série H de Ledlenser est conçue pour offrir une grande portée et permettre des utilisations prolongées. Pour cela, la source d’énergie est placée à l’arrière de la lampe, séparée de la tête d’éclairage, afin d’assurer une répartition équilibrée du poids. Grâce au système Advanced Focus, le faisceau lumineux peut être réglé en continu, d’un éclairage large de proximité à un faisceau concentré de longue portée, en fonction de la tâche à accomplir.

L’alimentation via USB-C offre une flexibilité supplémentaire. Les lampes frontales peuvent même être rechargées pendant leur utilisation. Lors de travaux prolongés dans des zones sombres ou de projets en extérieur, il est ainsi possible de connecter une batterie externe, par exemple. La série H est donc particulièrement adaptée aux interventions de longue durée, aux projets exigeants et aux activités de plein air qui requièrent une grande portée, une grande autonomie et un éclairage flexible.

Die Ledlenser H15R Black bietet bis zu 3.000 Lumen und 450 Meter Reichweite – ideal für anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer bei Dunkelheit.
La Ledlenser H15R offre jusqu’à 3 000 lumens et une portée de 450 mètres – idéale pour les aventures en plein air exigeantes dans l’obscurité.
ModèleFlux lumineux max.
(mode Boost)
Portée max.
(mode Boost)
Autonomie max.
(mode Low)
Technologie et fonctionnalitésApplications typiques
H5R750 lmjusqu’à 275 mjusqu’à 80 hAdvanced Focus System – mise au point en continu ; batterie amovible ; USB-C ; fonctionnement pendant la rechargeTravaux de longue durée, projets et activités de plein air
H7R1.200 lmjusqu’à 350 mjusqu’à 120 hAdvanced Focus System – mise au point en continu ; batterie amovible ; USB-C ; fonctionnement pendant la rechargeTravaux et projets nécessitant une plus grande portée
H15R3.000 lmjusqu’à 450 mjusqu’à 200 hAdvanced Focus System – mise au point en continu ; batterie amovible ; USB-C ; fonctionnement pendant la rechargeUtilisations exigeantes nécessitant une grande portée

Série H : grande portée, puissance lumineuse élevée et longue autonomie pour les utilisations les plus exigeantes. Découvrez dès maintenant la série H de Ledlenser dans la boutique reichelt ►

La lampe adaptée à chaque tâche

Avec les deux séries de Ledlenser, vous avez le choix entre deux concepts de lampes frontales différents. La série HF est recommandée partout où une forme compacte et un contrôle confortable de l’éclairage sont requis. La série H, quant à elle, met l’accent sur une grande portée, une alimentation en énergie durable et une mise au point continue, de la proximité à la distance.

Ces modèles offrent ainsi des solutions adaptées aux ateliers, aux travaux de montage, aux projets domestiques et à vos prochaines sorties en plein air.

Images : Ledlenser, Adobe Stock