Semi-conducteurs, cartes électroniques, pièces de rechange : l’approvisionnement des industriels français sous tension

Le rapport 2026 de reichelt elektronik sur la chaîne d’approvisionnement révèle que si les arrêts de production diminuent, les pénuries de composants électroniques restent critiques pour 35 % des entreprises françaises.

Paris, 14 octobre 2026 – Les semi-conducteurs restent le composant le plus touché par les ruptures d’approvisionnement en France pour 35 % des entreprises industrielles françaises devant les cartes de développement et cartes électroniques (32 %) et les pièces de rechange pour équipements et machines (30 %) selon le rapport annuel sur la chaîne d’approvisionnement publié par reichelt elektronik, qui a interrogé 250 entreprises industrielles françaises en septembre 2026.

En revanche, l’approvisionnement en serveurs, systèmes NAS et équipements réseau semble moins problématique : seules 9 % des entreprises ont signalé des difficultés dans ce domaine, tout comme dans le domaine de la technologie solaire (7 %).

Moins d’arrêts de production, mais des coûts qui explosent

Globalement, les chaînes d’approvisionnement se sont stabilisées. Seulement 21 % des entreprises déclarent un impact significatif des goulets d’étranglement. Les arrêts de production ont baissé à 16,5 jours en moyenne en 2026, contre 21 jours en 2025 et 44 jours en 2023. Près de trois entreprises sur dix (28 %) n’ont subi aucun arrêt de production.

Toutefois, 52 % des entreprises ne s’attendent à aucun changement de la situation d’approvisionnement dans les mois à venir. Les hausses de prix des composants critiques constituent la plus grande charge pour 82 % d’entre elles, suivies des prix de l’énergie (69 %), des coûts de fret (68 %) et de la pénurie de matières premières (62 %).

Infographie sur l'enquête B2B consacrée aux chaînes d'approvisionnement.
Enquête représentative réalisée par OnePoll pour le compte de reichelt elektronik, septembre 2026

Souveraineté technologique : un enjeu de plus en plus prégnant

L’étude révèle également une préoccupation croissante autour de la souveraineté technologique. Parmi les plus grandes menaces pour leur modèle économique, les entreprises françaises citent les coûts élevés des sites par rapport aux standards internationaux (39 %) incluant énergie, main-d’œuvre et loyers. De plus, la dépendance excessive aux importations de composants critiques tels que les semi-conducteurs (35 %) reste une menace importante depuis l’année dernière (35 %) ainsi que la dépendance aux matières premières en provenance de Chine (33 %), le manque de compétitivité en matière d’IA par rapport aux États-Unis et à la Chine (24 %), ainsi que l’absence de souveraineté numérique liée à une dépendance excessive vis-à-vis des entreprises américaines (24 %).

Ce contexte géopolitique tendu pèse lourdement. 70 % des entreprises s’attendent à des effets négatifs de la guerre entre l’Iran et les États-Unis, 62 % de la guerre Russie-Ukraine, et 54 % des conflits commerciaux entre l’UE et la Chine.

Des ouvriers effectuent des opérations de chargement sur un quai de chargement au coucher du soleil, tandis que des camions sont garés devant un entrepôt.

« Les résultats du dernier rapport sur la chaîne d’approvisionnement montrent que les entreprises françaises ont tiré les leçons des dernières années et rendu leurs chaînes d’approvisionnement plus résilientes », déclare Christian Reinwald, Head of Product Management & Marketing chez reichelt elektronik. « Cependant, la hausse des coûts de l’énergie et des composants critiques, ainsi que les conflits géopolitiques, déplacent désormais les enjeux de la capacité d’approvisionnement vers les conditions économiques. Il est donc crucial pour les entreprises de structurer leurs chaînes d’approvisionnement non seulement pour qu’elles soient stables, mais aussi rentables et flexibles. »

Images : Adobe Stock, © Infographie : reichelt elektronik


Dans le cadre de cette étude annuelle menée par OnePoll pour le compte de reichelt elektronik, 250 entreprises industrielles françaises ont été interrogées en septembre 2026 sur l’état de leurs chaînes d’approvisionnement.

Consultez également les enquêtes de 2025 et 2024 :

Enquête 2025 : Supply Chain : Les industriels français souhaitent renforcer leur souveraineté européenne
Enquête 2024 : La Supply Chain française sous pression : l’optimisme des industriels est en chute libre par rapport à 2023