Centrales électriques de balcon zéro injection – adaptation flexible à la consommation

Les centrales électriques de balcon sont un complément utile pour être plus autonomes face aux fournisseurs d’électricité et des fluctuations des coûts énergétiques. En utilisant une alimentation zéro injection, vous pouvez adapter individuellement votre centrale électrique de balcon à vos besoins énergétiques. Ainsi vous utilisez l’électricité que vous produisez pour vos appareils et, si nécessaire, pour charger des batteries pour un stockage temporaire. Vous couvrez donc vos besoins en électricité et vous ne l’injectez pas dans le réseau à bas prix. La mise en œuvre est très simple.

Nous vous expliquons comment construire votre centrale électrique de balcon de manière à ce votre électricité ne soit injectée dans le réseau !

Couvrir vos propres besoins avec de l’électricité autoproduite

Un système énergétique peut être conçu pour fonctionner en zéro injection avec une centrale électrique de balcon ou un autre type d’installation photovoltaïque. Cela signifie que l’électricité (excédentaire) n’est pas injectée dans le réseau public. Un dispositif de stockage d’énergie peut également faire partie de ce système afin que l’énergie qui n’est pas immédiatement utilisée puisse être stockée temporairement.

Cette forme de fonctionnement offre une énorme flexibilité. Vous pouvez à tout moment adapter la taille de votre centrale électrique de balcon – en fonction de votre consommation – et atteindre ainsi un degré élevé d’autonomie et d’efficacité.

Une solution zéro injection avec centrale électrique sur balcon peut être facilement mise en place. En plus d’un système solaire avec onduleurs, tout ce dont vous avez besoin est un contrôleur solaire Smart Micro, un openDTU (par exemple Gateway für Hoymiles (HM-/ HMS-/HMT)) et un compteur intelligent (par exemple de Shelly), un SmartPlug ou une tête de lecture IR.

Le Smart Micro Solar facilite la gestion

Ce petit contrôleur est équipé d’un écran et se configure très simplement via une interface web en Wi-Fi. Aucun besoin de Raspberry Pi ni de carte SD. Il suffit d’entrer l’adresse IP de la openDTU et du compteur intelligent pour que la production d’électricité pour l’autoconsommation soit prête à démarrer.

Dans la configuration classique avec le Smart Micro Solar, le compteur intelligent mesure en temps réel la consommation de votre foyer et l’envoie en Wi-Fi au Smart Micro Solar. Ce dernier communique ensuite avec la openDTU pour ajuster la production de l’onduleur (ou des onduleurs) en fonction des besoins, empêchant toute injection dans le réseau.

Encore plus simple avec la nouvelle méthode SmartPlug :Avec cette méthode, vous pouvez vous passer d’un compteur central, souvent installé par un électricien qualifié. Il vous suffit d’entrer votre consommation de base, puis de brancher des SmartPlugs (prises connectées Shelly par exemple). Celui-ci communique ensuite la demande actuelle à la centrale électrique du balcon via l’openDTU et l’onduleur.

Installez le Smart Micro Solar en quelques étapes seulement

Installez le Smart Micro Solar en quelques étapes seulement

Pour le configurer, le Smart Micro Solar est connecté à l’alimentation via le port USB-C. Un réseau portant le nom « smart-micro-solar » apparaîtra alors dans vos paramètres Wi-Fi. Connectez-vous au réseau. Vous pouvez voir l’adresse IP sur l’écran du Smart Micro Solar ; Par défaut, cela devrait être 192.168.4.1. Saisissez-le dans le navigateur Web, sélectionnez votre routeur dans la section « SSID » et saisissez votre mot de passe.

Vous devriez maintenant voir le message « Installation terminée » dans l’interface Web. L’appareil redémarre ensuite et le routeur vous attribue une nouvelle IP avec laquelle vous pouvez vous connecter à l’appareil dans le navigateur.

L’installation d’un compteur intelligent compatible tel que le Shelly 3EM sur les trois phases du raccordement de la maison ne peut être effectuée que par un électricien qualifié lorsqu’il n’y a pas de tension. Si cela s’est déjà produit, vous pouvez vous connecter au WiFi de Shelly, puis vous connecter au WiFi de votre routeur. Veuillez vous assurer que la « Restriction de connexion » (l’accès à Shelly nécessite un mot de passe) est désactivée. Vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante de configuration du Smart Micro Solar. Si vous utilisez des SmartPlugs, placez-les devant vos appareils à forte consommation sporadique et connectez-les également à votre réseau. Pour que tous les appareils communiquent entre eux, ils doivent être connectés au même réseau.

De même, l’OpenDTU doit être connecté au même réseau et connecté à l’onduleur lors de la configuration. Après la mise en service, l’OpenDTU crée un spot WLAN. Connectez-vous avec ceci. Connectez-vous ensuite à l’interface Web et entrez le nom et le mot de passe de votre routeur. Si vous vous connectez ensuite à nouveau au spot OpenDTU WLAN, l’adresse IP s’affichera. Cela vous amène à l’interface Web de votre navigateur et vous pouvez y enregistrer votre onduleur sous « Paramètres de l’onduleur ». Vous pouvez alors visualiser la consommation et l’état de l’onduleur.

Continuez maintenant à configurer le Smart Micro Solar en vous connectant à nouveau à l’appareil. Dans l’interface utilisateur, sélectionnez « Configurer » pour une configuration ultérieure. Dans la liste déroulante, vous pouvez maintenant choisir entre les différents compteurs intelligents et saisir l’adresse correspondante sous « IP ».

Procédez de la même manière pour « OpenDTU » en saisissant l’adresse IP de votre OpenDTU et pour « Utilisateur » le nom d’utilisateur « admin » et pour « Pass » le mot de passe « openDTU24 ». Appuyez ensuite sur « Retour » pour revenir à la page d’accueil. Vous y avez désormais un aperçu de la consommation d’énergie et de la production d’électricité en temps réel.

Réduire les coûts énergétiques et protéger l’environnement

Vous êtes désormais prêt à exploiter votre centrale électrique de balcon à injection. Cela vous permet non seulement d’utiliser efficacement la capacité de votre système, mais également de réaliser des économies. Si vous disposez d’un système de stockage d’énergie intégré à votre système, l’effet sera encore amélioré. Avec une alimentation nulle, vous ne courez pas le risque de le perdre en raison de pertes de réseau, mais utilisez-le dans votre foyer. De plus, en utilisant l’énergie solaire, vous contribuez à un avenir durable.

Images : Adobe Stock, Selbstbau-pv.de