reichelt découvre des produits de qualité aux salons de l’électronique Electronics Fair et Global Sources de Hong Kong

Ulf Timmermann, PDG et Jan Pakusa, responsable produit, se sont rendus au salon de l´électronique de Hong Kong en avril 2023
Ulf Timmermann, PDG et Jan Pakusa, responsable produit, se sont rendus au salon de l´électronique de Hong Kong en avril 2023

Le salon HKTDC Hong Kong Electronics Fair ainsi que Global Sources Consumer Electronics sont deux des plus importants salons de l’électronique internationaux pour les produits et services électroniques. Ils ont lieu deux fois par an à Hong Kong et proposent un large éventail de produits, dont de nombreuses tendances et innovations.

Au printemps, nous étions à nouveau sur place et vous informer des dernières tendances et innovations dans les domaines de l’électronique grand public, de l’électronique industrielle, des technologies de l’information, des télécommunications, afin de pouvoir développer en permanence notre offre de produits. Profitez de cette gamme de produits au meilleur rapport qualité-prix, grâce à des relations commerciales de longue date.

Des technologies basées sur le GaN et l’IA à un prix raisonnable

L’une des dernières tendances dans le domaine des alimentations électriques de charge est le nitrure de gallium (GaN). Jusqu’à présent, le matériau semi-conducteur le plus courant dans les blocs d’alimentation est encore le silicium. Ces dernières années, le développement technologique des blocs d’alimentation en silicium a toutefois atteint ses limites. L’utilisation du nitrure de gallium rend à nouveau possible des développements plus importants et offre des performances plus élevées pour un encombrement moindre.

Comparé au silicium, le nitrure de gallium présente surtout l’avantage de ne pas nécessiter autant de composants que les alimentations en silicium. Ainsi les alimentations peuvent ainsi être construites de manière beaucoup plus compacte.

En même temps, le GaN présente une efficacité de bande interdite plus élevée. C’est pourquoi le courant peut être conduit à travers une puce de nitrure de gallium beaucoup plus rapidement qu’à travers du silicium. Cela permet d’utiliser efficacement les nouvelles technologies de connexion, comme l’USB-C. Votre avantage : vous pouvez recharger vos appareils compatibles beaucoup plus rapidement qu’avec un port USB-A standard.

L’efficacité accrue présente en outre l’avantage de générer moins de chaleur lors de la circulation du courant et de pouvoir installer les quelques composants nécessaires encore plus près les uns des autres. Il est ainsi possible d’obtenir une densité de puissance plus élevée, comme dans notre nouveau bloc d’alimentation USB-C 100 W.

Il est non seulement utilisable de manière universelle pour tous les appareils USB avec USB-A et USB-C, mais il offre également une puissance allant jusqu’à 100 W grâce à PowerDelivery. Il est ainsi possible de recharger rapidement les smartphones et tablettes actuels, et même les ordinateurs portables et les MacBooks. Pour que le processus de chargement soit non seulement rapide, mais aussi sûr, le bloc d’alimentation dispose de dispositifs de protection intégrés contre le flux de courant excessif, la surcharge et la surchauffe.

L’intelligence artificielle (IA) est devenue une innovation technologique majeure dans le monde entier. Les performances IA actuelles ouvrent des champs d’application jusqu’ici insoupçonnés autour de l’apprentissage automatique. Parmi celles-ci, le NVIDIA® Jetson Nano™, spécialement conçu pour l’Edge Computing, mérite d’être souligné. Il fournit jusqu’à 472 GFLOPS de puissance de calcul accélérée, peut exécuter en parallèle de nombreux réseaux neuronaux modernes et offre la puissance nécessaire pour traiter les données de plusieurs capteurs à haute résolution – une condition préalable pour les systèmes d’IA complets.

Le Jetson Nano est supporté par NVIDIA JetPack™, qui offre un Board Support Package (BSP), Linux OS, NVIDIA CUDA®, cuDNN et les bibliothèques logicielles TensorRT™ pour le deep learning, la vision par ordinateur, le calcul par GPU, le traitement multimédia et bien plus encore. Il est également prêt pour la production et prend en charge tous les frameworks d’IA courants.

Le Jetson Nano est donc la plateforme idéale pour le développement de produits d’IA destinés au marché de masse, tels que les passerelles AIoT, les enregistreurs vidéo et caméras réseau intelligents, les robots grand public et les systèmes d’inspection optique.

Notre bundle vous permet d’entrer facilement dans le monde de l’IA ou d’étendre vos systèmes existants. Le bundle NVIDIA® Jetson Nano™ de seeed comprend le module NVIDIA® Jetson Nano™, la carte porteuse NVIDIA® Jetson Nano™, des dissipateurs thermiques adaptés, un boîtier robuste ainsi que le logiciel JetPack préinstallé. Vous pouvez ainsi commencer directement à développer vos solutions IoT.

Sécurité et qualité après les salons de l’électronique

Tous les produits que nous souhaitons intégrer à notre gamme après les visites depuis les salons professionnels de Hong Kong sont contrôlés par nos techniciens afin de vérifier leur conformité aux normes de qualité et aux spécifications établies. Vous profitez ainsi à tout moment d’un assortiment moderne d’excellente qualité et réalisez vos projets avec nous de manière satisfaisante et réussie.
Pour vous soutenir dans cette démarche, nous avons déjà intégré à notre assortiment, au cours des dernières années, de nombreux appareils de mesure économiques et performants d’Uni-Trend. Parmi eux, le multimètre industriel polyvalent UT 161D de haute qualité.

Ce multimètre robuste et fiable est adapté à une utilisation dans une grande variété d’environnements. Il est particulièrement adapté à l’utilisation industrielle, mais possède également une multitude de fonctions qui trouvent leur application dans la recherche, la formation et l’environnement scolaire. Les utilisateurs à domicile ambitieux apprécieront également cet appareil de mesure grâce à sa simplicité d’utilisation.

Le multimètre se distingue par

  • un grand écran éclairé pour une lecture rapide des valeurs de mesure
  • une fonction Auto-Range et 6.000 Counts pour des mesures précises
  • des fonctionnalités avancées, comme la mesure de la température + LoZ ACV
  • ainsi qu’un port USB qui permet d’analyser les résultats de mesure sur un PC.

Perspectives

Faites passer vos projets à la vitesse supérieure grâce aux dernières avancées technologiques que nous avons soigneusement sélectionnées pour vous et obtenez ainsi un avantage concurrentiel au meilleur prix. À l’avenir, nous serons également présents pour vous aux prochains salons de l’électronique à Hong Kong afin de découvrir les prochaines innovations. C’est pourquoi reichelt est “The best part of your project”.

Images : Adobe Stock, reichelt elektronik