Kits de mise à jour JOY-IT pour un ordinateur plus puissant

Donnez une nouvelle vie à votre PC vieillissant ou utilisez-le comme base pour construire une configuration personnelle complète.

Votre ordinateur a pris de l’âge et les PC tout faits ne correspondent pas à vos besoins individuels ? Vous recherchez une solution économique et respectueuse de l’environnement qui vous évite la réinstallation et la configuration fastidieuses ? Un kit de mise à niveau est alors exactement ce qu’il vous faut !

Dans ce tutoriel, nous vous montrons étape par étape comment assembler un ordinateur performant avec les kits de mise à niveau de JOY-IT, ou comment mettre un PC existant à niveau en un clin d’œil.

Préparation et assemblage des composants

Étape 1 : Définir l’exigence

Avant de vous lancer tête baissée dans le projet, il est conseillé d’être clair sur vos besoins individuels. Faites une liste et définissez votre budget maximum, le but recherché et, si nécessaire, le cahier des charges. Si vous souhaitez simplement une mise à jour des performances et que vous disposez déjà d’une configuration évolutive, ignorez l’étape suivante.

Étape 2 : Choisir le bon boîtier

Lors du choix d’une enceinte, il y a quelques pierres d’achoppement à prendre en compte. Tout d’abord, vous devez vous renseigner sur les différents facteurs de forme (ATX, Micro-ATX, ITX, Mini-ITX, etc.) d’un boîtier. Le facteur de forme indique la taille des composants (carte mère, alimentation, lecteur) afin qu’ils puissent être facilement installés dans le boîtier. Pour la plupart des applications, le facteur de forme ATX offre le mélange parfait de taille et de fonctionnalités. Les facteurs de forme plus petits, tels que l’ITX, ont l’inconvénient d’être souvent moins bien équipés et d’avoir généralement un “airflow” (flux d’air) moins bon que les facteurs de forme plus grands. Cependant, les boîtiers ITX sont très compacts et particulièrement bien adaptés aux PC de bureau et aux jeux occasionnels.

Étape 3 : Sélection des composants principaux

Les principaux composants de votre ordinateur déterminent ses performances. Il faut des connaissances techniques pour assembler les bons composants. La carte mère (carte principale), le CPU (processeur) et la mémoire principale doivent être sélectionnés en fonction des performances et de la compatibilité. Le nombre de cœurs, la vitesse d’horloge du CPU et la taille de la mémoire principale définissent ainsi les performances de votre ordinateur. Avec le kit de mise à jour de JOY-IT, vous pouvez acheter vos composants principaux sous forme d’ensemble sans avoir à vous soucier de la compatibilité des composants individuels. Dans chaque gamme de prix, vous trouverez un ensemble parfaitement coordonné et équipé des dernières technologies.

Étape 4 : Sélection du disque dur/SSD

Le disque dur et/ou le SSD indique la taille de votre espace de stockage total. Si vous avez choisi un ensemble avec un SSD intégré, ignorez cette étape. Si vous attachez une grande importance à un SSD rapide, sélectionnez un ensemble sans SSD et achetez un SSD NVMe supplémentaire avec un facteur de forme M.2. Il est important de mentionner qu’il existe également des SSD SATA, mais ils ne se rapprochent pas des SSD NVMe en termes de vitesses de lecture et d’écriture. Les deux variantes prennent en charge le facteur de forme physique M.2, mais diffèrent considérablement en termes de performances. Pour plus d’informations sur les facteurs de forme, consultez ce guide.

Etape 5 : Sélection de l’unité graphique

Certains processeurs ont une unité graphique intégrée dont les performances sont tout à fait suffisantes pour le travail de bureau et les jeux moins exigeants. L’avantage ici est que vous n’avez pas besoin d’une carte graphique supplémentaire. Si vous souhaitez jouer à des jeux AAA exigeants, nous vous recommandons d’installer une carte graphique afin d’avoir suffisamment de performances graphiques. Lors de l’achat d’un ensemble, assurez-vous de faire attention à la remarque : “Vous avez toujours besoin d’une carte graphique séparée pour le fonctionnement (voir accessoires)”.

Étape 6 : Sélection de l’alimentation

L’alimentation est sélectionnée en fonction de la puissance et de la classe d’efficacité requises. Des blocs d’alimentation de 200 à 300 watts suffisent pour un travail de bureau simple. La classe d’efficacité (bronze, argent, or, platine) indique le niveau d’efficacité de l’alimentation. En matière de jeu, les performances maximales requises dépendent de la carte graphique et du processeur. Avant d’acheter un bloc d’alimentation, assurez-vous de déterminer la puissance maximale requise par vos composants. Vous pouvez découvrir comment savoir ce que votre bloc d’alimentation doit faire ici.

Assemblage des kits de mise à jour

Ce qui suit explique comment régler votre PC avec les kits de mise à jour de JOY-IT. L’ensemble utilisé pour cela est l’ARK 00023 (vous trouverez les kits actuels ici). L’assemblage commence par le boîtier. Assurez-vous que tous les composants ne sont connectés que lorsqu’ils sont hors tension, car ils peuvent être endommagés en cas de court-circuit. Tout d’abord, ouvrez tous les couvercles du boîtier et retirez tous les anciens composants pour créer plus d’espace pour l’assemblage. Avant d’installer la carte mère dans le boîtier, équipez d’abord le refroidisseur CPU (inclus). Si vous utilisez le refroidisseur fourni (voir Figure 3), vous n’avez pas besoin d’appliquer de pâte thermique sur la surface du CPU, car celle-ci se trouve déjà sur le refroidisseur (attention : ne touchez pas la pâte thermique avec vos doigts !). La pâte thermique entre le processeur et le refroidisseur est importante pour un transfert de chaleur optimal et doit donc toujours être utilisée.

Utilisez la plaque fournie pour l’assemblage (voir Figure 2) et insérez-la dans les quatre trous pré-percés par l’arrière. Placez ensuite le refroidisseur verticalement sur le CPU. Vous devez vous assurer que les quatre vis correspondent au filetage de la plaque de montage. Vous devez ensuite connecter le refroidisseur au connecteur à 4 broches étiqueté CPU_FAN (Figure 4).

Dans l’étape suivante, nous vous montrerons comment installer un SSD M.2. Les cartes mères plus récentes ont souvent un refroidisseur passif sur le slot M.2. Retirez le refroidisseur (Figure 5) et insérez soigneusement le SSD dans la fente (Figure 6). Fixez ensuite le SSD et le refroidisseur avec la vis fournie. Comme on peut le voir sur la figure 7, le refroidisseur se trouve au-dessus du SSD et fournit un refroidissement suffisant avec le tampon thermique situé sur le côté inférieur du refroidisseur.

Si vous souhaitez utiliser un disque dur SATA 2,5″ et/ou 3,5″, connectez le disque dur au connecteur SATA de la carte mère à l’aide du câble SATA fourni (Figure 8-10). De plus, le disque dur doit être alimenté en électricité. Le bloc d’alimentation fournit l’adaptateur d’alimentation SATA et doit être acheminé vers le disque dur dans le boîtier.

Vous pouvez maintenant installer la carte mère dans votre boîtier. Une carte mère ATX a généralement sept vis de montage, bien que toutes ne soient pas nécessaires.

Pour alimenter la carte mère, connectez l’alimentation de la carte mère (Figure 11) à l’alimentation. L’alimentation fournit une connexion à 24 broches (Figure 12), qui a également été conçue pour être protégée contre l’inversion de polarité. Les processeurs plus modernes nécessitent également une connexion 12 V du bloc d’alimentation (Figure 14). Ce connecteur est généralement situé sur le bord supérieur gauche de la carte mère (Figure 13) et est étiqueté “CPU_PWR” ou “ATX_12V”.

Un autre composant connecté à la carte mère est la carte graphique. Celui-ci est branché sur la connexion “PCIex16”. Assurez-vous d’appuyer sur le “nez” du slot PCIe avant de brancher la carte graphique. Maintenant, appuyez délicatement sur la carte graphique dans la fente jusqu’à ce qu’elle s’enclenche (Figure 14).

La carte graphique est pressée verticalement sur le slot PCIex16.
Fig. 15 : La carte graphique est pressée verticalement sur le slot PCIex16

Enfin, il vous suffit de connecter le ventilateur du boîtier, si nécessaire l’éclairage LED et les autres connexions du boîtier aux emplacements correspondants sur la carte mère. Il est important de lire le manuel de la carte mère pour trouver les bonnes connexions. Utilisez les désignations “SYS_FAN” pour les ventilateurs et les désignations “USB” pour les connexions USB sur le boîtier.

Vous devriez maintenant avoir connecté tous les composants importants pour que votre PC soit mis à niveau. Démarrez maintenant votre ordinateur et profitez de sa puissance grâce à votre kit de mise à jour JOY-IT.

Images : reichelt elektronik


Initialement publié le 10 janvier 2023, mis à jour le 13 février 2025.