Finies les incertitudes météorologiques grâce aux stations météo modernes

Qu’il s’agisse d’un petit écran fixé au mur ou d’un système complet installé dans le jardin : il existe différents modèles de stations météo à tous les prix. Retrouvez nos conseils sur les capacités de base d’une station météo moderne, les fonctionnalités supplémentaires ainsi que les éléments à prendre en considération à l’achat.

Les mesures de base

Une station météo classique mesure et affiche les éléments suivants :

  • Humidité atmosphérique
  • Pression atmosphérique
  • Vitesse du vent
  • Température intérieure et extérieure

Ces informations de base sont incontournables pour prévoir correctement le temps qu’il va faire.

La température en elle-même a peu d’importance. Une baisse de la pression atmosphérique et une hausse de la vitesse du vent peuvent en revanche être annonciateurs d’une tempête.

Modèle d’entrée de gamme ou station météo multifonction

Les prix des stations météo varient du simple au double. On trouve des dispositifs basiques entre 10 et 20 euros, comme les stations d’entrée de gamme Bresser et König. Les modèles connectés à des smartphones dotés de plusieurs capteurs pour des mesures complètes peuvent vite grimper à 150 euros voire plus.

Si vous souhaitez simplement bénéficier d’informations météorologiques de base, vous vous contenterez sûrement des dispositifs moins chers.

Mais si vous voulez une station connectée qui reçoive ses informations d’instituts météorologiques renommés par Internet et fasse des prévisions, vous devrez monter en gamme. La qualité des capteurs de mesure ainsi que l’utilisation confortable avec une application se retrouvent elles aussi dans le prix.

Mais Une station plus chère ne propose pas systématiquement des fonctions et des mesures supplémentaires. Souvent, les stations météo plus chères offrent des mesures nettement plus précises.

Affichage, conservation des mesures enregistrées, fonctions spéciales supplémentaires

L’écran des stations météo est monochrome ou couleur. Avantage de l’écran couleur : les données sont généralement plus faciles à lire.

Si vous aimez observer la météo à long terme, préférez une station météo qui mémorise elle-même les données de manière prolongée ou permet de les sauvegarder sur un autre dispositif. Ces données à long terme vous permettent d’établir des moyennes annuelles concernant la pluviosité et la fréquence des orages, par exemple.

Si vous êtes intéressé par des valeurs en particulier parce qu’en tant que pilote de planeur, par exemple, le sens du vent est d’une importance capitale pour vous, optez plutôt pour un système modulaire. Ainsi, vous n’achèterez pas des fonctions et des mesures qui vous sont totalement inutiles.

Une station météo peut également être utile à l’intérieur pour surveiller, par exemple, la température du réfrigérateur à l’aide de plusieurs dispositifs. De nombreux modèles intègrent en outre les fonctions chronographe et réveil.

Capteurs : attention aux mesures erronées si vous ne les installez pas au bon endroit

Lorsque vous installez des capteurs extérieurs, veillez à ne pas les placer sous les rayons directs du soleil, sous peine d’obtenir des résultats de mesure erronés. Idem pour les capteurs à l’intérieur : vous n’obtiendrez pas une valeur représentative en plein soleil face à la fenêtre.

De même, évitez les endroits où la chaleur ou l’humidité est susceptible de s’accumuler, ainsi que les zones à l’abri du vent.

Placez au contraire l’anémomètre à un endroit très exposé afin qu’il puisse relever les rafales de vent réelles.

D’une manière générale, Un capteur installé au mauvais endroit ou mal utilisé peut fausser vos relevés !

Illustration : Fotolia / 109846178 / don222000