Promouvoir la sécurité au travail et bénéficier de primes

Toute personne travaillant sur des échafaudages élevés, avec des machines lourdes ou dans des environnements potentiellement dangereux doit être protégée par de bonnes mesures de sécurité au travail. Les entreprises peuvent faire promouvoir de telles mesures de sécurité par l’Association de l’assurance responsabilité civile des employeurs de l’industrie de la construction, BG BAU en abrégé. Dans son catalogue des primes de sécurité au travail 2020, l’Association de l’assurance responsabilité civile des employeurs énumère divers équipements et articles pouvant faire l’objet d’une promotion.

Les mesures de santé et de sécurité au travail comme investissement dans l’avenir

L’industrie de la construction est l’un des secteurs dans lesquels une attention particulière est accordée à la sécurité des travailleurs. Les erreurs ou l’inattention peuvent avoir de graves conséquences et entraîner de graves accidents. Les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé de leurs employés. Par conséquent, investir dans des mesures efficaces est essentiel pour les entreprises et présente de nombreux avantages :

  • Prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques professionnels pour la santé des employés
  • Augmentation de la satisfaction et de la motivation
  • Encourager le bon fonctionnement
  • Économies de coûts à long terme (par exemple, grâce à la réduction du nombre de jours perdus)

En outre, BG BAU encourage cet engagement en prenant en charge une partie des coûts de certains produits et mesures destinés à prévenir les accidents et à préserver la santé des travailleurs. La subvention de la prime concerne, entre autres, la technologie de sécurité pour les machines manuelles et les équipements supplémentaires pour les machines de construction, mais aussi les mesures d’organisation de la santé et de la sécurité au travail.

Même les entreprises individuelles peuvent bénéficier

Non seulement les grandes entreprises, mais aussi les entrepreneurs individuels se qualifient pour le prix BG BAU de la santé et de la sécurité au travail. Il est important de noter que seules les sociétés commerciales membres ainsi que les entrepreneurs commercialement actifs ayant une assurance volontaire auprès du BG BAU ont droit à la subvention.

Dans ce qui suit, nous présentons quelques exemples de produits du catalogue BG BAU qui contribuent à plus de sécurité sur les chantiers de construction.

Un forage précis, une exposition minimale aux poussières

Avec les perceuses à aspiration, la poussière générée lors du forage dans le béton ou la maçonnerie est immédiatement extraite. Cela permet de forer presque entièrement sans poussière, ce qui signifie que même avec certains systèmes, le soufflage partiel des trous de forage n’est plus nécessaire. Ces outils sont donc particulièrement adaptés à une utilisation en intérieur et permettent également d’augmenter la productivité en combinant deux étapes de travail.

Cependant, le nettoyage ennuyeux de l’environnement n’est pas le seul à être omis. Le fait d’éviter la poussière minimise également les risques pour la santé. Les dangers des poussières vont des effets toxiques sur les voies respiratoires à la formation de tumeurs. La réduction des émissions de poussières contribue donc de manière significative à la protection de la santé des employés. Pour cette raison, l’achat d’un foret d’extraction est subventionné à hauteur de 50 % des coûts (max. 200 euros).

Prévention des accidents électriques

Les PRCD-S ne sont pas liés à un lieu spécifique et disposent d’une évaluation électronique du courant résiduel qui vise à garantir une consommation de courant sûre. Les interrupteurs de protection individuelle sont utilisés comme distributeurs de protection sur les chantiers de construction. Ils sont simplement branchés entre les consommateurs et les prises existantes.

Un PRCD-S protège non seulement contre les accidents dus à des installations électriques défectueuses ou à une tension externe, mais aussi en cas de défauts de l’équipement électrique connecté ou de défaillances du système dans l’installation fixe. Les interrupteurs de protection individuelle sont disponibles en version monophasée ou triphasée. BG BAU paiera 50 % des frais d’achat, mais pas plus de 50 ou 100 euros.

Une autre mesure de protection contre les accidents électriques est l’installation de dispositifs à courant résiduel de type B. Le RCD de type B est utilisé lorsque des grues et des moteurs à régulation de puissance sont utilisés sur des chantiers de construction. Le type A conventionnel n’offre pas ici une protection suffisante, car il peut devenir inefficace, par exemple, en raison d’un mauvais contrôle des fréquences. La subvention pour une conversion ou une nouvelle acquisition est de 25 % ou d’un montant maximum de 300 euros par DCR de type B.

Utiliser des machines à main sûres

Les scies sont nécessaires pour de nombreux travaux de construction et doivent toujours être manipulées avec un soin particulier. Il est donc important de fournir non seulement des équipements sûrs mais aussi appropriés. Par exemple, la scie à chaîne peut souvent être remplacée par des versions plus adaptées et moins dangereuses. Les scies à batterie offrent un degré de mobilité supplémentaire et contribuent à prévenir les accidents causés par le trébuchement des câbles ou les chocs électriques.

Si vous travaillez avec du bois, du plastique, du métal ou des matériaux similaires, il est généralement conseillé d’utiliser des scies alternatives ou des scies à queue de renard. Avec une scie circulaire sans fil, les entreprises sont également bien équipées pour diverses activités, telles que les travaux de menuiserie ou de rénovation. En particulier, le danger potentiel lors de la découpe de panneaux peut être réduit en utilisant une scie circulaire portative. Cette mesure de santé et de sécurité au travail est également subventionnée à hauteur de 50 % ou d’un maximum de 150 euros.

Les mesures de sécurité portent leurs fruits

La protection des travailleurs exige un engagement à long terme de la part des entreprises. Les mesures individuelles ou les acquisitions ne suffisent pas. Les machines doivent être régulièrement adaptées ou remplacées en fonction de l’état actuel de la technique afin de minimiser les risques.

Outre la fourniture d’équipements de travail sûrs, la formation des employés constitue un autre point. Pour toutes ces mesures, BG Bau offre diverses subventions pour faciliter les investissements des entreprises, de sorte qu’une protection adéquate de la sécurité et de la santé au travail reste une évidence.