Les commutateurs CHERRY MX offrent à chaque utilisateur une expérience de frappe exceptionnelle
Connu pour ses claviers et interrupteurs à touches, CHERRY est une icône dans le monde des claviers. Chez CHERRY, cliquer et claquer n’est pas seulement une forme de saisie, mais presque une forme d’art que l’utilisateur peut adapter à ses besoins individuels. Il y a quelques mois, l’entreprise allemande traditionnelle a introduit une nouvelle technologie avec les commutateurs CHERRY MX destinée à révolutionner l’expérience de frappe.
Dans ce guide, vous découvrirez non seulement pourquoi les passionnés de jeux sont si enthousiasmés par les claviers mécaniques équipés de commutateurs CHERRY MX. Et nous expliquerons également pourquoi ils conviennent aussi bien à un usage professionnel qu’à un usage domestique. Nous vous présenterons aussi les différents modèles et commutateurs, y compris le nouveau commutateur MX2A.
Qu’est-ce qu’un commutateur CHERRY MX ?
CHERRY a développé la technologie de commutateurs les plus couramment utilisée pour les claviers mécaniques en développant la technologie MX avec des contacts Gold Crosspoint. Ceux-ci se caractérisent par leur durabilité et garantissent plus de 100 millions de frappes.
Comment fonctionne la Switch et pourquoi est-ce important ?
Le commutateur MX se compose d’un soi-disant piston, qui peut être de différentes couleurs – mais nous y reviendrons plus tard. Il comprend également un ressort, la partie supérieure du boîtier, un contact croisé en or et enfin la partie inférieure du boîtier. Chaque composant est absolument nécessaire pour la fonctionnalité des commutateurs CHERRY MX. Bien entendu, il existe différentes versions du commutateur MX. Elles diffèrent les unes des autres non seulement par la couleur du piston, mais également par leurs mécanismes internes. Les différentes couleurs indiquent l’effort variable nécessaire pour appuyer sur la touche. Il existe également une distinction entre les interrupteurs tactiles et linéaires. Avec les interrupteurs tactiles, il existe un point de pression tactile et/ou audible, qui permet de percevoir la pression sur la touche. Une caractéristique des claviers mécaniques, qui se manifeste particulièrement par le clic fort. En revanche, les commutateurs linéaires ne fournissent pas ce type de retour tactile.
Schéma de couleurs des commutateurs MX pleine taille
- CHERRY MX Black est le classique. Particulièrement précis, apprécié pour les tâches où les erreurs doivent être évitées. Caractéristiques de commutation puissantes, directes et linéaires, sans clic. Il s’agit du premier switch, commutateur introduit en 1984.
- CHERRY MX Red est le modèle d’entrée de gamme. Il est très apprécié des joueurs en raison de sa grande réactivité. Caractéristiques de commutation fluides, directes et linéaires, sans clic.
- CHERRY MX Brown est particulièrement silencieux et agréable lorsque vous devez saisir beaucoup de choses. La version marron convient donc aux bureaux open space. Caractéristiques de commutation tactiles ciblées et perceptibles, sans un clic.
- CHERRY MX Blue est très précis et idéal pour les dactylos lourds, mais ne convient pas aux bureaux ouverts. Caractéristiques de commutation fortes et perceptibles, tactiles et acoustiques, en un clic.
- CHERRY MX Silver est 40 % plus rapide que les autres commutateurs, idéal pour les joueurs et tous ceux qui ont besoin d’une saisie rapide. Caractéristiques de commutation particulièrement douces, directes et linéaires, sans clic.
Éclairage coloré et frappe silencieuse
Les modèles CHERRY MX RGB, disponibles dans toutes les variantes de couleurs, fournissent un éclairage de fond coloré approprié. Sous chaque commutateur MX RGB transparent se trouve une LED sur le circuit imprimé, qui peut éclairer dans tout le spectre de couleurs RVB. Pour les utilisateurs aux oreilles sensibles, CHERRY MX a également mis sur le marché des versions silencieuses qui atténuent les bruits de frappe. Les modéles Rouge et Noir proposent actuellement cette option.
Différentes conceptions d’interrupteurs
Les commutateurs sont disponibles en différentes tailles, des modèles pleine taille aux modèles extra-plats en passant par les modèles ultra-plats. MX Full Size est disponible dans différentes variations de couleurs avec des propriétés différentes. Alors que MX Low Profile vise une hauteur de clavier faible, permettant un design de clavier mince et un travail ergonomique. MX Ultra Low Profile est encore plus plat et convient donc également aux ordinateurs portables et aux utilisateurs qui apprécient une réponse rapide et une saisie fiable sur un espace de saisie limité.
Quels sont les avantages des claviers mécaniques ?
Envisagez-vous d’acheter un clavier mécanique ? Voici quelques autres raisons pour lesquelles :
- Durabilité : les claviers mécaniques sont conçus pour résister à un nombre plus élevé de frappes et sont plus faciles à réparer.
- Personnalisation : les claviers sont conçus pour permettre une personnalisation selon les préférences personnelles ou les exigences spécifiques.
- Meilleur temps de réponse : La conception spéciale des commutateurs mécaniques permet d’obtenir une réponse plus rapide. Il est possible de taper presque « de manière flottante » car vous n’avez pas besoin d’appuyer aussi profondément sur les touches pour saisir.
- Doux pour les articulations : moins de force est nécessaire pour faire fonctionner un clavier mécanique. Cela réduit le risque de RSO (traumatismes répétés).
- Polyvalent : les commutateurs CHERRY MX sont non seulement très appréciés des joueurs. Leur large gamme de fonctionnalités les rend adaptés à un large éventail de scénarios d’utilisation dans les secteurs commercial, industriel et privé.
Le compagnon idéal pour votre travail quotidien
La plupart des travailleurs passent jusqu’à huit heures par jour devant un clavier (et devant un écran). Ils attachent donc une grande importance à un clavier PC qui permet une saisie fiable et précise et qui fonctionne de manière fluide. CHERRY MX propose également dans sa gamme de produits des claviers prêts à l’emploi, idéaux pour le travail quotidien, mais bien sûr aussi pour un usage privé. Le clavier CHERRY KW X ULP (Disposition du clavier : allemand, QWERTZ) combine l’aspect esthétique des claviers fins contemporains avec les avantages d’un clavier mécanique. La faible hauteur totale est assurée par les commutateurs MX Ultra Low Profile.
Images : Adobe Stock