Exemples d’application pour des pinces de courant de fuite très sensibles comme le BENNING CM 9-1

Les pinces de courant de fuite sont des instruments de diagnostic précieux pour les professionnels de l’électricité et de l’électronique. Contrairement aux pinces de courant conventionnelles, une pince de courant de fuite très sensible peut également détecter et mesurer de manière fiable de très petits courants. Cela permet, par exemple, la mesure des courants de fuite et résiduels dans les installations électriques selon DIN VDE 0100 / 0105 et sur les appareils selon DIN VDE 0701-0702 et les machines selon DIN VDE 0113-1, réglementation DGUV 3. Ce qui fait du CM 9-1 un complément idéal aux appareils de contrôle de sécurité.Ce rapport d’application orienté vers la pratique présente des exemples d’applications possibles des pinces de courant de fuite modernes et fournit aux électriciens et techniciens de maintenance des conseils utiles pour une utilisation quotidienne.

La fonction de la pince de courant de fuite Tout comme les pinces de courant normalement utilisées, une pince de courant de fuite fonctionne également au moyen d’une mesure indirecte. Cela signifie que, contrairement à la mesure directe, le circuit n’a pas besoin d’être déconnecté et qu’il n’y a donc pas d’interruption dans le fonctionnement du système. Le point de mesure à contrôler ne doit être recouvert que par la pince de mesure articulée (le transformateur de courant) et y induit ensuite un courant qui est évalué dans le transformateur de mesure très sensible du BENNING CM 9-1 et affiché sur l’écran.

Particularités et avantages de la pince de courant de fuite

Les possibilités d’application étendues du BENNING CM 9-1 résident dans la détection de très faibles courants jusqu’à 1 µA AC. Cela permet, par exemple, de détecter des défauts d’isolation sans avoir à éteindre l’installation à tester. Un grand avantage de la mesure de courant de fuite est que les courants différentiels peuvent également être mesurés.

Contrairement à la mesure directe via le conducteur PE, le résultat de la mesure est affiché correctement ici, même pour les échantillons et les systèmes qui ne sont pas installés séparément.

Courants différentiels

Les courants différentiels se produisent lorsque la somme des courants entrant dans le système n’est pas exactement égale à la somme du courant de retour. Ceci est dû à des défauts d’isolation, mais aussi à des filtres secteur. Il en résulte des courants de fuite ou des courants de fuite qui circulent soit par le conducteur de protection (PE), soit par des composants conducteurs électriques de l’installation.
Le BENNING CM 9-1 avec la méthode de mesure True-RMS enregistre précisément ces courants indésirables et permet un contrôle facile des valeurs limites admissibles.

Domaines d’application et applications

Répéter les tests et les tests après réparation des consommateurs mobiles selon DIN VDE 0701-0702

BENNING CM 9-1 pinces de courant de fuite

Les adaptateurs de mesure BENNING 044127 et 044128 permettent de tester rapidement et de manière fiable les charges triphasées.

La pince de courant de fuite BENNING CM 9-1 mesure soit le courant différentiel sur tous les conducteurs actifs (L1, L2, L3 + N) soit le courant de fuite sur le conducteur de protection (PE).

Les valeurs mesurées lues peuvent être entrées directement sur le testeur d’appareil BENNING ST 750 A, ce qui simplifie considérablement le test. Une séquence de test appropriée est déjà enregistrée dans le testeur d’appareil.

Mesures de courant de fuite sur des systèmes qui ne peuvent pas être éteints

Mesures de courant de fuite sur des systèmes qui ne peuvent pas être éteints

Dans les environnements informatiques et industriels, les appareils et équipements de dépannage et d’inspection ne peuvent souvent pas être éteints sans plus attendre.

Avec la pince de courant de fuite BENNING CM 9-1, il est possible de détecter précisément les courants résiduels sans déconnecter les circuits et d’effectuer des mesures de courant dans le système. Le dépannage est grandement accéléré et les temps d’arrêt coûteux sont évités.

Trouver et isoler les courants de bourdonnement

Trouver et isoler les courants de bourdonnement

Des courants de compensation indésirables peuvent entraîner des problèmes considérables. Le fonctionnement et la précision des circuits de mesure et de commande sont altérés et les signaux audio et vidéo sont perturbés.

Ces courants indésirables ne peuvent normalement pas être reproduits avec des mesures directes conventionnelles.

Avec le BENNING CM 9-1, par contre, le technicien de service est capable d’identifier rapidement de tels problèmes et d’éliminer le défaut.

Mesures de courant de charge en milieu industriel

Mesures de courant de charge en milieu industriel

De plus en plus, on utilise des consommateurs et des commandes qui attirent ou émettent des courants non sinusoïdaux.

Il s’agit par exemple de convertisseurs de fréquence pour moteurs électriques, d’alimentations synchronisées et de nombreux composants électroniques de puissance.

Les pinces de courant conventionnelles (RMS) mesurent inévitablement ces courants de manière incorrecte, alors que le BENNING CM 9-1 affiche également des valeurs correctes en utilisant la méthode de mesure True-RMS.

Possibilités d’application multiples

Pour les techniciens de maintenance, le BENNING CM 9-1 offre de nombreuses autres applications utiles dans la pratique quotidienne. Par exemple, le service à la clientèle de l’usine utilise le CM 9-1 – en plus des tests de sécurité – comme un instrument de diagnostic idéal.

La consommation de courant mesurée de l’appareil permet de surveiller très facilement des séquences fonctionnelles, telles que l’activation d’un élément chauffant, et de les classer en “o.k.” ou “not o.k.” sans devoir payer de frais supplémentaires.

Le rétroéclairage entièrement automatique du BENNING CM 9-1 permet une lecture confortable de l’affichage clair à 4 chiffres à tout moment, même dans des environnements mal éclairés, par exemple lors de mesures dans des armoires électriques. L’écran LCD clairement lisible dispose également d’un affichage à barres intégré pour une réponse rapide.

La plage de mesure sélectionnée, les alarmes et les fonctions spéciales sont affichées simultanément sur l’écran pour une clarté et une facilité d’utilisation optimales.

Maniable, robuste et précis

Le BENNING CM 9-1 permet de couvrir facilement des câbles encore plus épais ou des faisceaux de câbles robustes grâce à une ouverture de pince de 23 mm et à un diamètre de pince généreux.

Ceci, ainsi que le courant de mesure maximum de 60 A, permet également l’utilisation pour des mesures conventionnelles, qui nécessiteraient autrement une pince de courant supplémentaire.

Dans les environnements chargés d’interférences, un blindage complexe de la pince de mesure contre les champs étrangers assure une précision maximale et une immunité aux interférences.

Un filtre passe-bas commutable peut également être utilisé pour supprimer les interférences à haute fréquence, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements industriels.

Accessoires et avantages

Le BENNING CM 9-1 est livré prêt à l’emploi avec les câbles de mesure nécessaires, les piles et un sac de transport et de protection.

La livraison comprend également un manuel d’utilisation détaillé et illustré en plusieurs langues.

Le mode d’emploi détaillé et l’utilisation intuitive du BENNING CM 9-1 permettent même aux utilisateurs qui n’ont pas encore travaillé avec une pince de courant de fuite de l’utiliser immédiatement et de manière productive sans longues périodes de formation.

Le prix d’achat avantageux par rapport aux produits d’autres marques, la haute qualité bien connue de BENNING et les nombreuses fonctions supplémentaires font du BENNING CM 9-1 un instrument indispensable pour tout électricien, électronicien et technicien d’entretien en peu de temps seulement.

En plus de la pince de courant de fuite BENNING CM 9-1 TRUE RMS décrite ci-dessus, vous trouverez également la version avec fonction Bluetooth® et application dans la boutique en ligne reichelt : BENNING CM 9-2

Images : BENNING