Dénuder les câbles solaires : ce qu’il faut savoir !
Ceux qui travaillent régulièrement à l’installation de câbles solaires connaissent le défi : la gaine extérieure extrêmement résistante de ces câbles ne peut être retirée qu’au prix de gros efforts et d’une grande précision. Cette opération est chronophage, surtout si l’outil utilisé n’est pas parfaitement adapté aux exigences spécifiques des câbles solaires. Mais avec le bon savoir-faire et l’équipement adéquat, le processus de travail est non seulement plus précis, mais aussi nettement plus efficace. Dans cet article, nous montrons ce qui est vraiment important lors du dénudage des câbles solaires, et comment les temps de montage peuvent être réduits de manière significative.
Extrêmement résistants : telle est la mission des câbles solaires
La connexion entre les modules solaires et l’onduleur est cruciale. Les câbles utilisés ici sont soumis à des tensions pouvant atteindre 1 000 volts. Pour les installations solaires importantes, elles peuvent même atteindre 1 500 volts.
Le câble photovoltaïque doit non seulement résister à cette charge, mais aussi être suffisamment robuste pour que le courant soit conduit avec le moins de pertes possible et que personne ne soit électrocuté s’il touche une partie de l’installation. En outre, les câbles solaires doivent résister à toutes les conditions météorologiques. C’est pourquoi ils disposent d’une gaine extérieure extrêmement robuste, ce qui rend leur traitement plus difficile.

L’isolation des câbles solaires
L’isolation doit répondre à des exigences particulières : elle protège le conducteur contre les contraintes mécaniques. Elle doit également résister aux conditions envitonnementales plus agressives telles que le rayonnement UV, les pluies et les fortes variations de température.
C’est la raison pour laquelle l’isolation des câbles solaires se compose de deux couches. La couche extérieure (en noir sur la photo) protège le câble des influences extérieures, tandis que la couche intérieure (en blanc sur la photo) joue le rôle d’isolant électrique. Celle-ci protège également le câble des importantes variations de température.
Une bonne connexion est d’une importance capitale
La qualité du câblage et des connexions est essentielle non seulement pour le rendement de l’installation, mais aussi pour la sécurité de l’ensemble du système. Elle est également déterminante pour la sécurité de l’ensemble du système. Malheureusement, dans la pratique, on n’y prête souvent pas assez attention, tant lors de l’installation que lors du choix des produits.
Beaucoup d’utilisateurs ne prennent pas en compte le fait qu’un dénudage propre constitue une base élémentaire pour une bonne connexion. Des câbles endommagés, dénudés de manière imprécise et incorrecte, peuvent empêcher le sertissage de la connexion ou la borne à ressort du connecteur d’établir un contact correct.
Outil de dénudage robuste pour câbles solaires
Les exigences en matière de matériel d’installation électrique sont élevées et la qualité doit être au rendez-vous. Un outil de dénudage robuste, adapté aux câbles solaires, est ici la solution idéale pour les électriciens. En quelques gestes, il fournit des résultats de dénudage précis, sûrs et fiables. Le dénudeur PV Strip Pro de JOKARI répond à ces exigences.
Dénudeur de gaines solaires JOKARI PV-Strip Pro
Pratique et facile à utiliser, ce dénudeur de gaine solaire permet de préparer sans effort et en peu de temps les câbles solaires avec une section de conducteur de 1,5 à 16 mm² pour le raccordement aux connecteurs PV correspondants. La coupe est extrêmement précise. Les lames sont spécialement conçues pour les câbles solaires. Elles garantissent ainsi une coupe nette et circulaire. L’isolation du câble peut être ainsi coupée facilement, sans endommager les torons intérieurs. Cela permet une préparation optimale en vue du raccordement des connecteurs.
Pensé jusque dans les moindres détails
Grâce au marquage clair du système à quatre compartiments, l’affectation des sections de câbles est intuitive et la manipulation simple (1,5 mm²/2,5 mm²/4 mm²+6 mm²/10 mm²+16 mm²).Grâce à cette large gamme unique de sections de câbles, cet outil est très polyvalent. Il peut également être utilisé pour dénuder de nombreux autres types de câbles. À l’autre extrémité de l’outil se trouve également une lame permettant d’effectuer une coupe longitudinale.
Autre nouveauté importante de la variante Pro : la butée de longueur intégrée. Cette butée de longueur est réglable dans une plage de 5 à 26 mm, ce qui la rend compatible avec tous les connecteurs solaires. Elle est ajustable avec une précision au millimètre grâce à un crantage.
Dénudeur vs. pince à dénuder
Le PV-Strip Pro se distingue par sa grande maniabilité et sa légèreté. Les avantages du dénudeur par rapport à la pince à dénuder sont évidents, surtout dans les domaines d’application exigeants comme les toitures ou les environnements à l’espace limité. Il répond à toutes les exigences en matière de traitement des câbles solaires et se glisse facilement dans la poche de l’utilisateur. De plus, son excellent rapport qualité-prix est un atout supplémentaire.
D’un point de vue ergonomique non plus. La forme de la poignée est agréable dans la main et permet une très bonne transmission de la force sur la lame avec une force manuelle extrêmement faible. Comme tous les outils JOKARI, il convient aux droitiers comme aux gauchers.
Conclusion : la précision lors du dénudage est payante
Le dénudage professionnel des câbles solaires est une étape décisive pour la sécurité et l’efficacité des installations photovoltaïques. Des outils spécialement conçus, comme le PV-Strip Pro de JOKARI, peuvent aider à obtenir des résultats propres et fiables, même dans des conditions exigeantes. Ceux qui attachent de l’importance à des connexions précises et à un déroulement des travaux sans accroc profitent d’outils bien pensés, adaptés aux exigences particulières des câbles solaires.
Images : Jokari, Adobe Stock