Les caractéristiques du puissant microcontrôleur Arduino Uno R4

Excellente nouvelle pour tous les fans d’Arduino : l’Arduino Uno R4 est là. Son prédécesseur, l’Arduino Uno R3, est l’un des microcontrôleurs le plus connu et le plus utilisé. Son talent polyvalent est idéal pour s’initier à la programmation grâce à sa simplicité d’utilisation et sa robustesse. Arduino lance maintenant son successeur tant attendu : l’Arduino Uno R4, disponible dans la boutique reichelt.

Microcontrôleur à la puissance de calcul plus élevée, plus de mémoire

Comme son prédécesseur populaire Arduino Uno R3, l’Arduino Uno R4 est conforme à la norme open-source tant au niveau matériel que logiciel. Le microcontrôleur peu coûteux convainc donc lorsqu’il est utilisé comme système de contrôle.

De plus, le nouveau modèle est livré avec quelques améliorations. Equipé d’un processeur Renesas RA4M1 32 bits Cortex®-M4, il offre des performances multipliées par trois par rapport à son prédécesseur. De plus, la SRAM a été étendue de 2 Ko à 32 Ko et la mémoire flash de 32 Ko à 256 Ko. Pour l’utilisateur, cela signifie à la fois plus de puissance de calcul et une plus grande mémoire et par conséquent plus de fonctionnalités.

Les options de connexion du microcontrôleur offrent un avantage supplémentaire en réduisant considérablement l’effort de câblage pour les utilisateurs. Il dispose d’un bus CAN ainsi que d’un port SPI. Cela permet de connecter des blindages, avec lesquels plusieurs tâches peuvent être effectuées en parallèle sans aucun problème. De plus, le microcontrôleur dispose d’un DAC analogique 12 bits.

L’UNO R4 a également pris en compte les retours de la communauté : le nouveau modèle dispose désormais d’une connectique USB-C, sa conception thermique a été améliorée et la tension d’alimentation maximale a été augmentée à 24 V. Mais le R4 a conservé certaines caractéristiques dèjà très appréciées : il a le même facteur de forme, la même compatibilité de blindage et la même tension de fonctionnement de 5 V que son prédécesseur. Evidemment, la compatibilité logicielle reste de mise et le micro-contrôleur fonctionne sans problème avec la plupart des bibliothèques existantes.

Arduino Uno R4 est disponible en différentes versions

L’Arduino Uno R4 est disponible en deux versions. L’UNO R4 Minima est une version économique pour ceux qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas utiliser de fonctionnalités supplémentaires. En revanche, l’UNO R4 est disponible avec le module WiFi Espressif S3 en plus du Renesas RA4M1, garantissant encore plus de possibilités pour les esprits créatifs et les amateurs avisés, et les techniciens en herbe.

Pour un aperçu des solutions IOT Arduino Pro Series pour toute entreprise, consultez notre guide.

Des photos: Arduino, Adobe Stock