Réseaux fiables avec la fibre optique : toutes les informations nécessaires pour la planification, l’installation et la maintenance

Diffusion de données, applications d’intelligence artificielle, vidéoconférences, bureau à domicile, Netflix et même un jeu en ligne sur smartphone : les exigences en matière de connexions internet et réseau augmentent chaque jour. Le déploiement de la fibre optique ou fibre de verre apporte une nouvelle technologie aux entreprises, aux centres de données et aux particuliers, promettant un débit extrêmement rapide pour télécharger ou transférer des données avec une qualité de connexion internet fluide. Simultanément, de nouveaux fournisseurs apparaissent sur le marché avec l’expansion de la fibre optique, mettant aussi bien les techniciens de réseau ou les utilisateurs dans la tourmente avec des méthodes de vente souvent agressives.

Qu’en est-il de la technologie de la fibre optique ? Comment fonctionne cette technologie réseau du futur ? Quels en sont les avantages et inconvénients par rapport au câble en cuivre ou à la DSL ? Dois-je vraiment passer à la fibre optique, quelle est la différence entre les fibres monomodes et multimodes et que signifient les abréviations telles que FTTH, FTTB et FTTX ? Planificateurs et informaticiens, exploitants de centres de données ou de salles de serveurs, installateurs, bailleurs et propriétaires trouveront toutes les réponses à ces questions dans ce guide.

Qu’est-ce que la fibre optique et qu’apporte la technologie ?

Selon l’agence fédérale allemande des réseaux, 600 000 nouvelles connexions à fibre optique ont été répertoriées rien qu’en 2021. Les chiffres augmentent aussi rapidement que les connexions utilisées pour internet, la télévision et autres services. C’est là qu’intervient la technologie de la fibre optique, que de nombreux experts considèrent comme la technologie du futur pour internet et comme une pionnière de la numérisation. Les câbles à fibres optiques sont depuis longtemps la norme pour les réseaux et infrastructures de communication mondiaux. Avec l’avènement du haut débit, ils sont de plus en plus utilisés, y compris dans les réseaux d’entreprise et les connexions domestiques.

Comment fonctionnent les câbles à fibre optique ?

Les câbles à fibres optiques transmettent les signaux optiques dans les systèmes de communication à travers de fines fibres en verre ou en plastique. Ils diffèrent fondamentalement des câbles en cuivre classiques car les photons sont utilisés à la place des électrons pour la transmission du signal. Pour le dire très simplement, les signaux électriques sont convertis en flashs de lumière et transmis à l’aide de diodes lumineuses ou laser ; à l’autre extrémité de la fibre optique, les impulsions lumineuses sont reçues et reconverties en informations électroniques.

En raison de la propagation sans entrave de la lumière dans la fibre sans résistance significative, les données peuvent être transmises sur de très longues distances avec presque aucune perte de vitesse. Différentes longueurs d’onde permettent un taux de transmission extrêmement élevé sur chaque câble à fibre optique.

Structure des câbles à fibres optiques
Structure des câbles à fibres optiques : [1] Cœur [2] Gaine optique [3] Revêtement [4] Gaine de câble

La fibre optique et la fibre de verre sont-elles identiques ?

La fibre de verre et le câble à fibre optique sont souvent utilisés comme synonymes dans l’ingénierie des communications. Techniquement parlant, le âble à fibre optique est un câble constitué de fibres de verre dans lesquelles la lumière est transmise. Outre la transmission de données dans les technologies de communication, cette technologie est également utilisée, par exemple, pour l’éclairage ou la décoration ou comme source de lumière dans les microscopes et dans la technologie médicale ainsi que pour les capteurs à fibres optiques.

Les fibres optiques sont appelées fibres de verre car les fibres à l’intérieur des câbles sont en verre de quartz. De plus, des câbles à fibre optique en polymère (POF) ; c’est-à-dire câbles en fibres plastiques, dont l’assemblage est plus simple, peuvent être également utilisées. Ils sont particulièrement adaptés à la transmission de données sur de faibles distances. Il existe également des câbles de fibres optiques à gaine, onstitués d’un cœur optique en verre de quartz et d’une gaine optique en plastique. Le terme câble à fibre optique est utilisé comme terme générique pour tous les types de câbles à fibre optique.

Diamètre de coeur des fibres optiques
Diamètre de coeur des fibres optiques

Quels types de fibre de verre et de câbles à fibre optique existe-t-il ?

Les câbles à fibres optiques sont divisés en fibres monomodes et multimodes selon leur structure. Les câbles monomodes se caractérisent par une petite section transversale du noyau de la fibre, qui est de l’ordre de 9 µm, tandis que les câbles à fibre optique multimodes ont un noyau de fibre d’un diamètre de 50 µm à 62,5 µm. Plus la section est fine, plus le débit est élevé et plus l’atténuation du signal est faible. Cela rend les fibres monomodes idéales pour les longues distances dans la transmission de données. Cependant, ces câbles sont nettement plus chers que les fibres optiques multimodes en raison d’un processus de production complexe et de la précision requise lors de la connexion à l’aide de fiches ou d’épissures. Ils sont plus faciles à assembler et idéaux pour les réseaux locaux (LAN).

Catégories de fibres

Catégories de fibres

Fibre ou cuivre/DSL : Quelle technologie est la meilleure ?

Les principaux avantages de la fibre optique par rapport au câble et à la DSL :

  • Vitesse de transmission plus élevée : par rapport au câble en cuivre, la fibre optique offre une vitesse de transmission de données beaucoup plus élevée. 10 gigabits par seconde sont courants pour les câbles à fibre optique, tandis que la vitesse de transmission de données DSL est généralement spécifiée en mégabits par seconde et est donc nettement plus lente.
  • Débit plus élevé et sans interférence : Les câbles à fibre optique ont un débit extrêmement élevé et peuvent être utilisé pour le transfert de données. De plus grandes quantités de données peuvent ainsi être transmises simultanément sans que des goulots d’étranglement ne se produisent. Les perturbations causées par des chevauchements de réseaux ou un trop grand nombre d’utilisateurs devraient ainsi appartenir au passé. Pour cette raison, la fibre optique est également idéale pour les applications professionnelles dans les centres de données et les entreprises.
  • Faible perte de signal : en raison de leurs propriétés physiques, les câbles à fibres optiques ne perdent pratiquement aucune force de signal lors de la transmission de données sur de longues distances, contrairement aux câbles en cuivre. Ils sont également adaptés pour de grands réseaux. Avec les connexions DSL, les performances obtenues dépendent souvent de la distance entre l’utilisateur et le prochain boîtier de distribution – cet inconvénient ne s’applique pas à la fibre optique.
  • Insensible aux interférences : La transmission de données optiques via des câbles à fibres optiques est insensible aux rayonnements perturbateurs, aux problèmes de terre, etc., car les fibres de verre et de plastique ne sont pas conductrices d’électricité. Même la poussière, les températures élevées ou faibles, l’humidité, la foudre ou les surtensions dans l’environnement n’ont aucune influence sur la vitesse ou la qualité de la connexion internet via la fibre optique.
  • Respectueux de l’environnement : L’énergie requise pour la transmission de données via des câbles à fibre optique est nettement inférieure à celle via des câbles DSL et en cuivre. De plus, les câbles à fibres optiques ne génèrent pas de rayonnement électromagnétique.
  • Technologie du futur : Contrairement aux câbles en cuivre, les fibres de verre et de plastique ne sont pas une ressource finie qui devient de plus en plus chère – au contraire, les prix de la transmission de données et des composants baissent à mesure qu’ils se généralisent. De plus, des transferts de données nettement plus rapides sont techniquement possibles que ceux actuellement disponibles sur le marché. Cela crée une sécurité de planification pour l’avenir.

Ça vaut donc la peine de passer à la fibre dès maintenant

En résumé, on peut dire que la fibre optique est moins sensible aux interférences et aux influences environnementales avec des vitesses de transmission et des débits plus élevés. D’une part, la technologie est éprouvée et mature et est utilisée comme standard pour l’infrastructure de transmission de données. D’autre part, il offre un potentiel pour de nouvelles améliorations technologiques à l’avenir. Un changement – que ce soit pour les entreprises, les fournisseurs de centres de données ou les fournisseurs de serveurs ainsi que pour les particuliers – vaut la peine afin de bénéficier à un stade précoce de la technologie et de la connexion Internet performante. L’inconvénient de tout cela est le prix plus élevé de la fibre optique par rapport aux câbles en cuivre – ainsi que l’effort accru pour l’installation et la conversion du signal électrique-optique.

Dois-je passer à la fibre optique maintenant ?

Les avantages technologiques de la fibre optique par rapport au DSL et aux autres technologies basées sur le câble sont évidents. La fibre de verre est actuellement étendue à l’ensemble du pays et les fournisseurs font pression pour la participation des entreprises et des ménages privés. En général, le passage à la technologie est logique pour toute personne affectée par de mauvaises connexions internet, leur donnant accès à une connexion plus stable avec de meilleurs débits de transfert de données.

De plus, dans de nombreuses régions, il est particulièrement bon marché de démarrer s’il a lieu en même temps que la technologie est en cours d’extension : les opérateurs de fibre optique ou les fournisseurs de télécommunications prennent alors souvent en charge le raccordement domestique au cours de l’installation, qui autrement doit être commandé par l’utilisateur plus tard et souvent à des coûts plus élevés. Ici, il vaut la peine de vérifier et de comparer les offres.

Néanmoins, il n’y a aucune obligation de passer à la fibre optique. L’infrastructure de transmission de données par câble en cuivre sera également conservée à l’avenir. Avec son déploiement, on peut même s’attendre à un soulagement du réseau, de sorte que des capacités pour de meilleures transmissions de données seront libérées, qui pourraient ensuite être mises à la disposition des utilisateurs.

Quels types de connexions existe-t-il ?

Les connexions à fibre optique sont souvent désignées en fonction de leur étendue ou du point de transfert de la connexion. Les types et désignations suivants sont courants, la disponibilité du type de connexion dépendant de la zone d’extension et de l’infrastructure. En général, plus le point de transfert de la fibre optique est proche de l’utilisateur final, plus il bénéficie des avantages de la technologie.

Quelle est la différence entre FTTH, FTTB, FTTX, etc. ?

  • FTTH – Fiber to the Home : Les connexions à fibre optique via FTTH amènent la fibre optique directement au domicile de l’utilisateur final. Cela permet une utilisation optimale des performances et de la vitesse. Dans les immeubles à appartements et les immeubles à appartements, des câbles à fibres optiques sont posés dans le bâtiment et dans chaque unité résidentielle.
  • FTTB – Fiber to the Building : Avec ce type de connexion, le câble à fibre optique est posé dans une entreprise ou un bâtiment résidentiel. A l’intérieur du bâtiment, les signaux sont ensuite distribués dans des bureaux ou des appartements via des câbles en cuivre ou coaxiaux. Le FTTB est plus puissant et plus fiable que le DSL via un câble en cuivre, mais pas aussi puissant que le FTTH en raison de la division dans le bâtiment et de la mise en réseau locale avec des câbles conventionnels.
  • FTTX – Fiber to the X : Le “X” dans cette désignation représente divers points de transfert où la connexion par fibre optique peut se terminer. Dans certains cas, différentes catégories telles que FTTC – Fiber to the Curb (fibre optique jusqu’au trottoir) ou FTTN – Fiber to the Node (point de distribution dans un réseau) sont également combinées. La technologie est également connue sous le nom de Hybrid Fiber Coax (HFC) car la transmission des données s’effectue sous forme mixte via la fibre optique puis via un câble coaxial.

Les installateurs et les techniciens réseau ont besoin de cette gamme de base pour les réseaux à fibre optique

A partir du point de transfert, les liaisons de fibres optiques se comportent comme des réseaux classiques. Une fois que le signal optique a été converti, il est ensuite distribué dans le LAN via Ethernet ou un câble coaxial. Cependant, en particulier pour les réseaux de fibre optique dans les bâtiments, les techniciens de réseau et le personnel de maintenance ont besoin de leur propre ensemble d’outils pour la technologie. Il s’agit notamment de testeurs de ligne pour fibres monomodes et multimodes qui peuvent être utilisés pour inspecter, tester et identifier les câbles. De tels vérificateurs à fibre optique sont disponibles en différentes versions, qui peuvent alors, par exemple, vérifier des câbles de 1,25 mm en plus des câbles de 2,5 mm. Pour l’enregistrement détaillé des valeurs d’atténuation et le diagnostic des réseaux à fibre optique, Reichelt propose des kits de mesure d’atténuation de la fibre optique pour les réseaux à fibre optique monomode et multimode. De plus, les techniciens des connexions à fibre optique ont besoin d’un assortiment de cordons de brassage pour connecter les appareils réseau, par exemple dans l’armoire de commande, ainsi que des connecteurs, des convertisseurs et des kits de nettoyage. Si des câbles à fibres optiques doivent être connectés en permanence les uns aux autres, les fibres de verre doivent être fusionnées avec précision. Des dispositifs d’épissage spéciaux pour câbles à fibres optiques sont utilisés pour ce processus, connu sous le nom d’épissage.

Votre partenaire pour tout ce qui concerne les câbles à fibre optique et la technologie de la fibre de verre

La fibre optique est la technologie du futur pour un internet fiable et rapide et est donc tout aussi intéressante pour les entreprises et les centres de données professionnels ou les fournisseurs de serveurs que pour les particuliers. Reichelt offre aux techniciens réseau les composants nécessaires pour une entrée réussie dans le monde de la fibre optique et est à vos côtés avec son savoir-faire et son expérience.

Images : Adobe Stock, Delock