Adieu le pré-perçage avec la technologie étagée du foret hélicoïdal ADVANCEDLine® HSS d’Exact

Vorbohren ist nicht nur lästig, sondern auch zeitraubend. In den meisten Fällen verdoppelt es fast die Arbeitszeit beim Bohren. Durch den neuen HSS-Spiralbohrer aus der ADVANCEDLine® von Exact lässt sich dieser Arbeitsschritt nun vollständig umgehen. Den innovativen Bohrer mit Stufenanschnitt und 118° Spitzenwinkel an der Bohrerspitze erhalten Sie ab sofort im reichelt-Onlineshop.

Der ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand.
Der ADVANCEDLine Stufen-Spiralbohrer mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand.

Präzisionswerkzeuge aus Deutschland – für die ganze Welt

1952 in Remscheid bei Wuppertal gegründet und heute global bekannt. Exact Präzisionswerkzeuge ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Werkzeuge zum Bohren, Senken, Gewinden und Entgraten. Heute ist das Unternehmen weltweit vertreten und hat sich ein breites Produktsortiment aufgebaut, das mehr als 8.000 verschiedene Artikel umfasst. Für seinen Einsatz für die Umwelt hat das deutsche Unternehmen 2020 den POPAI D-A-CH-Sonderpreis in der Kategorie „Umwelt“ erhalten.

HSS-Spiralbohrer: Innovation durch Step-Technologie

Mit dem HSS-Spiralbohrer stellt Exact Präzisionswerkzeuge nun den neuesten Zuwachs im Produktsortiment vor. Durch den Dreiflächenschaft mit Step-Technologie reduziert sich der benötigte Kraftaufwand beim Bohren erheblich. Zudem wird ein Durchdrehen innerhalb des Bohrfutters verhindert. Hinzu kommt, dass mit den neuen HSS-Spiralbohrern von Exact sogar schräge Bohrungen möglich sind. Anders als bei herkömmlichen HSS-Standardbohrern entsteht keine ausgerissene Bohrung im Werkstoff. Ferner verfügen die Spiralbohrer über TIN-TIP-Multilayer-Beschichtungen, welche für mehr Oberflächenhärte und Wärmestabilität sorgen. Dadurch erhöht sich die Standzeit deutlich, und Ablagerungen auf dem Werkzeug wie Aufbauschneiden werden reduziert.

Bohrergebnisse in Vergleich
Im Vergleich zu einem Standard-HSS-Bohrer ermöglicht ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer präzise Bohrergebnisse.

Funktionstests des Herstellers selbst zeigen eine bis zu 30 Prozent längere Nutzungsdauer. Der HSS-Spiralbohrer ist mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen erhältlich: HSS TIN ist für den universellen Einsatz geeignet, HSS TIALN für die Arbeit an VA-Materialien.

Fortschrittlichkeit durch ADVANCEDLine®

Mit ihrer Produktreihe ADVANCEDLine by Exact hat Exact Präzisionswerkzeuge die existierenden technischen Werkzeugkonzepte innovativ weiterentwickelt. Diese Produktreihe erhält mit dem HSS-Spiralbohrer nun ein zusätzliches Update. Der Bohrer mit Step-Technologie, Dreiflächenschaft und 118° Spitzwinkel ist ab sofort im reichelt-Onlineshop erhältlich.

Exact Spiralbohrer-Set
Exact Spiralbohrer-Set

Bilder: EXACT GmbH & Co. KG