KUNBUS : Passerelle IoT basée sur Raspberry Pi pour le secteur de l’énergie

Le RevPi Flat est le dernier membre de la famille Revolution Pi de KUNBUS. Au premier coup d’œil, on remarque son design atypique, qui se distingue nettement des modules bien connus RevPi Core et RevPi Connect et rappelle davantage le RevPi Compact. Cette conception a été délibérément choisie afin de pouvoir installer facilement le module dans les armoires de distribution, telles qu’elles sont généralement utilisées dans l’automatisation des bâtiments. C’est également là que se situe son futur champ d’application.

Kunbus_RevPiFlat
Gestion intelligente de l’énergie avec le RevPi Flat

La mutation du secteur de l’énergie est associée à des milliers de nouvelles opportunités et de nouveaux modèles commerciaux, dans la mise en œuvre desquels le RevPi Flat de KUNBUS peut jouer un rôle clé, par exemple en tant que dispositif périphérique pour la gestion de l’énergie des petites centrales électriques, telles que les centrales solaires et les centrales au biogaz, ou simplement pour le contrôle et la régulation des stations de recharge pour les voitures électriques.

La sécurité contre la manipulation jouant un rôle décisif dans le secteur de l’énergie, un TPM, un module de plateforme de confiance, a été intégré. Grâce à lui, il est possible d’authentifier en toute sécurité le dispositif ou le logiciel en communication avec les réseaux externes et de le protéger au mieux contre les attaques de toute nature. Pour la même raison, la prise micro USB normalement utilisée est absente, de sorte qu’aucune image logicielle ne peut être installée en insérant simplement une clé USB manipulée.

Bien que la RevPi Flat de chez KUNBUS, comme la RevPi Connect 5, ne soit pas modulaire, elle possède néanmoins une variété d’interfaces utiles. Par exemple, l’appareil est le tout premier RevPi à être équipé d’un WLAN via un connecteur RP-SMA. Une autre prise SMA sert d’interface pour la bande ISM avec 868 MHz. Il est donc possible d’utiliser le M-Bus sans fil, si vous disposez du protocole approprié. En plus de deux interfaces RS485 pour l’intégration rentable de compteurs intelligents, d’onduleurs solaires, etc., et de deux interfaces USB, l’appareil dispose également de quatre ports Ethernet, dont trois font office de commutateurs. Il y a donc deux ports Ethernet distincts, chacun avec sa propre adresse MAC, de sorte que le RevPi Flat peut être intégré à deux réseaux distincts en même temps. Enfin, le module est équipé d’une entrée analogique, d’une sortie analogique et d’une sortie numérique qui peuvent être utilisées pour allumer et éteindre des dispositifs externes. Il y a six LEDs pour l’indication de l’état. À l’exception de la DEL du symbole d’alimentation, qui indique si l’alimentation est connectée, toutes les autres DEL peuvent être affectées librement.

Kunbus_RevPiCompact
KUNBUS RevPi Compact

Le cœur du RevPi Flat est le célèbre Raspberry Pi Compute Module 3+, qui est également utilisé dans les autres modules RevPi, fournit une performance quadricœur de 1 Go de RAM et dispose d’une mémoire flash eMMC de 16 Go. Le système d’exploitation utilisé est un Raspbian spécialement adapté et amélioré par KUNBUS avec patch en temps réel et support Modbus. Grâce au concept de plateforme ouverte avec, entre autres, des droits d’exploitation complets, il est possible de réaliser tous les projets avec une liberté de conception maximale.


Le REVPI FLAT n’est plus disponible. En remplacement, vous trouverez l’article KUNBUS dans la boutique en ligne reichelt.

Pour en savoir plus sur cette plate-forme matérielle innovante pour des solutions intelligentes de gestion de l’énergie, lisez l’article de notre magazine sur le “KUNBUS RevPi Flat S“.


Images : KUNBUS Revolution Pi