La douille de rénovation Renolamp de Müller-Licht devient un plafonnier en un rien de temps
La douille de rénovation classique porte de nombreux noms, elle est également appelée douille de construction, douille de chantier ou douille Edison. Elle est toujours présente dans un appartement neuf ou en rénovation. Et tout le monde connaît cette douille qui pend de travers au plafond et qui n’est qu’une solution temporaire. Avec ses câbles dénudés, elle représente également un risque pour la sécurité, mais lors de travaux l’essentiel est d’avoir de la lumière. Certes utile source de lumière, la douille de chantier n’est pas très esthétique, mais il n’est pas rare que cette solution temporaire dure parfois plusieurs mois.
Ce type de prise a été réinventé sous le nom de Renolamp et apparemment, un beau design n’est pas toujours synonyme de prix élevé. Avec la lampe Renolamp 2 en 1, le concepteur de produits Claus Hencken a réussi à créer et breveté la transformation de la douille de chantier classique à utiliser pendant les travaux en un plafonnier entièrement fonctionnel.
La Renolamp blanche s’intègre parfaitement à tous les espaces de vie grâce à son désign discret et peu encombrant. Pendant les travaux de rénovation et de construction, le Renolamp offre des conditions d’éclairage optimales. Après avoir enroulé les câbles autour du col de la douille, remonté le manchon et vissé, par exemple, une ampoule décorative, la Renolamp devient un plafonnier moderne monté en surface. Elle remplit ainsi admirablement sa mission, du moins jusqu’à ce qu’un autre luminaire prenne sa place; mais comme nous le savons, cela peut parfois prendre un peu plus de temps…..
Ce sont les nombreux petits détails d’une bonne conception de produit qui rendent la Renolamp si unique et intéressante :
- Par exemple, la Renolamp est creuse au niveau du col et fendue jusqu’à la plaque de montage. Cette conception spéciale permet d’utiliser la Renolamp d’abord comme une lampe de chantier suspendue. Puis sans avoir à débrancher la connexion électrique, de la positionner pour la monter directement sur le câble du plafond.
- Le petit trou sur le côté est également inhabituel. Il est prévu d’y faire passer le câble de terre sans courant (jaune/vert) afin de pouvoir fixer la Renolamp encore plus près du câble du plafond. Grâce à cette astuce, il est même temporairement possible de fixer la lampe Renolamp stable au plafond sans outils. Pour une meilleure compréhension, vous pouvez trouver une vidéo d’assemblage de Renolamp en ligne.

- La conception technique de la Renolamp crée un système de verrouillage spécial. Lorsque vous poussez le manchon pour l’ouvrir, il se met en place et fait un “clic”. Ensuite, vous insérez délicatement l’ampoule E27 dans la douille en tenant le manchon d’une main. De cette façon, il y a un autre “clic” et le manchon est en outre protégé contre le glissement vers l’ampoule et tous les câbles sont couverts.
Design : Claus Hencken
Hencken Design | Düsseldorf