Chia Mining : le battage médiatique provoque-t-il une pénurie de disques durs ?

La nouvelle crypto-monnaie Chia, plus économe en énergie, a déclenché un véritable battage médiatique avant même son lancement. Mais si vous voulez faire partie de Chia Mining, il faut être rapide, car les disques durs nécessaires pour cela se raréfient et leurs prix augmentent rapidement.

Qu’est-ce que le Chia Mining et pourquoi cela rend-il les disques durs plus chers ?

Qu’il s’agisse de Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin, certaines crypto-monnaies font non seulement sensation, mais provoquent également une hausse des prix et des goulots d’étranglement dans la livraison du matériel nécessaire. Jusqu’à présent, les cartes graphiques ont été principalement touchées, mais pour Chia Mining, ce sont les disques durs. La raison réside dans les différents types de prospection.

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies similaires s’appuient sur le principe de la « preuve de travail » pour valider les transactions. En bref, cela signifie qu’une tâche arithmétique complexe doit être résolue afin de générer de nouveaux blocs. La puissance de calcul nécessaire a été multipliée de nombreuses fois ces dernières années et consomme désormais autant d’électricité chaque année que la Suède, par exemple. Le Bitcoin a donc récemment été critiqué pour son énorme consommation d’énergie.

Voici comment cela fonctionne-t’il ?

La crypto-monnaie Chia, quant à elle, serait plus économe en énergie et plus respectueuse de l’environnement. En tant qu’algorithme de consensus, il ne repose pas sur la « Proof of Work » ou la preuve de travail, mais plutôt sur une combinaison de « Proof of Space » et de « Proof of Elapsed Time » : vous devez attendre une certaine période de temps définie au hasard pour ajouter un nouveau bloc.

Afin de générer le bloc, aucun problème d’arithmétique n’est résolu, seul l’espace disque est requis. Les numéros cryptographiques sont ensuite stockés dans des colis sur la mémoire prévue. Plus vous mettez de parcelles à disposition, plus la récompense en pièces Chia est grande. En conséquence, le Chia Mining est également appelée « Farming » ou agriculture.

Si vous souhaitez investir dans les Chia Coins, vous devez pouvoir fournir une grande quantité d’espace de stockage sur un disque dur ou un SDD et disposer également de suffisamment de RAM. Les disques durs plus grands de 4 à 18 téraoctets sont particulièrement populaires. L’augmentation de la demande est déjà perceptible avec une hausse des prix.

Si un SSD est utilisé dans Chia Mining au lieu d’un disque dur, il faut garder à l’esprit que Chia Mining met plus de pression sur le SSD que l’utilisation conventionnelle. Un SSD disponible dans le commerce n’est pas conçu pour le volume d’écriture de données de Chia Mining et pourrait donc perdre ses performances d’écriture ou devenir inutilisable plus rapidement. Il faut donc s’attendre à ce que cela aggrave à nouveau la situation de livraison.

Disques durs 3,5" et 2,5" chez reichelt.com
Disques durs 3,5″ et 2,5″ chez reichelt.com

Comment va se développer Chia Mining ?

Il n’est pas exclu que le prix des disques durs augmente fortement dans un futur proche ou que certains modèles soient épuisés. Une comparaison peut être faite avec le boom du Bitcoin, lorsque les cartes graphiques sont soudainement devenues beaucoup plus chères et n’ont pas été disponibles pendant des semaines. On voit déjà les premiers signes de cette évolution en Asie. Par exemple, le prix de certains disques durs à Hong Kong a déjà triplé. Chez nous aussi, se procurer les disques durs devient de plus en plus difficile et, en raison de la pénurie, de plus en plus cher.

Les crypto-monnaies sont volatiles et laquelle d’entre elles s’avérera être un investissement réussi à long terme ne peut pas être évaluée aujourd’hui. D’un autre côté, il est déjà clair qu’un nouveau battage médiatique arrive avec le lancement de Chia. Quiconque s’intéresse aux crypto-monnaies comme Chia et n’a pas peur du risque est mieux avisé de prendre soin du matériel requis dès le début.

Images : Adobe Stock