Évitez les concentrations critiques d’aérosols grâce aux instruments de mesure pratiques de Testo
Chaque fois que nous respirons et parlons, des aérosols sont produits. Normalement, ils ne posent pas de problème, mais ils peuvent aussi transmettre des agents pathogènes et des virus. Le risque d’infection est nettement plus élevé à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les aérosols restent plus longtemps dans l’air, ce qui augmente constamment le risque de propagation inaperçue des agents pathogènes. Il est donc important de surveiller les aérosols lorsque plusieurs personnes se trouvent dans une même pièce.
Les appareils de mesure du CO2, par exemple de Testo, peuvent aider dans ce domaine. Le risque d’infection peut alors être minimisé par une ventilation des locaux en temps utile, car des études scientifiques ont montré une corrélation entre la teneur en CO2 et la concentration d’aérosols. Une teneur en CO2 de 1 000 ppm (parties par million) est acceptable à l’intérieur – l’air extérieur, par comparaison, a une valeur de 400 ppm.
Point fixe pour la mesure du CO2 – le mini enregistreur de données testo 160 IAQ
L’enregistreur de données sans fil testo 160 IAQ, facile à utiliser, est idéal pour la surveillance continue de la qualité de l’air intérieur. Une fois installé, il détermine avec précision les conditions climatiques dans n’importe quelle pièce grâce à ses capteurs de température, d’humidité, de CO2 et de pression atmosphérique. La grande précision de la mesure la rend particulièrement adaptée à un usage professionnel, par exemple dans la gestion des installations.
Il est particulièrement intuitif à utiliser et affiche la qualité de l’air ambiant à l’aide de LEDs colorées selon le principe des feux de signalisation. Il est même possible de fixer des valeurs limites individuelles pour le CO2. En cas de dépassement, vous pouvez être alerté par e-mail ou par SMS.
L’enregistreur de données transmet toutes les données de mesure directement au Testo Cloud via le WLAN. Cela permet de les documenter et de les évaluer sur une plus longue période – et de n’importe où, car vous pouvez également accéder à toutes les fonctions via des appareils mobiles.
Parfait pour les mesures mobiles – le CO2 set testo 440
L’instrument mobile de mesure du climat testo 440 et la sonde humidité-température avec Bluetooth® sont rangés en toute sécurité dans une valise pratique. Le menu de mesure clairement structuré permet à la fois une mesure à long terme et la détermination simultanée de l’humidité et de la température. En outre, vous pouvez utiliser le testo 440 pour calculer avec précision le point de rosée, la température humide du bulbe et l’humidité absolue des pièces. Ces fonctions font que l’instrument de mesure est prédestiné à être utilisé dans les entrepôts, les chambres froides et les salles de travail – et pourtant son utilisation est intuitive.
La mémoire interne vous aide à sauvegarder vos données, que vous pouvez également exporter vers des appareils externes grâce à une interface USB. Comme le testo 440 est extensible avec un large éventail de sondes numériques, il s’adapte à vos besoins individuels.