De l’alcali au zinc – tout ce que vous devez savoir sur les piles
En raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement, la pile a dû faire face à une concurrence sérieuse de la pile rechargeable ces dernières années. Néanmoins, elle a toujours sa raison d’être et est utilisée dans les télécommandes, les montres, les contrôleurs et autres petits appareils. Dans certaines applications, son utilisation est même plus judicieuse que l’utilisation d’une pile rechargeable.
Nous vous donnons un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur son fonctionnement, son stockage, son utilisation et les types de sources d’énergie.
Fonctionnalité
Les piles alcalines au manganèse sont parmi les types de piles les plus couramment produites. En raison de leurs propriétés chimiques, qui permettent une plus grande capacité, une grande robustesse et une durée de conservation plus longue, elles ont largement remplacé les piles zinc-carbone précédemment établies.
Mais de quoi est faite une batterie et comment fonctionne-t-elle ? À l’intérieur d’une batterie primaire, il y a un pôle négatif (anode) et un pôle positif (cathode), séparés par un séparateur qui empêche les courts-circuits. L’énergie est générée par un courant d’électrons chargés négativement qui circulent du pôle négatif au pôle positif. Plus les électrons sont nombreux et rapides, plus la batterie est puissante.
La connexion d’une batterie au circuit d’un appareil déclenche un processus chimique – l’électrolyse. Cela crée une réaction entre les pôles positif et négatif, qui fait circuler les charges électriques. Plus précisément, un courant ionique se déplace dans l’électrolyte et traverse le séparateur de la cathode à l’anode. L’énergie qui en résulte fait briller une lampe – ou faire fonctionner une montre.
Des piles différentes pour des applications différentes
Le type de pile que vous devez utiliser dépend de l’appareil et de l’utilisation prévue. Par exemple, une pile robuste à haute densité énergétique est nécessaire pour faire fonctionner les appareils photo ou les consoles de jeux. En effet, les besoins en énergie de ces appareils fluctuent fortement selon qu’ils sont en mode veille ou utilisés activement.
En revanche, les montres ou les télécommandes consomment relativement peu d’énergie sur une longue période – une pile primaire convient ici, car elle alimente ces appareils de manière constante, fiable et permanente.
Pile rechargeables ou piles simples ?
Bien qu’il paraisse aux premiers abords plus avantageux d’utiliser exclusivement des piles rechargeables, la pile simple est parfois supérieure à certains égards. Par exemple, une pile simple est plus adéquate pour une utilisation de courte durée en raison des coûts plus faibles. De plus, elles sont également plus adaptées que les piles rechargeables pour les appareils dont les besoins énergétiques sont relativement faibles, comme les montres, car elles conservent mieux et plus longtemps leur charge. Elles sont également plus performantes dans les environnements soumis à de fortes différences de température.
À l’inverse, l’utilisation de piles rechargeables est plus judicieuse pour les grands consommateurs d’énergie – par exemple dans les consoles de jeu ou les haut-parleurs. L’investissement dans des batteries plus coûteuses est rentable à long terme. Elles ont également un meilleur bilan écologique.
Utilisation et stockage – ce qu’il faut faire ou ne pas faire
Si l’on tient compte de certains aspects importants lors de l’utilisation et du stockage des piles, on peut éviter les courts-circuits et les fuites et les utiliser plus efficacement et plus longtemps.
A faire
- Changez toutes les piles d’un appareil en même temps : la performance d’un appareil alimenté par des piles ou des piles rechargeables dépend de la source d’énergie la plus faible. Par exemple, une pile usagée ou faible peut diminuer la fonctionnalité d’un produit, même si les piles restantes sont neuves.
- Retirez les piles, si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période de temps, s’il est alimenté par le réseau électrique ou si les piles sont déchargées, afin d’éviter de les endommager.
- Réchauffez les piles si elles ont été stockées au froid : si un appareil a été stocké dans un environnement froid pendant un certain temps, il est utile de réchauffer les piles à température ambiante avant de les utiliser. Dans le cas contraire, leur performance en est réduite.
- Jetez les piles correctement : dans le paragraphe suivant, nous expliquons où jeter ses piles pour leur recyclage.
- Stocker les piles dans un endroit frais et sec : éviter les variations extrêmes de température pour ne pas altérer leurs performances. De plus, il est préférable de conserver les piles dans leur emballage d’origine.
Ne pas faire
- Mélangez des piles neuves et anciennes dans un même appareil : en cas de fuite des vieilles piles, elles peuvent rendre les nouvelles inutiles. Par conséquent, toutes les piles d’un même appareil doivent être remplacées en même temps.
- Utilisez différents types de piles dans un appareil en même temps : là encore, le mélange de différents types (par exemple, piles alcalines, piles à haute puissance ou piles rechargeables) peut provoquer des fuites.
- Recharger les piles simples : contrairement aux piles rechargeables, les batteries ne sont pas adaptées à la recharge et à la réutilisation. Recharger des piles non-rechargeables représente un risque pour la sécurité.
- Brûler les piles : les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Et elles peuvent exploser lorsqu’elles sont brûlées.
Recyclage correct
Lorsque les piles sont vides, elles doivent être éliminées de manière appropriée afin qu’elles ne deviennent pas un danger pour l’environnement ou votre propre santé. Vous pouvez remettre gratuitement vos piles déchargées chez les distributeurs, détaillants ou grossistes, qui les mettent à disposition des filières de recyclage.
Une fois recyclées, elles sont réutilisées dans l’industrie métallurgique, où différents composants sont récupérés et utilisés séparément. Par exemple, l’acier, le zinc et le ferromanganèse des piles alcalines peuvent être réutilisés. C’est la façon professionnelle de mettre fin au cycle de vie d’une pile.
Images : Adobe Stock
Vous avez besoin de piles ou d’accus d’une certaine forme, capacité ou taille ? Vous trouverez ici une vue d’ensemble rapide :