La photographie à filtre rectangulaire : des possibilités insoupçonnées
Pourquoi ajuster ou modifier une photographie manuellement à l’époque de Photoshop, Lightroom…? En ce qui concerne l’utilisation de filtres rectangulaires, la réponse est simple. Ces filtres peuvent générer des résultats et des effets d’image qui ne peuvent pas être obtenus en post-traitement. Découvrez ici les différents types de filtres rectangulaires disponibles et leurs modes d‘utilisation.
Tous les filtres rectangulaires ne sont pas des filtres rectangulaires enfichables
Un filtre rectangulaire est un filtre photo externe en verre. Il est monté devant l’appareil photo par l’intermédiaire d’un support spécial. Selon le type de filtre, différents résultats d’image peuvent être générés. L’objectif de l’appareil photo se porte, à travers ce filtre externe, sur le sujet de l’image. Il est également possible d’insérer plusieurs filtres en même temps et de les utiliser en combinaison.
Il existe deux types de filtres rectangulaires : les filtres ND (“neutral density”, à densité neutre) et les filtres GND (“graduated neutral density”, à densité neutre gradué).
Le Filtre ND – pour une réduction de la quantité de lumière
L’objectif des filtres à densité neutre est de réduire la quantité de lumière incidente sur le capteur de l’appareil photo, modifiant ainsi la luminosité ou le contraste des couleurs du sujet. En réduisant la quantité de lumière, il est possible de prendre des photos avec une plus grande ouverture et donc de réduire la profondeur de champ. On utilise aussi des filtres ND sombres pour augmenter la vitesse d’obturation d’une image (pour montrer les mouvements des nuages, par exemple).
Les filtres rectangulaires ND sont disponibles en différents modèles : les variantes classiques sont le filtre ND8 avec une densité optique de 0,9 et une réduction du pas d’ouverture de 3 diaphragmes, le filtre rectangulaire ND64 avec une densité optique de 1,8 et une réduction du pas d’ouverture de 6 diaphragmes et le ND1000 avec une densité optique de 3,0 et une réduction du pas d’ouverture de 10 diaphragmes.
Autres utilisations possibles des filtres rectangulaires ND
Pour les filtres ND à densité élevée et un temps d’exposition plus long, il est fortement recommandé d’utiliser un trépied, de façon à éviter les secousses.
Les filtres ND sont principalement utilisés pour obtenir une vitesse d’obturation plus lente par gradation. Cela peut être le cas aussi bien en photographie de paysage qu’en photographie de ville et de voyage. Ce type de filtre rectangulaire permet des temps d’exposition plus longs même pendant la journée. Lorsque la luminosité est trop élevée, il permet, par exemple, de “lisser” l’eau ou d’afficher les mouvements des nuages.


Réglage des différences de luminosité avec les filtres rectangulaires GND
Les caméras diffèrent considérablement de la perception de l’œil humain. Les yeux s’adaptent bien aux différentes conditions d’éclairage – ils prennent individuellement les zones sombres et lumineuses de l’environnement, puis les assemblent en une image uniforme dans la tête. Les caméras, en revanche, rencontrent des problèmes lorsqu’il y a des valeurs de lumière d’intensité différente dans une image : elles capturent l’environnement entier – clair et sombre – dans une seule image à la fois. Cette situation conduit souvent à une surexposition ou sous-exposition d’une certaine partie de l’image.
Des filtres gris gradués peuvent être utilisés pour compenser ces différences d’exposition et créer une photo uniformément exposée.
Il existe quatre types de filtres rectangulaires GND : les filtres Soft, Hard-, Reverse- et Medium-GND.
Le filtre Soft GND
Le filtre Soft GND a un gradient de gris très doux et très large. Il prend tout son sens lorsque le motif d’image désiré n’a pas de limite claire et foncée, lorsque les différences de luminosité sont visibles, mais qu’elles se fondent les unes dans les autres. Ceci est particulièrement courant dans la photographie de paysage.


Le filtre Medium GND
Le filtre Medium GND a une progression légèrement plus dure que le Soft GND. Mais il s’utilise aussi lorsqu’il n’y a pas de ligne claire dans le motif de l’image, où l’on distingue difficilement le contraste clair – foncé. Les applications typiques sont la photographie de paysage, les chaînes de montagnes ou la cime des arbres par exemple. Ce filtre s’avère pratique lorsque la vallée est beaucoup plus sombre que le ciel ou lorsque les bâtiments sont plus sombres que l’horizon etc.
Le filtre Hard GND
Le filtre Hard GND se caractérise par le fait qu’il peut parfaitement compenser les différences de luminosité avec une ligne d’horizon grâce à sa délimitation clair/foncé. Il est particulièrement utile si l’on souhaite prendre des photos à la mer ou des photos de paysages de montagne avec une ligne d’horizon droite.


Le filtre GND inversé
La quatrième variante est le filtre Reverse GND. Avec ce type de filtre, le gradient de gris est inversé vers le centre. Le filtre ne devient pas plus clair vers le milieu, mais plus foncé avant de passer à la zone claire. On l’utilise souvent pour la photographie de coucher et de lever de soleil. En effet, le centre de l’image est généralement le point le plus lumineux et les bords supérieur et inférieur de l’image sont légèrement plus sombres.


L’exercice en vaut la peine
Bien sûr, une certaine pratique dans la manipulation des filtres rectangulaires est nécessaire. Mais les résultats de l’image parlent d’eux-mêmes lorsqu’ils sont utilisés correctement.
Images : Rollei