Des disques durs internes de 40 To d’espace mémoire : Western Digital développe une nouvelle technologie.
D’après le fabricant de disques durs Western Digital (WD), ces méga disques durs devraient être au point en 2025. C’est une nouvelle technologie qui rend cet espace mémoire colossal possible.
L’avenir est au MAMR
« Microwave-Assisted Magnetic Recording » (MAMR) est le nom de la nouvelle technologie grâce à laquelle WD souhaite augmenter considérablement l’espace mémoire de ses disques durs dans les années à venir. MAMR utilise un nouveau type de tête d’écriture portant le nom de « spin torque oscillator », qui produit un champ de micro-ondes. Grâce à ce procédé, il sera désormais possible d’enregistrer sur la surface du support des données magnétiques avec davantage d’octets, car le processus d’écriture nécessitera moins de force magnétique. Par ailleurs, les disques durs MAMR utilisent de l’hélium plutôt que de l’air, ce qui réduit les turbulences internes.
Une innovation prometteuse
Western Digital souhaite mettre ce nouveau type de disques durs internes HDD sur le marché dès 2019, mais avec un espace mémoire plus réduit. La version de 40 To annoncée par WD sera lancée en 2025. Certes, les disques mécaniques n’ont pas la vitesse ni la fiabilité des disques durs de type SSD (Solid-State-Drive), mais ils sont beaucoup moins onéreux. C’est la raison pour laquelle ils seront surtout intéressants pour les centres de données et les fournisseurs de stockage de Cloud.