Un système d’évacuation d’air fiable grâce à la commande radio de la hotte aspirante avec le FDS 100 de Schabus

Imaginez une grande pièce ouverte composée d’une cuisine, d’un salon et d’une salle à manger – élégante et tendance. Néanmoins, d’un point de vue de la ventilation, cette pièce représente un défi de taille. Dans cet article, nous vous montrons la solution.

Bien gérer la ventilation s’apprend, surtout dans le cas de cuisines abondamment équipées. Si la pièce à vivre comprend également une cheminée ou un poêle à bois, il est essentiel de veiller à ce que suffisamment d’air frais circule.

Le contrôleur FDS 200 de Schabus est une solution simple, économique et pratique, qui permet de pallier au risque d’oubli de gestes simples, tel que l’ouverture d’une fenêtre, pour aérer une pièce.

Le contrôleur est relié sans fil aux capteurs de la fenêtre. Si vous oubliez d’ouvrir ou d’incliner la fenêtre, le FDS 100 de Schabus éteint automatiquement la hotte aspirante. Avantage : ce système ne nécessite la pose d’aucun câble électrique.

Une solution simple qui peut sauver des vies

Le contrôleur de hotte FSD 100 de Schabus fournit une réponse simple à une question très importante : comment s’assurer que l’alimentation en air frais est garantie de manière fiable lorsque l’on utilise une hotte aspirante ?

Le problème, dès lors que l’on combine l’utilisation d’une hotte aspirante avec celle d’un poêle ou d’une cheminée qui dépendent de l’air ambiant, est que les hottes aspirantes modernes génèrent une puissance d’aspiration conséquente. Etant donné que les bâtiments modernes à basse consommation d’énergie bénéficient aujourd’hui d’une excellente étanchéité à l’air, les courants d’air appartiennent désormais au passé, ce qui signifie que l’air frais ne peut entrer dans la pièce que par l’ouverture active d’une fenêtre, par exemple.

Sans cela, le tirage de la hotte aspirante risquerait d’entraîner à l’intérieur de la pièce du monoxyde de carbone en provenance de la cheminée ou du poêle. Une situation dangereuse, voire même mortelle. 

Liaison radio et contrôle de hotte : une combinaison fiable et pratique pour un usage quotidien

Le système utilise une fréquence radio de 868 MHz et surveille en permanence la position des châssis de fenêtre, dans le salon ou la cuisine. Le contrôleur transmet leur état respectif au récepteur. Si la fenêtre est fermée et que la hotte est allumée, le régulateur l’éteint immédiatement. De ce fait, la hotte ne risque pas d’aspirer, dans l’air ambiant de la pièce, du monoxyde de carbone en provenance de la cheminée ou du poêle en fonctionnement.

Le récepteur intégré au système d’évacuation d’air coupe également le ventilateur d’extraction si nécessaire, de sorte que le système d’éclairage intégré à la hotte de ventilation continue à être alimenté en électricité.

Cette technique de sécurité moderne intégrée surveille également la liaison radio et l’état de la batterie pour éviter toute interruption.

Illustration : reichelt elektronik/Hersteller

À lire aussi :

Comment installer un détecteur de fumée soi-même

Détecteurs de monoxyde de carbone – leur utilité reste à prouver pour les Français