Clé Edimax EW-7822ULC – une connexion Wi-Fi ultra rapide
La rapidité de connexion Internet dépend de la norme Wi-Fi. La toute dernière est baptisée IEEE 802.11ac. Elle augmente la vitesse du réseau sans fil à un chiffre impressionnant de 1 300 Mbit/s dans la gamme de fréquences de 5 GHz. Mais à lui seul, un routeur doté de la technologie sans fil ne permet aucune augmentation de la vitesse : des récepteurs sont nécessaires, que la norme prend également en charge.
Plug and Surf : équiper le tout dernier Wi-Fi d’un adaptateur USB
La norme Wi-Fi offre également de nombreux avantages, lorsque beaucoup d’autres réseaux Wi-Fi fonctionnent dans les environs immédiats et lorsque des interférences apparaissent, comme c’est souvent le cas dans les grandes villes.
On peut alors se rabattre sur la bande 5 GHz sans interférence. Le problème est le suivant : seuls les notebooks et ordinateurs récents sont compatibles avec cette bande de fréquences.
Si les appareils datent déjà de quelques années, la technologie devient obsolète. Les ordinateurs de bureau économiques ne possèdent la plupart du temps aucune carte Wi-Fi. La solution : équiper l’ordinateur d’une clé Wi-Fi USB – par exemple grâce au nouvel adaptateur EW-7822ULC du fabricant Edimax.Il suffit de le brancher, puis de se connecter au réseau Wi-Fi domestique une fois le pilote automatiquement installé, puis tout sera prêt !
La clé est particulièrement compacte, mesurant à peine 14,9 x 7,1 x 20 millimètres.
Elle est également rétrocompatible avec des normes Wi-Fi plus anciennes, on peut par exemple choisir d’utiliser la bande 5 ou 2,4 gigahertz.
Trouver la réponse en un clin d’œil : quelle norme Wi-Fi se cache dans mon PC ?
Suggestion : Si vous ne savez pas quelle norme Wi-Fi prend en charge votre ordinateur : accédez au Gestionnaire de périphériques Windows en appuyant simultanément sur les touches Windows et Pause.
Cliquez ensuite sur la petite flèche devant “Adaptateur réseau”.
Grâce au nom, il est généralement possible de déterminer selon quelle norme la puce Wi-Fi fonctionne : il comporte en général la désignation de la norme. “802.11n” fait référence à l’ancienne norme n.