L’essentiel sur l’arrêt de la production de la gamme SIMATIC S7-1200

Siemens a officiellement annoncé l’arrêt de la production de l’ancienne gamme SIMATIC S7-1200 (G1) au 1er novembre 2026. Avec cette décision, la gamme de contrôleurs franchit le cap du PM400. Pour les utilisateurs, cela ne signifie toutefois pas une interruption immédiate de la commercialisation : les composants devraient rester disponibles à l’état neuf jusqu’au 1er octobre 2027. Par la suite, l’approvisionnement se fera par le biais de pièces de rechange. Siemens annonce que les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en 2036.

Pour les exploitants d’installations existantes, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de remplacer immédiatement les systèmes S7-1200 en état de marche. En revanche, pour les nouveaux projets, les extensions et la planification à long terme des installations, il convient de prendre en compte la génération suivante, le SIMATIC S7-1200 G2. Siemens la qualifie de génération succédante naturelle et annonce que les futures innovations seront exclusivement destinées au S7-1200 G2.

Siemens a rassemblé toutes les informations relatives à cette transition dans le « Guide de migration SIMATIC S7-1200 G2 ». Ce document guide l’utilisateur pas à pas tout au long de la migration, explique les différences techniques et présente les composants G2 disponibles, tout en fournissant des recommandations concrètes pour la migration du matériel S7-1200 existant.

Le calendrier en un coup d’œil :

DateQue se passe-t-il ?Conséquences pour les utilisateurs
01/11/2026Annonce officielle prévue de l’arrêt de la commercialisation du produitLa transition vers le S7-1200 G2 peut être planifiée
jusqu’au 01/10/2027Le S7-1200 reste disponible en pièces neuvesLes installations existantes peuvent encore être étendues et des composants peuvent encore être achetés
après cette dateLe S7-1200 n’est plus disponible qu’en pièces de rechangeLes nouveaux projets doivent être orientés vers la G2
jusqu’en 2036Disponibilité des pièces de rechange prévueL’approvisionnement à long terme des installations existantes reste possible

Le S7-1200 G2 est la prochaine génération prévue

Avec le G2, Siemens fait évoluer le S7-1200 sur le plan technique. Parmi les principales innovations, on compte notamment une puissance de calcul et une capacité de mémoire accrues, le traitement multicœur, la technologie NFC, la prise en charge complète des API Web et PROFINET IRT, ainsi que des fonctions avancées de contrôle de mouvement et la technologie de raccordement « Push-in ». Siemens met également en avant l’intégration à la gamme TIA et la conformité aux exigences modernes en matière de cybersécurité. La page produit officielle du SIMATIC S7-1200 G2 fournit des informations supplémentaires sur la nouvelle génération de contrôleurs.

Important :
Le S7-1200 G2 n’est pas un remplacement à l’identique (1:1) sur tous les plans, tant sur le plan mécanique que fonctionnel. Les dimensions et l’emplacement des différents connecteurs ont changé. Il existe également des différences au niveau de certaines fonctions matérielles et logicielles.

PCL-DIN-Schienenvergleich
Comparaison des dimensions : le SIMATIC S7-1200 G2 a été spécialement conçu pour optimiser l’utilisation de l’espace sur le rail DIN grâce à une largeur de montage réduite.

Comment les utilisateurs peuvent-ils se préparer à cette transition ?

Siemens a structuré la migration en trois étapes. Dans un premier temps, l’accent est mis sur la vérification de l’installation. Compte tenu des nouvelles dimensions et positions des connecteurs, les utilisateurs doivent vérifier l’encombrement et les possibilités de montage dans l’armoire électrique. Les connecteurs d’alimentation et Ethernet se trouvent parfois également à d’autres emplacements. De plus, la version G2 utilise des bornes à enfichage plutôt que des bornes à vis.

La deuxième étape concerne la disponibilité du matériel. De nombreux modules de la gamme S7-1200 sont déjà compatibles avec la version G2. Pour les modules spécifiques, les utilisateurs doivent toutefois vérifier si un composant G2 adapté est disponible. Siemens cite par exemple les modules IO-Link et de mesure d’énergie, ainsi que certains modules de communication et de pesage, qui sont encore en cours de développement à la date de rédaction du présent document.

Enfin, il convient de vérifier la compatibilité logicielle. Siemens la considère en principe comme élevée. Pour une prise en charge complète du S7-1200 G2, les utilisateurs doivent au minimum disposer de TIA Portal V20. En fonction du projet existant, ils devront éventuellement adapter certaines instructions ou fonctions.

Un outil de migration facilite la transition

Pour les projets existants de grande envergure, Siemens propose un un outil de migration S7-1200 G2 sous forme de module complémentaire (add-in) pour TIA Portal. Le vérificateur de migration intégré contrôle la compatibilité matérielle et logicielle. L’outil de migration proprement dit permet de migrer automatiquement les éléments matériels et logiciels, et de générer des rapports répertoriant les problèmes détectés ainsi que des recommandations. Selon le projet, des étapes manuelles peuvent encore s’avérer nécessaires par la suite.

Images : Siemens