Les données énergétiques en un clin d’œil : comment les compteurs électriques deviennent des sources intelligentes de données

Pour optimiser sa consommation d’énergie, il faut disposer de données fiables. C’est précisément là qu’interviennent les solutions énergétiques modernes, comme les systèmes d’Energieleser. Cette technologie permet de lire les compteurs électriques existants et de rendre les données de consommation accessibles en temps réel. L’infrastructure en place reste inchangée, ce qui simplifie l’installation.

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une vision plus précise de leur consommation énergétique. En outre, ces données peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des solutions automatisées de gestion de l’énergie, aussi bien à la maison qu’en entreprise.

De la centrale de balcon aux données énergétiques intelligentes

L’idée à l’origine d’energieleser est née lors du développement de solutions pour les centrales électriques de balcon. Il est alors apparu que de nombreux utilisateurs n’étaient pas satisfaits des données de consommation fournies par leurs onduleurs. Si ces onduleurs fournissent des informations sur la production d’électricité, la consommation énergétique réelle n’est souvent pas prise en compte.

Les développeurs se sont donc concentrés sur une autre source de données : le compteur électrique. C’est ainsi qu’est né, dans un premier temps, le stromleser, une tête de lecture pour compteurs d’électricité numériques, puis un écosystème complet dédié à la collecte de données sur l’électricité, le gaz, l’eau et le chauffage.

Numériser les compteurs existants plutôt que de les remplacer

L’une des caractéristiques essentielles de cette solution est la mise à niveau des compteurs existants. Ces appareils transforment les dispositifs de mesure en sources de données numériques sans nécessiter de modifications ni d’interventions sur l’installation existante.

Les données collectées peuvent ensuite être visualisées directement dans une application ou intégrées à des plateformes domotiques existantes. Il est ainsi possible de surveiller les valeurs de consommation et de mettre en place des processus automatisés.

Exemple pratique : stocker l’électricité solaire plutôt que de l’injecter au réseau

De nombreux foyers équipés d’installations photovoltaïques ou de centrales solaires de balcon cherchent à maximiser leur autoconsommation. Elles absorbent l’énergie solaire excédentaire lorsqu’elle n’est pas nécessaire immédiatement. Celle-ci peut ensuite être restituée au moment où la demande augmente, ce qui permet d’utiliser davantage d’électricité produite sur place.

Le stromleser fournit les données nécessaires à cet effet. La lecture du compteur d’électricité permet de connaître la consommation, l’approvisionnement sur le réseau et l’injection au réseau. Il est ainsi possible de savoir à tout moment si de l’électricité solaire est réellement disponible en surplus et dans quelle mesure elle est injectée dans le réseau public.

Ces informations peuvent être intégrées à des systèmes de gestion de l’énergie et à des solutions de maison connectée. Elles permettent ainsi d’utiliser les systèmes de stockage de manière plus ciblée et d’optimiser davantage l’autoconsommation. L’un des principaux avantages réside dans la transparence des flux énergétiques. En effet, la production, la consommation et l’injection dans le réseau deviennent visibles. Les décisions peuvent alors s’appuyer sur des données de consommation réelles plutôt que sur de simples estimations.

L’article « MARSTEK : systèmes énergétiques pour des applications photovoltaïques efficaces » montre également comment les systèmes de stockage par batterie modernes peuvent contribuer à augmenter l’autoconsommation.

Exemple pratique : pilotage intelligent d’une borne de recharge

Un scénario d’utilisation typique consiste à gérer une borne de recharge pour véhicule électrique (wallbox) en fonction des données de consommation en temps réel. Les valeurs fournies par le compteur électrique en temps réel sont alors utilisées pour adapter les processus de recharge en fonction de la charge actuelle du réseau ou de l’énergie solaire disponible.

L’avantage est que l’énergie peut être utilisée de manière plus ciblée. Parallèlement, cela permet de réduire les pics de charge et d’augmenter la part d’autoconsommation. Des données de mesure précises issues de l’exploitation courante en constituent la base.

Les données énergétiques, base de décisions intelligentes

Avec l’électrification croissante des foyers, les données de consommation prennent de l’importance. Les pompes à chaleur, les batteries de stockage, les bornes de recharge et les installations photovoltaïques génèrent en effet des flux énergétiques de plus en plus complexes.

Des solutions telles que le stromleser fournissent les données nécessaires pour interconnecter efficacement ces systèmes. Les données énergétiques deviennent ainsi non seulement visibles, mais aussi exploitables pour l’automatisation et la prise de décisions fondées sur les données, ce qui constitue une étape importante vers une gestion intelligente de l’énergie.

Images : energieleser