Envolée des prix pour les Raspberry Pi : le coût de la mémoire pèse sur de nombreux modèles
Plusieurs modèles de Raspberry Pi, dont les Raspberry Pi 4 et 5, ainsi que les modules de calcul, ont vu leurs prix augmenter en raison de la hausse des coûts de la DRAM.
Début 2026, le marché des micro-ordinateurs monocarte Raspberry Pi continuera d’être fortement influencé par les prix mondiaux des composants. La mémoire vive, en particulier, devient un facteur de coût central. Plusieurs ajustements de prix ont donc affecté de nombreux modèles de la gamme actuelle en l’espace de quelques mois.
La situation des livraisons des cartes de développpement Raspberry Pi s’est certes nettement améliorée par rapport aux années précédentes et de nombreux modèles sont de nouveau disponibles. Cependant, la situation reste sous tension, compte tenu de la hausse des prix de la mémoire et des ajustements de prix répétés.
Plusieurs modèles concernés par des hausses de prix
Raspberry Pi Ltd. a procédé à l’ajustement des prix de différents produits en plusieurs étapes. Le Raspberry Pi 4, le Raspberry Pi 5, les modules de calcul et les systèmes tels que le Raspberry Pi 500 sont notamment concernés. Les modèles dotés d’une mémoire vive plus importante sont particulièrement concernés par ces ajustements.
L’évolution des prix montre une forte dépendance vis-à-vis de la configuration de la mémoire. Les modèles dotés de configurations de RAM plus modestes voient leur prix augmenter de l’ordre d’un petit pourcentage à deux chiffres. Les variantes dotées d’une mémoire vive plus importante connaissent parfois des hausses de prix nettement plus importantes. Dans certains cas, les majorations par rapport aux anciens prix catalogue peuvent désormais atteindre environ un tiers.
Le marché de la DRAM fait grimper les coûts du matériel
Cette situation s’explique par l’évolution du marché mondial de la mémoire DRAM. Les mémoires LPDDR4 et LPDDR4X, utilisées dans les cartes Raspberry Pi actuelles, ont récemment connu une hausse de prix significative.
La mémoire vive étant intégrée de manière fixe aux ordinateurs monocarte. Cette hausse a un impact direct sur les coûts de production des appareils.
De nouveaux modèles d’entrée de gamme devraient amortir la hausse des prix
Pour répondre à cette hausse des coûts, Raspberry Pi a lancé une variante du Raspberry Pi 5 dotée de 1 Go de mémoire vive. Ce modèle s’adresse principalement aux applications pour lesquelles une configuration d’entrée de gamme aussi économique que possible suffit.
Parallèlement, les prix de certaines plateformes plus anciennes sont parfois plus stables, en particulier les modèles dotés d’une mémoire moins importante.
Les applications industrielles continuent de gagner en importance
Parallèlement à l’évolution du secteur grand public, l’importance des applications industrielles ne cesse de croître. La technologie Raspberry Pi est de plus en plus utilisée dans les systèmes embarqués et les appareils spécialisés.
Selon les informations fournies par l’entreprise, les ventes de composants destinés à l’intégration dans des produits ont parfois dépassé celles des cartes Raspberry Pi complètes. Cela souligne le rôle croissant de la plateforme en tant que base pour les applications industrielles.
Les prix de la mémoire restent un facteur central
L’évolution actuelle montre à quel point les ordinateurs monocarte dépendent des prix mondiaux des composants. Le marché de la DRAM influence actuellement la tarification de nombreux modèles.
D’autres fluctuations de prix sont donc possibles au sein de l’écosystème Raspberry Pi au cours de l’année 2026.
Images : reichelt elektronik, Raspberry Pi