Technique de réseau à l’épreuve du temps : EasyLan® pour FTTX, centres de données, bureaux et industrie

Dans un monde de plus en plus interconnecté, les exigences envers les infrastructures informatiques modernes ne cessent d’augmenter. Cela concerne aussi bien les centres de données que les environnements industriels, les bureaux ou encore les applications FTTX. Dans ce contexte, un câblage de réseau fiable, performant et conforme aux normes est indispensable. Il garantit à la fois une haute disponibilité et une évolutivité optimale des systèmes. C’est précisément là qu’intervient EasyLan® : un système de technologie de réseau passif développé en Allemagne et fabriqué en Europe, conçu pour répondre à ces exigences croissantes.

La meilleure qualité pour une disponibilité maximale

EasyLan® est synonyme de qualité contrôlée et de performances sans compromis. Tous les composants sont fabriqués dans des usines européennes selon des contrôles de qualité stricts. De plus, les résultats des tests en série sont documentés de manière centralisée et peuvent être fournis sous forme de protocoles de test individuels, ce qui constitue un avantage certain pour les intégrateurs de systèmes, les responsables informatique et les planificateurs qui attachent une importance particulière à la qualité et à la sécurité documentées selon les normes.

Une caractéristique particulière : les produits EasyLan® sont exclusivement fabriqués par ZVK GmbH. Il s’agit d’un fabricant OEM expérimenté, spécialisé dans la technique de réseau passive, et basé en Allemagne. Grâce à ce partenariat de fabrication exclusif, EasyLan® bénéficie de normes de qualité constamment élevées. De plus, les circuits de livraison restent courts. Enfin, cette coopération permet d’assurer une évolution continue du système.

Le portefeuille s’étend des robustes cordons de brassage Cat.6a avec flexboot flexible ou dualboot à LED pour une installation claire, aux modules Keystone avec une connectique LSA sans outil. Il est ainsi possible de réaliser les architectures de réseau les plus diverses de manière efficace, sûre et orientée vers l’avenir.

La technologie EasyLan® robuste est conçue pour un fonctionnement continu et précis

Pour les projets FTTX, EasyLan® offre non seulement la bande passante nécessaire, mais aussi une compatibilité électromagnétique fiable. De plus, les composants du système se distinguent par leur manipulation simple, leur grande longévité et leurs taux de transmission maximaux dans les centres de données. De même, les câbles patch pré-assemblés et les techniques de raccordement modulaires permettent une installation rapide et propre dans les environnements de bureau. Enfin, EasyLan® fait également ses preuves dans le domaine industriel : le système y est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques et aux influences électromagnétiques.

Que signifie FTTX ?

FTTX signifie « Fiber to the x », c’est-à-dire que la connexion est établie en fibre optique jusqu’à différents points finaux. L’objectif est toujours d’obtenir une connexion haut débit performante et durable.

Variantes typiques :

  • FTTH – Fiber to the Home (jusqu’à l’appartement)
  • FTTB – Fiber to the Building (jusqu’au bâtiment)
  • FTTC – Fiber to the Curb (jusqu’au répartiteur de rue)
  • FTTO – Fiber to the Office (jusqu’au lieu de travail)

Avantages :
débits de données élevés et faibles latences, ce qui est idéal pour les infrastructures de réseau modernes.

Une technique de réseau à l’épreuve du temps avec une disponibilité maximale

Avec son portefeuille de produits en constante évolution, EasyLan® propose une solution d’avenir pour chaque application – toujours dans le but de rendre les réseaux plus sûrs et de minimiser les temps d’arrêt.Technique de réseau d’avenir avec une disponibilité maximale.

Images : Adobe Stock