ITIUS – La domotique sans frontières grâce à Matter et Thread

Les technologies domotiques s’immiscent de plus en plus dans le quotidien, mais leur mise en œuvre était longtemps compliquée : des systèmes différents, des produits fabricants incompatibles et la nécessité de ponts séparés constituaient des défis pour les utilisateurs. Avec la nouvelle norme Matter, ce problème appartient désormais au passé. L’entreprise allemande ITIUS, basée à Braunschweig, mise précisément sur cette norme inter-constructeurs avec ses produits innovants.

Matter : le nouveau standard pour les maisons intelligentes

Jusqu’à présent, les appareils domestiques intelligents devaient souvent utiliser des hubs ou des applications spécifiques pour communiquer entre eux. Matter, une norme de la Connectivity Standards Alliance (CSA), y remédie : les appareils des marques Apple, Amazon, Google, LG, Siemens et de nombreuses autres peuvent désormais fonctionner ensemble de manière transparente. Les utilisateurs ne sont plus limités à un seul écosystème, mais peuvent combiner leurs appareils domotiques de manière flexible. De plus, Matter permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle des données collectées.

ITIUS mise sur Matter et Thread pour gagner en efficacité

Lorsque l’ASC a posé les bases de Matter il y a quelques années, ITIUS était présent dès le début. « Depuis plus de deux ans, nous développons à la fois le matériel et le logiciel de nos produits Smart Home en Allemagne, au sein de l’association CSA », explique Jörn Glomba, directeur général d’ITIUS GmbH.

Le premier produit prêt à être commercialisé est la lampe LED ITIUS Smart Home. Elle n’utilise pas seulement la norme Matter éprouvée, mais intègre également la technologie Thread, un réseau maillé spécialement conçu pour les applications domotiques.

Que peut faire la lampe ? De quoi ITIUS n'a pas besoin ?

Pourquoi Matter et Thread ?

Alors que Matter assure une communication simple et multi-fournisseurs, Thread apporte d’autres avantages :

  • Indépendance par rapport au WLAN : Thread fonctionne comme un réseau autonome et soulage le WLAN domestique.
  • Fiabilité et portée : la lampe ITIUS ne se contente pas d’assurer la réception des signaux, elle en joue également le rôle de répéteur, stabilisant ainsi la connexion et augmentant la portée du réseau.
  • Faible consommation d’énergie : en mode veille, la lampe ITIUS ne consomme que 0,25 watt, soit nettement moins que les lampes intelligentes Wi-Fi traditionnelles.
  • Pas besoin de ponts supplémentaires : Aucun pont supplémentaire n’est nécessaire pour utiliser Matter et Thread. Dans la plupart des cas, un Apple HomePod, un Google Nest ou un Amazon Echo de nouvelle génération déjà en place suffit pour faire fonctionner le système.

“Le réseau WLAN domestique peut rapidement atteindre ses limites lorsque de plus en plus d’appareils smart home sont intégrés. Thread a été développé précisément dans ce but et offre une solution fiable sur laquelle nous nous appuyons”, souligne Jörn Glomba.

Matter est le nouveau standard de la maison intelligente qui regroupe les fabricants d'appareils, les plateformes et les écosystèmes.

Une technique innovante made in Germany

ITIUS ne se contente pas de l’intégration standard. En collaboration avec Auerswald GmbH & Co. KG, un spécialiste des solutions matérielles et logicielles, ITIUS a développé sa propre puce Matter. « Grâce à la longue expérience d’Auerswald, nous avons pu créer une solution intelligente et performante qui répond à nos exigences élevées en matière de qualité », poursuit Glomba.

Des produits smart home d’ITIUS qui dureront dans le temps

ITIUS commence avec une lampe LED RVB E27, d’autres variantes telles que GU10 et un module LED spécial seront lancées à l’été 2025. La gamme de produits sera continuellement élargie, en mettant toujours l’accent sur la sécurité, la durabilité et la facilité d’utilisation.

La marque ITIUS est née de la vision du groupe ETT qui souhaite rendre les technologies domotiques accessibles à tous. Fort de ses 30 ans d’expérience dans le secteur de l’électronique, ETT a jeté les bases d’ITIUS. Aujourd’hui, ITIUS pose de nouveaux jalons pour une domotique facile à utiliser et sans obstacles techniques.

Images : Itius