Het juiste gereedschap voor elke klus – de belangrijkste feiten over tangen
Tangen zijn even veelzijdig als het ambacht. Het gereedschap wordt bijvoorbeeld gebruikt om te grijpen of te snijden. Het grijpt terug op een traditie die duizenden jaren oud is en vandaag de dag niet meer weg te denken is uit een gereedschapskist. Talrijke verschillende soorten tangen hebben zich ontwikkeld voor hun uiteenlopende taken. Zij verschillen alle in structuur op grond van drie kenmerken: Kaken, scharnier en handvat. Deze gids zal u helpen om in de toekomst in alle situaties het juiste gereedschap te gebruiken. Ook voor u heeft de reichelt online winkel de juiste tang.
Grijpen of snijden? De tangenbakken beslissen
In principe worden tangen onderverdeeld in drie categorieën: grijptangen, snijdende tangen of combinatietangen. Combinatietangen zoals KN 03 06 180 kunnen worden gebruikt voor zowel grijpen als knippen. De bekken van deze tangen bestaan uit een combinatie van grijpoppervlak en snijkant. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala van taken.
Niet alle grijpvlakken zijn hetzelfde
Grijpers verschillen vooral van elkaar door hun grijpoppervlak. Afhankelijk van het beoogde gebruik of het te bewerken materiaal, is het oppervlak glad, gekarteld of getand. Als u wilt voorkomen dat uw tang het werkstuk door het oppervlak vervormt, kies dan voor het gladde oppervlak. Spijkers of draden daarentegen kunnen beter worden vastgegrepen met een (gekruist) gekarteld oppervlak. Afhankelijk van de ruimte of de uit te voeren taak – buigen, vastgrijpen of vasthouden – moet u beslissen over het geschikte grijpoppervlak. De bekendste vorm is de platte-neus-tang. Zij worden gewoonlijk gebruikt om werkstukken vast te grijpen of vast te houden. In tegenstelling tot de platte ronde tangen, waarbij de grijpvlakken aan de buitenkant zijn afgerond, hebben platte tangen meestal meer ruimte nodig. Als u in een bijzonder krappe ruimte moet werken, is het dus beter de platronde tang te gebruiken. Dankzij hun spitse bekken zijn ze ideaal voor het grijpen van dunne werkstukken of draden.
De rondbektang daarentegen wordt vooral gebruikt om stroken plaatstaal of draden in vorm te buigen, zodat bijvoorbeeld in een handomdraai een perfecte kabelverbinding tot stand kan worden gebracht. Hun bekken zijn volledig rond en zijn nog smaller dan die van de platte rondneus-tang.
Let op de hoek – de verschillen tussen kniptangen
Voordat u beslist welke tang u het best gebruikt om werkstukken te knippen, moet u nagaan hoe het materiaal het best kan worden bereikt: kruiselings, diagonaal of in de lengterichting van de handgrepen. Als twee op elkaar liggende materialen vlak moeten worden doorgesneden, loont het de moeite om naar de voorsnijder te grijpen. De bekendste tangen van dit type zijn waarschijnlijk de nijptangen. Tangen met een snijkant in de lengterichting zijn daarentegen veel bekender. Zij worden geproduceerd in verschillende lengten, afhankelijk van het materiaal en het toepassingsgebied. De klassieke vertegenwoordiger van deze groep tangen is de zijkniptang. Ze hebben een snijkant aan de rand van de kaken.
Middensnijtangen en diagonale snijtangen zijn daarentegen vrij onbekend. De middensnijder is het meest geschikt om materialen onder een optimale wighoek door te snijden, zodat de benodigde inspanning minimaal blijft. Diagonaalsnijtangen worden gebruikt wanneer het materiaal niet van voren of van opzij kan worden gesneden. In tegenstelling tot de andere snijders, worden zij echter het minst vaak gebruikt.
Middensnijtangen en diagonale snijtangen zijn daarentegen vrij onbekend. De middensnijder is het meest geschikt om materialen onder een optimale wighoek door te snijden, zodat de benodigde inspanning minimaal blijft. Diagonaalsnijtangen worden gebruikt wanneer het materiaal niet van voren of van opzij kan worden gesneden. In tegenstelling tot de andere snijders, worden zij echter het minst vaak gebruikt.
Het gewricht: de spil van een tang
Het type scharnier bepaalt de belasting waarvoor uw tang is ontworpen. Ook hier is er voor elke toepassing een geoptimaliseerde verbinding. U kunt kiezen uit vier verschillende types: opbouw, inleg, doorschuif of schuifverbinding.
Met name tangen en kracht-zijsnijtangen hebben scharnierende verbindingen. Hier worden de twee delen van de tang op elkaar geplaatst zonder dat enige afwerking nodig is. Het voordeel van een boven elkaar geplaatste verbinding is dat de poten bijzonder robuust kunnen worden gemaakt. Daarentegen zijn de tangenhelften van een gestoken scharnier zodanig verzonken dat de helften in elkaar kunnen worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het buitenste gedeelte minder rafelig is dan bij een ingelegde verbinding.
Voor de grootste kracht kunt u het beste een tang gebruiken met een scharnier. Zij zijn bestand tegen bijzonder hoge belastingen. Bij tangen van dit type, zoals een boutensnijder, is één poot voorzien van een gleuf. Het tweede been wordt hierdoor gestoken en de scharnierpennen zorgen ervoor dat de tang goed geleid wordt.
Tangen met een schuivend gewricht daarentegen maken een optimale aanpassing aan verschillende afmetingen van het te hanteren werkstuk mogelijk. Het beste voorbeeld hiervan is een waterpomptang zoals de Knipex Alligator. De verstelling kan gebeuren met een verende grendel, of u ontgrendelt het vergrendelmechanisme door de poten wijd open te zetten. Hierdoor kunt u de Alligator gebruiken op werkstukken met een sleutelwijdte tot 46 mm.
Het handvat maakt het
De vorm van een tanghandvat moet helpen om het werk optimaal uit te voeren. Daartoe kan hij recht, gebogen of gekromd zijn. Als u vaker van handgreep moet veranderen bij het gebruik van uw tang, zoals bij een knijptang, is de rechte handgreep het meest geschikt voor uw doeleinden. Rechte waterpomptangen of boutentangen hebben vaak een gebogen handvat. Omdat deze de hand zowel van voren als van achteren ondersteunt, hoeft u bij het werken niet veel kracht uit te oefenen.
Tangen met een gebogen handvat zijn daarentegen het meest geschikt voor precisiewerk, zoals in de fijnmechanica of de elektronica. Als voorbeeld van dit soort tangen kunnen de Electronic Super Knips worden genoemd. Gebogen precisiehandgrepen maken nauwkeurig werken mogelijk op draden met een diameter tot 0,2 mm.
Afhankelijk van het werkterrein is het ook de moeite waard te kijken naar de afdekking van een handvat: afdekkingen uit meerdere componenten zijn aan te bevelen, vooral voor grote krachten. Zij beschermen de hand en voorkomen blaren en drukplekken. Als een stevige greep nodig is, kan een eenvoudige plastic afdekking ook volstaan. Dit beschermt al tegen grote temperatuurschommelingen bij het werken met metaal. Als u gemakkelijk langs het handvat moet kunnen glijden, kunt u het beste een tang zonder coating gebruiken. Als u elektronisch werk wilt doen, moet u vooral letten op een VDE-keuring voor uw tangen – zoals KN 03 06 180. Die garandeert dat het handvat van de tang voldoende geïsoleerd is en dat u beschermd bent tegen elektrische schokken.
Tangen zijn een dubbeltje in een dozijn. Om er zeker van te zijn dat ook u in de toekomst de juiste tang voor uw werkplek kiest, volgt u deze tips of de handleiding van tangenfabrikant Knipex. Een grote keuze aan tangen – ook voor uw behoeften – vindt u in de reichelt online winkel.
Foto: Adobe Stock