Een netwerkstopcontact installeren – stap-voor-stap instructies

U wilt een klassiek netwerkstopcontact installeren, maar u weet niet hoe u dat precies moet doen? Wij leggen in deze gids uit hoe het werkt met de juiste hulpmiddelen en een beetje flair.

Sie brauchen
Stripper No. 2 Cat
LSA Sensor No. 40
Kabelschere No. 35
• Schraubendreher

Kabel inkorten

Mit der Kabelschere von WEICON TOOLS lassen sich Kabel problemlo

Gebruik WEICON TOOLS Kabelschaar Nr. 35 om de netwerkkabel (Cat. 7) in te korten indien nodig. Als de kabel te lang is, is hij moeilijk op te bergen in de spouwmuurdoos.

Strip netwerkkabel

Als u een klassiek netwerkstopcontact wilt installeren, moet u eerst de Cat. 7 kabel strippen. Hier wordt een speciaal stripgereedschap voor datakabels gebruikt – bijvoorbeeld de Stripper Nr. 2 Cat. Gebruik kant A om de beschermende mantel te verwijderen. De geleiders kunnen niet beschadigd worden dankzij de precieze bladafstelling. Verwijder de gevlochten afscherming die nu zichtbaar is niet, maar wikkel deze voorzichtig om de kabel.

In de volgende stap ontdoet u zich van de folieafscherming die de afzonderlijke draden van de zogenaamde twisted-pair-draden omgeeft. Gebruik hiervoor kant B van de stripper en zorg ervoor dat u slechts enkele centimeters afstript. U moet de rest van de folie zo laat mogelijk verwijderen.

Netzwerkkabel verlegen - so sieht der Aufbau des LAN-Kabels aus

Doe een Cat. 7 kabel om

Neem nu de montageplaat van het netwerkstopcontact en de schroevendraaier, plaats de kabel met een beetje handigheid in de daarvoor bestemde trekontlasting en schroef hem vast.

Nu volgt een beetje kleurenspel: Op de printplaat van de netwerkdoos is met een kleurcode aangegeven in welke volgorde de afzonderlijke draden moeten worden aangesloten. U kunt ook het bedradingsschema van de fabrikant raadplegen. Of u kleurenschema A of B volgt, hangt af van het type opdracht dat tot nu toe in het huis is gebruikt. Het is belangrijk dat u weer dezelfde gebruikt! In dit voorbeeld hebben wij de afzonderlijke kernen gelegd volgens type B.

Sorteer de draadparen vooraf, neem de printplaat van de netwerkdoos en voer de draden door de printplaat naar voren op de daarvoor bestemde punten. Verwijder nu de rest van de folie en draai de draadparen aan.

Installatie van de netwerksocket met het LSA-installatieprogramma

Netzwerkdose installieren mit LSA-Auflegewerkzeug

In de volgende stap komt een cruciaal instrument om de hoek kijken – het LSA-leggereedschap of LSA-leggereedschap. Met een dergelijk gereedschap en een beetje druk drukt u de afzonderlijke draden geleidelijk in de isolatieverplaatsingsconnectoren volgens de kleurcodering. Het gereedschap verwijdert automatisch alle overtollige kabel.

Installatie van de netwerkaansluiting

Netzwerkdose einbauen

Tenslotte hoeft u alleen nog het steunframe van de netwerkdoos vast te schroeven, het complete inzetstuk in de muur te plaatsen en de plastic afdekking aan te brengen. Zoals in het begin voorspeld: met een beetje handigheid en de hulp van praktisch stripgereedschap is het vrij eenvoudig om een klassieke netwerkdoos te installeren.

Foto: WEICON