Installer une prise réseau – guide pas à pas

Vous souhaitez installer une prise réseau classique, mais vous ne savez pas comment faire exactement ? Nous vous expliquons dans ce guide comment procéder avec les bons outils et un peu de doigté.

Sie brauchen
• Stripper No. 2 Cat
• LSA Sensor No. 40
• Kabelschere No. 35
• Schraubendreher

Raccourcir le câble

Les ciseaux à câbles de WEICON TOOLS permettent de couper les câbles sans problème.

Avec les ciseaux à câbles WEICON TOOLS No. 35, vous pouvez raccourcir légèrement le câble réseau (cat. 7). En effet, un câble trop long est ensuite difficile à ranger dans la prise murale creuse.

Dénuder le câble réseau

Si vous souhaitez installer une prise réseau classique, vous devez d’abord dénuder le câble de catégorie 7. Un outil de dénudage spécial pour les câbles de données est utilisé ici – par exemple le Stripper No. 2 Cat. Utilisez le côté A pour retirer la gaine de protection. Les conducteurs ne peuvent pas être blessés grâce au réglage précis de la lame. Ne retirez pas la tresse de protection visible, mais enroulez-la délicatement autour du câble.

L’étape suivante consiste à dénuder le film de blindage qui entoure les différents brins de ce que l’on appelle les paires torsadées. Utilisez pour cela le côté B de l’outil de dénudage et veillez à ne dénuder que quelques centimètres. Le reste du film doit être retiré le plus tard possible.

Structure d’un câble réseau

Poser le câble réseau - voici à quoi ressemble la structure du câble LAN

Poser le câble cat.7

Maintenant, prenez la plaque de montage de la prise réseau ainsi que le tournevis, placez le câble avec un peu de doigté dans le serre-câble prévu à cet effet et vissez-le.

Voici maintenant un petit jeu de couleurs : sur la platine de la prise réseau, un code couleur indique l’ordre dans lequel les différents fils doivent être posés. Vous pouvez également vous référer au plan d’occupation du fabricant. Que vous suiviez le schéma de couleur A ou B dépend du type d’occupation utilisé jusqu’à présent dans la maison. L’important est de reprendre le même ! Dans cet exemple, nous avons posé les différents conducteurs selon le type B.

Triez les paires de fils au préalable, prenez le circuit imprimé de la prise réseau et faites passer les fils aux endroits prévus à travers le circuit imprimé vers l’avant. Maintenant, enlevez le reste du film et dévissez les paires de fils.

Installer une prise réseau avec l’outil de pose LSA

Installer une prise réseau avec l'outil de pose LSA

Dans l’étape suivante, un outil décisif entre en jeu – l’outil de pose LSA ou l’outil de pose LSA. Avec un tel outil et une petite pression, vous enfoncez petit à petit les différents fils dans les bornes guillotines conformément au code couleur. L’outil élimine automatiquement les restes de câbles qui dépassent.

Installer une prise réseau

Installer une prise réseau

Pour finir, il ne vous reste plus qu’à visser le cadre support de la prise réseau, à placer l’insert complet dans le mur et à mettre en place le cache en plastique. Comme prédit au début : avec un peu de doigté et l’aide d’outils de dénudage pratiques, il est très facile d’installer une prise réseau classique.

–

–

–

Images: WEICON