Contrôler les conducteurs de protection, les paratonnerres et la mise à la terre est une tâche importante mais souvent fastidieuse. Avec Wheel-e, la société française Electro PJP offre une solution très bien pensée et confortable à utiliser. Grâce à sa ceinture pour la taille, son enrouleur de câble de 30 m, de bons accessoires et un fonctionnement intuitif, le travail de test est effectué rapidement et efficacement.
L’appareil en un coup d’œil
Le testeur de continuité, conçu comme un appareil de mesure à faible résistance, fonctionne avec un courant continu de 200 mA avec inversion automatique des polarités. L’appareil convient aux installations électriques avec une tension nominale allant jusqu’à 500 V (CAT III 600V et CAT IV 300 V) et fonctionne avec une précision de +/- 10% et +/- 20mΩ dans la plage 0-2 Ohm (la plage de mesure couvre 0-20 Ohm).L’alimentation électrique de l’appareil est assurée par quatre piles AA qui permettent d’effectuer environ 10 000 contrôles. L’écran affiche le niveau de batterie.
Une grande liberté de mouvement
La ceinture abdominale permet de garder les mains libres pour ouvrir les portes, déplacer les appareils à tester ou modifier les réglages du Wheel-e, grâce à son bouton unique. Les 30 mètres de câble permettent quant à eux une grande liberté de mouvement et une flexibilité dans les mesures effectuées. Le câble se déroule automatiquement lorsqu’il est en marche et se rembobine à l’aide d’une petite manivelle.
Mise en service du Wheel-e

La manipulation de l’appareil est très simple et se fait à l’aide d’un bouton unique : une pression longue permet d’allumer ou d’éteindre le Wheel-e. Une fois sous tension, calibrez l’appareil en court-circuitant la ligne de mesure et en appuyant deux fois sur la touche. Le processus d’étalonnage réussi est confirmé par deux bips courts et un long et dure moins d’une minute. En appuyant une fois sur le bouton brièvement, il est possible d’activer ou désactiver les signaux sonores.
Une fois le testeur Wheel-e calibré, on peut le connecter à la ligne de référence (par exemple, le conducteur de protection d’une prise de courant). En fonction du scénario de mesure, vous pouvez vous équiper de différents accessoires : l’appareil est livré avec un adaptateur de mesure avec pince crocodile, ainsi qu’un adaptateur de mesure pour prises de terre, pour relier le Wheel-e au conducteur de protection. Le fabricant propose également d’autres adaptateurs de mesure PE pour d’autres systèmes de prises.
La sonde de test simple est équipée d’un câble spiralé pratique pour toutes les installations facilement accessibles. Pour les mesures concernant des plafonniers ou autres installations difficiles d’accès, il existe une perche télescopique d’une longueur de 0,5 m (rétractée) à 0,85 m (complètement déployée). Le set de perches télescopiques comprend également un sac de transport pratique.
Effectuer des mesures avec le testeur de continuité
Pour effectuer une mesure, il suffit de mettre la pointe en contact avec la ligne à tester. Le processus de mesure commence alors immédiatement. Si la résistance est inférieure à 1 Ohm et que la ligne est OK, le Wheel-e bipe une fois. Ce signal sonore permet d’effectuer des mesures rapides sans avoir à vérifier la valeur sur l’écran.Si la résistance est supérieure à 1 Ohm, le Wheel-e ne bipe pas et l’écran d’affichage s’allume en rouge au lieu de bleu. Dans les deux cas, il affiche la valeur mesurée. En cas de test dans des pièces telles qu’un bureau occupé, il suffit d’un appui bref sur le bouton de commande pour activer et désactiver le signal.
Le Wheel-e s’attache à la ceinture de taille permettant une lecture facile de l’affichage. Un bip rapide et continu accompagné d’un affichage lumineux rouge signale une tension anormale.
Maniement confortable, mesures fiables

Bien entendu, vous pouvez également contrôler les conducteurs de protection d’un appareil électrique sans avoir à tirer sur le long câble : une borne AUX séparée facilite le raccordement de la pince crocodile ou d’une autre sonde de test, qui est ensuite connectée à l’appareil électrique et utilisée comme nouvelle référence. Retirez ensuite le connecteur de la borne AUX et continuez les mesures avec la référence d’origine.
Le câble isolé, long de 30 m, est recouvert d’un revêtement blanc sous la gaine verte. Ceci permet d’indiquer l’éventuelle usure de la gaine isolante. Le remplacement peut se faire directement sur le lieu du test en quelques minutes. Il suffit de desserrer trois vis, d’insérer le nouveau câble, de le connecter au centre et de refermer le boîtier. Le câble lui-même est suffisamment robuste pour résister à une utilisation quotidienne. Mais vous pouvez facilement le couper en cas de situation dangereuse (par exemple, si le câble venait à se coincer dans une machine).
Images : reichelt
À lire aussi :
Fluke FieldSense Technology – Mesure de courant et de tension sans contact
Que contiennent les packs d’instruments de mesure ?