Que contiennent les packs d’instruments de mesure ?
Les instruments de mesure sont proposés en packs pratiques, destinés généralement à des utilisations précises. Ce guide pratique vous explique ce que vous trouverez dans ces packs.
En effet, la valisette universelle d’instruments de mesure n’existe pas. Les fabricants préfèrent proposer une série de packs d’instruments de mesure destinés à une utilisation précise.
Aperçu des packs d’instruments de mesure
Un pack doit contenir les instruments qui conviennent selon son utilisation. Les regroupements les plus courants sont les suivants :
- Un pack d’instruments de mesure pour l’environnement doit contenir un appareil qui mesure l’humidité et la température de l’air pour, par exemple, déterminer les conditions climatiques d’une pièce. Autres appareils : un luxmètre qui permet de mesurer l’intensité lumineuse d’une pièce + un anémomètre à hélice qui mesure la vitesse du vent et peut anticiper des températures froides à partir de la température du vent + un sonomètre servant à mesurer le volume d’une source sonore.
- Un pack d’instruments de mesure pour l’installation et l’entretien d’équipements électroniques et autres systèmes contient un multimètre numérique permettant de relever différentes valeurs dans le domaine électronique : la tension, l’intensité, la résistance et la fréquence, par exemple. Ce pack est également composé d’un thermomètre infrarouge qui sert à mesurer la température superficielle sans contact avec un rayon laser. Il permet de maintenir la distance de sécurité qui convient par rapport à un objet très chaud et de mesurer des endroits difficiles d’accès. Mais aussi une caméra endoscopique qui permet elle aussi d’inspecter et de contrôler les zones difficiles d’accès.
- Un pack pour les nouveaux équipements électroniques doit contenir un multimètre à pince. Il permet (selon le modèle) de mesurer la tension continue et alternative, la conduction, la capacité, la résistance ainsi que la température. Nous vous recommandons d’utiliser un tensiomètre sans contact si vous souhaitez contrôler rapidement une tension. Un tensiomètre bipolaire permet également de contrôler les prises ainsi que l’affichage du sens de rotation sur les moteurs triphasés.
- Un pack d’instruments de mesure destiné au relevé de valeurs dans le domaine du chauffage et de l’évaluation des bâtiments doit contenir un thermomètre mesurant également le point de rosée. En effet, il permet de repérer dans un bâtiment les endroits où de la condensation, puis de la moisissure, sont susceptibles de se former. En outre, le pack doit également comprendre un thermomètre à deux entrées permettant de mesurer une différence entre deux températures, entre la partie intérieure et extérieure d’un mur, par exemple.
- Un pack peut aussi comporter un seul instrument de mesure que l’on associe aux accessoires adaptés à une application : par exemple, un multimètre numérique combiné à un adaptateur pour pince ampèremétrique, des pinces crocodiles et des capteurs de température.
Tous les kits, packs et ensembles d’instruments de mesure vendus par reichelt sont disponibles ici.
Une valise adaptée pour ranger son matériel
Les instruments de mesure sont des instruments de précision qui sont donc fragiles. C’est pourquoi ils doivent être rangés et transportés dans un contenant sûr. Les valises résistantes aux chocs garnies à l’intérieur de mousse à la forme des instruments ont fait leurs preuves.
Mais elles doivent aussi être verrouillables, car les instruments représentent tout de même une certaine valeur. Il est également important qu’elles protègent des projections et de la pluie en cas d’usage extérieur. Suivez ce lien pour découvrir la sélection reichelt de valises et pochettes.