industrielle Beleuchtung

Trouver un éclairage efficace pour les commerces, les bureaux et les sites de production

L’éclairage pour les espaces de travail joue un rôle central dans la capacité de concentration et le bien-être des employés. Il contribue plus largement à un environnement de travail sûr et ergonomique. C’est pourquoi une expertise professionnelle est nécessaire lors de l’installation des éclairages dans les ateliers, les sites de production, les magasins ou encore les bureaux. En effet, des normes précises régissent les éclairages commerciaux.

Quel éclairage pour des locaux commerciaux ?

La norme européenne DIN EN 12464-1 réglemente l’éclairage des locaux commerciaux. Elle s’applique aux sites de production, mais également aux bureaux et aux espaces de vente. Les spécifications sont liées à un certain nombre de facteurs tels que la fonction du lieu de travail, les aspects relatifs à la sécurité, le type d’activité et sa durée.

La norme DIN EN 12464-1 définit plusieurs critères pour un bon éclairage. L’environnement lumineux doit être agréable, suffisant pour les tâches qui y sont effectuées ou le domaine d’activité. La répartition de la lumière doit être harmonieuse et l’éclairage uniforme, avec un réfléchissement direct minimum. Enfin, il convient d’éviter tout effet stroboscopique ou clignotant.

Il faut également veiller à la qualité de la lumière du jour ainsi qu’à la couleur de la lumière et au rendu des couleurs. Idéalement, l’éclairage doit pouvoir offrir un réglage dynamique de la lumière pour un ajustement optimal aux circonstances.

Les standards à prendre en compte sont les suivants :

  • Taux d’éblouissement d’inconfort : UGRL
  • Répartition lumineuse et uniformité : UO
  • Indice de rendu de couleur : Ra

Ces standards, repris sous forme de normes et de directives, permettent d’assurer la sécurité des employés, des produits et des machines.

La norme DIN EN 12464-1 ne stipule pas de solution particulière. En effet, l’éclairage peut toujours être différent selon l’emplacement et l’influence de la lumière du jour. Elle définit en revanche les exigences en termes de quantité et de qualité de l’éclairage des postes et espaces de travail intérieurs. Elle propose également des recommandations pour la mise en place d’un bon éclairage. Il s’agit d’un guide à l’aménagement des bureaux, qui laisse la liberté d’essayer de nouvelles technologies et de rechercher de nouvelles solutions.

éclairage industriel

Un éclairage lumineux et uniforme pour les sites de production

L’éclairage des espaces industriels, comme les lignes de productions, doit offrir des conditions optimales pour accomplir des tâches visuelles, ainsi qu’assurer la sécurité.

Un éclairage uniforme et de bonne qualité permet d’éviter les accidents. En effet, si l’éclairage est insuffisant, il est difficile pour l’œil humain de voir si une machine à rotation rapide est en marche ou non.

De plus, un bon éclairage garantit une meilleure efficacité et concentration. La norme DIN EN 12464-1 stipule différentes exigences d’éclairage pour différentes zones de travail. Plus l’effort demandé aux yeux est important, plus le niveau d’éclairement doit être élevé. Par exemple, les entrepôts et espaces de stockage doivent bénéficier d’un éclairement d’au moins 100 lx, tandis que les espaces de manutention, d’emballage ou d’expédition nécessitent 200 à 300 lx. Les espaces dans lesquels sont réalisé des travaux minutieux, comme les travaux d’imprimerie ou de mécanique de précision, doivent avoir un éclairement d’un minimum de 1000 lx.

Dans l’industrie et l’artisanat, l’éclairage intérieur est souvent mis à rude épreuve à cause de la poussière, la chaleur ou l’humidité. Malgré ces circonstances défavorables, le bon fonctionnement de chaque éclairage reste indispensable. C’est pourquoi il est recommandé, lors de l’achat, de faire attention à l’indice de protection IP.

éclairage du lieu de travail

Quel éclairage de bureau pour un travail efficace ?

Au bureau, un bon éclairage est un éclairage qui n’éblouit pas (norme UGR) et qui ne fatigue pas les yeux (température de couleur). C’est pourquoi l’aménagement de l’éclairage de bureaux doit tenir compte de la lumière du jour disponible. En effet, des études prouvent que cette source de lumière naturelle favorise la concentration et a des effets bénéfiques sur la santé des employés.

Idéalement, la lumière du jour devrait pénétrer par le côté et être dirigée vers le plafond et la moitié supérieure de la pièce. Cela permet de mieux répartir la lumière dans toute la pièce et de simuler les conditions d’éclairage de l’extérieur. En cas de recours à la lumière artificielle, celle-ci doit être d’un blanc froid. Cela indique au corps qu’il fait jour et favorise ainsi la performance et la concentration des employés. Il faut également prendre soin d’éviter l’éblouissement et les reflets gênants sur les écrans, par exemple à l’aide de lampes anti-éblouissement.

éclairage dans les salles de vente

Quel éclairage pour les espaces de vente ?

Les espaces de vente, boutiques et magasins nécessitent souvent un aménagement sophistiqué de l’éclairage. Les clients doivent se sentir à la fois à l’aise et inspirés par la présentation des articles. Le recours à des scénarios d’éclairage plus dramatiques et des accents lumineux est donc pertinent.

L’éclairage de certains espaces doit s’appuyer sur une reproduction réaliste des couleurs (IRC = indice de rendu des couleurs, mesuré en Ra). C’est le cas par exemple des cabines d’essayage dans les magasins de vêtements où une reproduction fidèle à la réalité est un facteur d’achat décisif.

L’éclairage LED, la technologie du futur

La technologie LED s’est rapidement imposée comme le premier choix pour l’équipement, le remplacement ou la modernisation des éclairages. Beaucoup plus économes en énergie que les ampoules classiques ou halogènes, les ampoules LED permettent de réduire jusqu’à 70% la consommation d’électricité.

De plus, l’éclairage LED nécessite très peu d’entretien en raison de sa longue durée de vie, allant jusque 150 000 heures. Il se distingue également par la variété de ses champs d’application et la possibilité de changer la couleur de la lumière. C’est également une technologie peu coûteuse.

N’hésitez plus ! Laissez-vous convaincre par notre large gamme de produits LED disponibles sur le site de reichelt.

Images: Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *