Lumen, lumière claire et naturelle : ce que vous devez savoir sur les ampoules LED

Elles sont robustes, durables, économes en énergie, à faible émission, puissantes… et elles sont de moins en moins chères. Les ampoules LED ont largement détrôné leurs anciennes rivales – ampoules à incandescence, lampes halogènes et lampes à économie d’énergie. Et ce à juste titre, puisqu’elles ont un rendement lumineux plus élevé et une durée d’éclairage supérieure. Cependant, il y a certains critères à prendre en compte lors de l’achat d’une ampoule LED.

Des lumens à la place des Watts

Le flux lumineux est l’un des indicateurs les plus importants en matière d’ampoules. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la luminosité sera forte. Pour se repérer dans la puissance lumineuse des ampoules à incandescence classiques, on peut retenir les valeurs standard suivantes : une ampoule de 25 watts correspond à peu près à une LED de 215-230 lm, 40 watts correspondent à 410-430 lm, 60 watts à 700-750 lm et 75 watts de 910-970 lm.

Mais la performance n’est pas la seule différence entre les LED et les anciennes ampoules. En effet, les diodes électroluminescentes ne peuvent pas être tamisées. Dans cet article, vous découvrirez dans quelles circonstances les variations d’intensité lumineuse restent possibles. En effet, les variateurs de lumière restent ce qu’il y a de mieux pour créer différentes ambiances d’éclairage. 

Éclairage d’appoint vs éclairage grande superficie

L’intensité lumineuse perçue dépend de l’angle du faisceau lumineux. Cette intensité se mesure en candela (cd). Par conséquent, si vous souhaitez créer des accents de lumière individuels au sein d’une pièce, nous recommandons un angle de faisceau de 30°, de manière à créer un cône de lumière étroit. Pour l’éclairage de plus grandes pièces, un angle plus grand sera plus adapté. Un angle supérieur à 100° permettra d’obtenir un bon éclairage.

 Des couleurs qui imitent la lumière naturelle

Pour le naturel de la lumière, l’indice IRC est crucial : plus il est élevé, mieux c’est. Vous pouvez obtenir de bons rendus de couleurs avec des LED dont l’indice IRC est ​​de 80 ou plus. Pour des besoins plus importants, un indice de 90 est recommandé. Les propriétaires de magasins, les designers ou les maquilleurs pourront ainsi obtenir un éclairage au plus proche de la lumière naturelle du jour. La meilleure manière d’obtenir l’indice IRC maximum de 100 reste néanmoins l’utilisation de lampes halogènes.

 Kelvins – une température de couleur adaptée aux besoins

Un autre facteur important est la température de la couleur, qui se mesure en Kelvin. La lumière blanche des LED peut avoir des teintes différentes car l’ampoule ne comprend pas toutes les fréquences de lumière naturelle. Le nombre de Kelvin détermine la manière dont la lumière LED est perçue : chaude (rouge-orangée) ou froide (bleutée).

En principe, plus la lumière est froide, plus elle est stimulante, tandis que le blanc chaud pousse notre corps à produire de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Le nombre de Kelvins est donc un élément essentiel à prendre en compte dans l’éclairage des différents espaces de vie. Les lampes RVB contrôlables à distance et les LED intelligentes vous permettent même d’ajuster la teinte de la lumière selon votre humeur. Les ampoules vont d’environ 2700 K à 8000 K.

La lumière blanche chaude, dont les teintes vont du jaunâtre au rouge-orangé, rappelle un coucher de soleil, c’est pourquoi elle fonctionne mieux dans les pièces confortables – le salon ou la chambre à coucher par exemple.

La lumière blanche neutre est aussi terre-à-terre que son nom l’indique : elle permet de distinguer plus clairement les contrastes et les détails. Elle est donc idéale pour les salles de bain, les cuisines ou les salles de jeux. L’éclairage de jour est particulièrement recommandé pour les environnements de travail car la proportion plus élevée de bleu favorise la concentration.

Les teintes de lumières et nos recommandations d’application en un clin d’œil

Échelle de température de couleur 3Ds

Blanc froid à 5400 K et plus :

Les LED ayant cette valeur sont perçues comme stimulantes, sobres et fraîches. Elles sont utilisées dans des environnements propices à la concentration. Cette teinte de lumière est idéale pour les bureaux ou les salles de travail, les chambres d’hôpital ou les vitrines.

Blanc froid à 4000 K :

À cette valeur, la lumière semble fraîche comme la lumière de la lune, tout en restant accueillante et relativement neutre. Cette teinte est idéale pour les couloirs, les salles de bain, les salles de jeux ou dans le domaine des affaires et les cabinets médicaux.

Blanc chaud à 3000 K :

Valeur typique d’une lampe halogène, cette teinte apparaît à la fois chaleureuse et discrète. Elle est idéale pour un éclairage d’intérieur plus lumineux.

Blanc chaud à 2700 K :

Cette teinte de lumière nous est familière, elle correspond aux anciennes ampoules de 60 watts. La LED offre alors une luminosité confortable pour les salons et autres espaces de détente.

Blanc chaud à 1500 K :

Similaire à la luminosité d’une bougie, cette teinte de lumière procure une ambiance feutrée, parfaite pour des espaces tels que les salons ou les chambres à coucher.

Illustration : Fotolia, #100442820, magneticmcc