Pourquoi les bornes à ressort sont aujourd’hui la norme – 10 raisons tirées de la pratique

Les installations modernes exigent bien plus qu’une simple connexion fonctionnelle. Elles requièrent de la rapidité, de la fiabilité des processus et de la stabilité à long terme. Les bornes à ressort répondent parfaitement à ces exigences. Elles simplifient le montage, renforcent la sécurité de fonctionnement et réduisent les coûts de maintenance. C’est la raison pour laquelle elles sont aujourd’hui considérées comme la référence dans de nombreuses applications et sont désormais incontournables dans les installations électriques modernes.

Du raccord à vis à la force élastique : une évolution technologique

Depuis 1951, WAGO développe des technologies de connexion basées sur la force élastique. L’idée est de ne plus fixer les conducteurs mécaniquement à l’aide de vis, mais de les connecter de manière sûre grâce à une force élastique définie avec précision.

Avec la technologie CAGE CLAMP®, lancée en 1977, WAGO a créé une connexion universelle capable d’accueillir les types de conducteurs les plus divers, sans nécessiter de resserrage, de contrôle du couple ou de traitement préalable fastidieux.

Aujourd’hui, cette technologie est bien établie dans de nombreux secteurs d’activité, de la domotique à la construction mécanique en passant par les environnements industriels exigeants.

Le principe est le suivant : une force de ressort constante est utilisée au lieu d’un couple

Alors que le couple de serrage adéquat détermine la qualité de la connexion dans le cas des bornes à vis, c’est une force de ressort définie avec précision qui assure la mise en contact dans le cas des bornes à ressort.

Le conducteur est automatiquement pressé contre le rail conducteur avec une pression constante. Pas de serrage excessif, pas de serrage trop lâche, pas de réajustement nécessaire. Il en résulte une connexion stable et reproductible, quel que soit l’utilisateur.

Ce principe de fonctionnement est à l’origine de la technologie CAGE CLAMP® développée par WAGO, qui explique son succès dans la pratique.

10 raisons pour lesquelles les bornes à ressort ont la cote aujourd’hui

  1. Simple : un raccordement sans effort
    Ouvrez le ressort, insérez le conducteur, c’est terminé. Aucun couple à respecter, aucun réajustement nécessaire. La manipulation est intuitive et limite les risques d’erreur au minimum.
  2. Rapidité : un gain de temps à chaque installation
    Pas de vis à serrer, pas de resserrage. Le temps de montage est considérablement réduit, notamment pour les câblages en série ou les grands projets, ce qui représente un véritable gain de productivité.
  3. Sûr – Force de contact définie
    Le ressort s’adapte automatiquement au conducteur. Il n’est ni endommagé ni trop lâche. La connexion reste stable et fiable
  4. Indépendante de l’opérateur, elle garantit une qualité constante
    Que l’on soit apprenti ou professionnel, le résultat est reproductible. La force de serrage définie met fin aux incertitudes liées au couple
  5. Fiable : qualité de contact constante
    Changements de température, contraintes ou pics de courant ? La force de serrage reste constante. Les résistances de contact ne varient pas, la connexion tient bon
  6. Longue durée de vie : conçues pour durer des décennies
    Les bornes à ressort ont fait leurs preuves dans les applications à long cycle de vie. Elles ne se desserrent pas et ne perdent pas de force de contact
  7. Il résiste à la corrosion et aux variations de température, et est robuste à l’usage.
    De -40 °C à +70 °C, même dans des environnements difficiles, la connexion reste stable.
  8.  Résistance aux vibrations et performances en cas de vibrations
    Les machines, les véhicules et les installations industrielles sont soumis à des exigences élevées. La technologie des ressorts résiste aux vibrations sans se desserrer.
  9. Sans entretien, il y a moins d’interventions et plus de disponibilité.
    Pas de resserrage, pas de contrôles réguliers. Vous économisez ainsi du temps, réduisez les coûts et évitez les temps d’arrêt inutiles.
  10. Polyvalentes pour pratiquement tous les types de fils
    Qu’il s’agisse de fils simples, multifilaires ou à brins fins, les bornes à ressort offrent une flexibilité maximale, souvent sans traitement préalable.

Les pinces à ressort en action : plus de rapidité, moins d’efforts

Exemple pratique n^o 1 : une efficacité accrue dans la fabrication d’armoires électriques

Une PME spécialisée dans la construction mécanique fabrique des armoires électriques complexes destinées à équiper des installations de production. Elle est confrontée à une densité de câblage élevée, à des délais serrés et à des équipes de montage changeantes.

Après avoir adopté les borniers à ressorts, le temps de câblage a sensiblement diminué. Les monteurs travaillent plus rapidement, car ils n’ont plus besoin de tenir compte du couple de serrage. Parallèlement, le taux d’erreur diminue, car chaque connexion est établie automatiquement avec une force de ressort définie.

Pour l’entreprise, cela se traduit par des délais de fabrication clairement prévisibles, moins de retouches et une plus grande fiabilité des processus jusqu’à la livraison.

Exemple pratique n^o 2 : rester flexible dans la gestion courante d’un bâtiment

Une entreprise spécialisée dans l’électricité gère l’infrastructure technique d’un grand complexe de bureaux. Les espaces de travail sont régulièrement réaménagés, les systèmes d’éclairage étendus ou les commandes adaptées.

Grâce aux bornes à ressort avec mécanisme à levier, les conducteurs peuvent être déconnectés et reconnectés rapidement, sans outil spécial et sans risque de serrage incorrect. La connexion reste stable à long terme, même en cas de modifications fréquentes.

Résultat : une maintenance réduite, des adaptations plus rapides et un fonctionnement sans faille.

Le véritable atout : la fiabilité des processus

Le principal avantage de cette technologie ne réside pas dans une caractéristique isolée, mais dans la combinaison de toutes ses propriétés.

Elles permettent une connexion électrique prévisible, réduisent les temps de montage, minimisent les sources d’erreur et ne nécessitent aucun entretien. Alors que le couple était déterminant pour la qualité et la sécurité des connexions vissées, c’est aujourd’hui le ressort qui garantit des résultats reproductibles en permanence.

Cela se traduit par une installation plus sûre, des besoins de maintenance réduits en service et des contacts stables à long terme, même sous contrainte. La technologie CAGE-CLAMP® de WAGO, qui a permis d’établir cette fiabilité des processus dans la pratique, y a largement contribué.

Plus d’efficacité. Plus de sécurité. Moins d’efforts.

Les installations modernes exigent bien plus qu’une simple connexion fonctionnelle : elles requièrent de la rapidité, de la fiabilité et de la stabilité à long terme.

Les bornes à ressort répondent parfaitement à ces exigences : elles simplifient le montage, renforcent la sécurité de fonctionnement et réduisent les coûts de maintenance.

C’est pourquoi, dans de nombreuses applications, elles ne sont pas seulement une alternative, mais la référence en matière d’installations électriques modernes.

Illustrations: WAGO