Accessoires pratiques pour la Fritz!Box

La Fritz!Box est plus qu’un simple routeur Wi-Fi. Grâce à différentes interfaces, elle se connecte à de nombreux périphériques informatiques et accessoires de téléphonie. Selon le modèle, elle peut servir de standard téléphonique avec répondeur et fax, mais aussi de station de base pour votre maison intelligente. Vous trouverez ici les accessoires qu’il vous faut.
Des caméras résistantes aux intempéries extérieures

Découvrez la nature… ou votre jardin, sous un angle nouveau grâce à une caméra dédiée à la faune sauvage ou aux animaux. Mais ce type de caméras de surveillance pour l’extérieur se prête également à la surveillance des bâtiments et des objets. Qu’il s’agisse d’un chantier, d’un garage ou d’un jardin ouvrier : les pièges photographiques […]
Un thème sous haute tension : l’électricité dans le jardin

Le système électrique du jardin est un secteur à part de l’électricité de la maison. L’humidité que l’on trouve dehors augmente le risque d’électrocution. C’est pourquoi les installations électriques de 230 V sont nettement plus complexes à l’extérieur qu’à l’intérieur. Souvent, l’énergie solaire, avec sa moindre tension et ses câbles courts, constitue un bon compromis pour […]
Interphones pour les maisons et les immeubles

Les interphones vous évitent des allers-retours inutiles et renforcent votre sécurité : vous pouvez savoir qui se tient devant votre porte. Un bon interphone vous permet de répondre à la sonnerie de votre porte depuis l’endroit où vous vous trouvez, même dans votre jardin. Les interphones, simples ou avec vidéo, peuvent équiper les maisons individuelles ainsi […]
Finies les incertitudes météorologiques grâce aux stations météo modernes

Qu’il s’agisse d’un petit écran fixé au mur ou d’un système complet installé dans le jardin : il existe différents modèles de stations météo à tous les prix. Retrouvez nos conseils sur les capacités de base d’une station météo moderne, les fonctionnalités supplémentaires ainsi que les éléments à prendre en considération à l’achat.
Garder le contrôle : quelles caméras de surveillance choisir ?

Avec l’avènement de la maison intelligente, même les utilisateurs privés qui n’ont aucun besoin particulier en matière de sécurité s’intéressent aux caméras de surveillance. Elles permettent de contrôler rapidement à distance que tout est en ordre dans la maison et dans le jardin. Face à la grande diversité des caractéristiques et des fonctions des caméras IP, […]
Le guide complet du multimètre

Le multimètre est l’instrument de mesure qui sait tout faire. La plupart des multimètres sont des appareils portatifs que l’on peut utiliser de manière fixe et mobile. Ce guide vous présente les types de multimètres, leurs applications et les différentes catégories de mesure.
Adaptateurs de voyage : la valse des fiches à l’échelle mondiale

Lorsqu’on veut recharger son smartphone ou sa tablette, quel adaptateur de voyage choisir ? Car la fiche n’est pas la même que celle de la prise. Rien qu’en Europe, il existe neuf normes en partie incompatibles pour les fiches et les prises. Démêlons cet imbroglio de prises !
Appareil photo hybride ou appareil photo reflex numérique : Lequel choisir ?

Le reflex numérique incarne l’évolution numérique de la technologie reflex à miroir avec une pellicule. L’appareil photo hybride est un appareil photo numérique doté d’un objectif interchangeable, mais sans miroir. Ce dernier est-il par conséquent inférieur à l’appareil photo reflex numérique ? A-t-on encore besoin d’un miroir pour la photographie numérique ? En principe, non. Toutefois, les […]
Le guide ultime des objectifs : Comment y voir plus clair ?

Lorsqu’on achète un appareil photo reflex numérique ou un appareil photo hybride sans miroir, le kit comprend souvent aussi un boîtier pour l’appareil photo et un objectif avec un zoom couvrant la plage entre un grand angle intermédiaire et un téléobjectif léger à intermédiaire. Que pouvez-vous faire avec l’objectif fourni avec l’appareil photo ? Pourquoi s’équiper […]