Démarrez dès maintenant avec les produits Raspberry Pi actuels
Depuis 2012, Raspberry Pi marque le secteur de l’électronique avec des ordinateurs puissants et aux prix abordables. Basés sur l’architecture ARM et Linux, les Raspberry Pi offrent une grande variété d’ordinateurs monocarte et de modules pour les projets créatifs ou éducatifs et l’industrie. Avec le Raspberry Pi Pico et la famille RP2, l’entreprise étend sa présence dans le secteur des microcontrôleurs en mettant l’accent sur les performances, le coût et la facilité d’utilisation. Plus de soixante millions d’unités ont été vendues dans le monde et une vaste documentation souligne l’esprit d’innovation de la communauté Raspberry Pi.
Découvrez les derniers modèles et accessoires Raspberry Pi
Chez nous, vous recevez les produits Raspberry Pi à temps dès leur lancement sur le marché. Apprenez-en plus sur les développements de la technologie RPI, y compris sur ses microcontrôleurs, l’intégration de l’IA et ses modules industriels robustes. Laissez libre cours à votre créativité pour votre prochain projet.
RPI Pico 2 : le prochain petit truc
Il s’agit de la carte microcontrôleur de nouvelle génération basée sur le RP2350. Le Raspberry Pi Pico 2 représente une nette évolution par rapport à son prédécesseur. Avec une fréquence d’horloge plus élevée et une mémoire doublée, le nouveau microcontrôleur offre des cœurs ARM plus puissants et des cœurs RISC-V en option. La nouvelle architecture de sécurité basée sur ARM TrustZone for Cortex-M et les interfaces améliorées élèvent le RPI Pico 2 à un nouveau niveau de performances de microcontrôleur. Il reste cependant compatible avec ses prédécesseurs après ces améliorations.
Kit Raspberry Pi AI : une IA puissante à la portée de tous
Le Raspberry Pi AI Kit, qui comprend le Hailo 8L AI Accelerator et le Raspberry Pi M.2 HAT+, a été spécialement conçu pour le Raspberry Pi 5. Il offre une solution préinstallée et prête à l’emploi pour les applications d’IA avancées. Avec des performances d’inférence impressionnantes allant jusqu’à 13 TOPS et l’intégration dans la pile logicielle de la caméra du RPI, le kit permet de réaliser des projets dans les domaines du contrôle des processus, de la surveillance de la sécurité, de la domotique et de la robotique. Le module d’IA, intégré de manière transparente dans le système d’exploitation, est automatiquement détecté et prêt à l’emploi. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les développeurs et les innovateurs qui souhaitent mettre en œuvre de puissantes fonctions d’IA sur leur plateforme Raspberry Pi.

Raspberry Pi 5 B 2GB : le classique polyvalent
Le Raspberry Pi 5 B 2GB est la dernière version du très populaire ordinateur monocarte. Il est utilisé par des millions de personnes dans le monde entier pour des projets tels que la domotique et les lecteurs multimédia. Ce modèle se caractérise par une unité centrale quadricœur ARM Cortex-A76 moderne de 2,4 GHz, jusqu’à trois fois plus rapide que son prédécesseur. Il dispose également d’un GPU VideoCore VII qui permet un multitâche exigeant. Le Pi 5 offre de nombreuses possibilités de connexion, dont deux ports microHDMI pour la lecture de vidéos 4K et deux ports USB 3.0 pour des transferts de données rapides. Il est également équipé du WLAN bibande, du Bluetooth 5/BLE et de l’Ethernet Gigabit avec prise en charge PoE. Un port USB-C assure une alimentation électrique fiable. Grâce à sa polyvalence et à son prix abordable, le Raspberry Pi 5 B reste un outil indispensable pour les passionnés.
Compute Module 4S (CM4S) : un module robuste pour les applications industrielles
Le Compute Module 4S (CM4S) est basé sur l’architecture du Raspberry Pi 4 Model B et a été spécialement conçu pour les applications industrielles. Il offre une plateforme robuste avec de nombreuses possibilités de connexion, idéale pour les développeurs qui souhaitent intégrer un Raspberry Pi dans du matériel sur mesure. Disponible en différentes configurations, il comprend jusqu’à 8 Go de SDRAM LPDDR4-3200 avec ECC et jusqu’à 32 Go de mémoire flash eMMC. Le module prend en charge le facteur de forme SODIMM pour une intégration transparente dans les systèmes existants. Il inclut un processeur Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72, des graphiques OpenGL ES 3.0, un décodage vidéo 4Kp60 et de multiples interfaces, comme HDMI 2.0 et MIPI pour les écrans et les caméras. Le CM4S convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes qui nécessitent des solutions informatiques robustes et extensibles.
RPI CARD A2 64 Go : des performances accrues pour votre Raspberry Pi
La RPI CARD A2 64 Go est une carte microSD haute performance spécialement conçue pour les ordinateurs monocarte Raspberry Pi. Conforme à la norme A2, elle offre des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires élevées. La carte prend en charge les vitesses de bus DDR50 et SDR104, et utilise la fonctionnalité Command Queueing (CQ) pour des opérations de lecture et d’écriture de données plus efficaces. Elle atteint ainsi des performances proches de celles des SSD NVMe. Avec des taux d’IOPS de 3 200 en lecture et 1 200 en écriture pour le Raspberry Pi 4, et de 5 000 en lecture et 2 000 en écriture pour le Raspberry Pi 5, la RPI CARD A2 64 Go offre un gain de performances significatif. Elle est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter pleinement les performances de leur Raspberry Pi.
Informez-vous dès maintenant sur notre vaste offre et lancez votre prochain projet avec la toute dernière technologie de Raspberry Pi.
Images : reichelt elektronik, Raspberry Pi