L’industrie 4.0 peine à se développer en France à cause des freins de la connectivité.

Paris, 29 06 2023 – L’industrie 4.0 pousse les industriels à accélérer leur transformation numérique. Néanmoins, ces derniers sont freinés par une connectivité souvent défaillante impactant la transmission des données pourtant au cœur de l’industrie du futur. La cause ? Des hardwares et des protocoles de communication non compatibles avec leurs nouveaux enjeux de production : le temps-réel et désormais la diminution de la consommation énergique. Aujourd’hui, 23% disent souffrir de la lenteur du transfert des données (26%), d’un système dépassé par la quantité de données (23%) et 22% peinent à atteindre le temps-réel avec des temps de latence trop longs selon l’étude OnePoll pour reichelt elektronik.

L’usage majoritaire du WiFi en décalage avec les attentes des industriels

Infographie

Le WiFi est le protocole de communication le plus prisé par les industriels français (à 69%) suivi par la 4G (48%), la 5G (46%), le Bluetooth arrive lui en 4ème position à 38%. Les autres protocoles de communication IoT sont eux très minoritaires : Z-Wave (5%),  LoRaWAN (3%) et Zigbee (2%).

Néanmoins, si les industriels attendent de la part des technologies de transmission de données, une sécurité élevée (44%) et une grande fiabilité (42%), ils recherchent des technologies capables de transférer rapidement des paquets de données particulièrement volumineux (18%), d’avoir un bon rapport coût-efficacité pour un grand nombre d’appareils connectés (18 %) et de diminuer la consommation d’énergie (16%).

Ces attentes sont pourtant en décalage avec l’usage majoritaire du WiFi qui ne permet qu’une vitesse satisfaisante pour les transferts de fichiers et est trop gourmande en énergie.

Et cela se confirme avec les problèmes de connectivité qu’ils rencontrent fréquemment. En tête figure la lenteur du transfert des données (23%), puis par le fait que leur système soit dépassé par la quantité de données (23%) et enfin des temps de latence trop longs (22%) clôture le podium.

Des hardwares trop gourmands en énergie

La question de l’énergie est devenue une réalité pour les industriels d’autant que l’INSEE a évalué à une hausse de 84% des tarifs de l’électricité pour les entreprises en 2023 par rapport à 2022. Le renouvellement et la modernisation des installations sont un point important à prendre en compte pour diminuer la facture.

Pour autant, les industriels sont partagés entre investir dans de nouveaux hardwares (45%) et garder leurs équipements actuels (36%) alors qu’ils estiment que ces derniers consomment trop d’énergie (à 13%).

Evidemment à l’heure actuelle, les investissements sont freinés par des prix élevés (37%) mais aussi par l’installation de ces équipements qui est complexe voire même coûteuse (23%).

Un besoin d’harmonisation des protocoles

Le prix n’est pas le seul frein, celui de se tromper d’équipements est important également. D’ailleurs, 26% des industriels attendent même que la technologie soit davantage mature.

En effet, aux vues des multiples hardwares et protocoles de communication sur le marché, les industriels doivent sans cesse jongler pour trouver ceux qui seront les plus compatibles avec leur système existant (30%). Les entreprises rencontrent ainsi de nombreuses difficultés à comprendre quel protocole de communication serait le plus adapté (18%) voire parlent même de manque de clarté sur leur longévité (16%).

Les industriels espèrent donc une harmonisation des protocoles avec une meilleure interopérabilité entre les différents hardwares (30%) et même une consolidation des protocoles de communication (23%).

A l’avenir, 40% des industriels souhaiteraient investir dans la 5G et 20% s’accordent à dire que le PoE sera le meilleur hardware pour une transmission de données optimale répondant au besoin de réduction de coût.

« La connectivité ne doit pas être sous-estimé », commente Thomas Kruse, chef de produit technique de réseau chez reichelt elektronik. « Dans les années à venir, nous verrons de grands changements dans ce domaine, avec en tête l’utilisation généralisée de la 5G. Ces protocoles de transmission de données offrent aux entreprises de nombreuses nouvelles possibilités, et les invitent en même temps à repenser leur propre infrastructure, y compris leur matériel ».

A propos de l’étude

L’enquête a été réalisée en mars 2023 par l’institut de sondage international OnePoll. 250 décideurs français IT dans les entreprises de 2 à 50 employés ont été interrogés.

Images : Adobe Stock, reichelt elektronik