Arduino IoT Cloud pour les écoles, les universités et les entreprises
L’Arduino IoT Cloud est la plate-forme informatique d’Arduino. Avec lui, les entreprises ainsi que les universités, les écoles et autres établissements d’enseignement peuvent mettre en œuvre facilement et en toute sécurité leurs projets IoT. Apprenez-en plus sur l’Arduino IoT Cloud, les fonctionnalités clés et les flux de travail simples dans ce guide.
L’Arduino IoT Cloud brièvement expliqué
L’Arduino IoT Cloud est conçu pour connecter des capteurs ou d’autres matériels à des applications métier dans le cloud et pour pouvoir visualiser et modifier ces données à distance.
L’Arduino IoT Cloud se compose de matériel et de logiciels open source faciles à utiliser. Non seulement les plus de 100 produits matériels Arduino tels que les blindages, les kits, les cartes, les supports et autres accessoires peuvent être connectés à ce cloud, mais également les produits tiers.
L’environnement de développement d’Arduino IoT Cloud est basé sur le langage de programmation orienté objet Processing. Il offre même aux débutants une plate-forme complète de bout en bout pour l’Internet des objets, y compris un accès facile aux microcontrôleurs et à la programmation. Grâce à sa simplicité d’utilisation, il a déjà gagné la confiance de millions d’utilisateurs.
Si vous souhaitez uniquement connecter deux appareils Arduino au cloud, vous pouvez même le faire avec la version gratuite. L’accès d’entrée de gamme (10 appareils) est également disponible à un prix modique de 1,99 $ par mois. De cette façon, les projets peuvent être testés en amont sans aucun risque financier.
De l’école à l’entreprise : l’IoT basé sur le cloud pour tous les cas
Avec ces propriétés, l’Arduino IoT Cloud est une bonne solution pour familiariser les écoliers et les étudiants avec les projets en réseau et l’Internet des objets. Les premiers projets d’entrée de gamme sont mis en œuvre rapidement et en toute sécurité. Mais des tâches encore plus complexes peuvent être bien mises en œuvre avec lui.
Cet apprentissage pratique prépare les jeunes à leur future carrière et accroît leur compréhension du monde et de la technologie qui les entourent. Plus important encore, cela améliore leurs compétences en STEM, leur donnant une longueur d’avance lorsqu’ils recherchent un emploi. Car le cloud est devenu incontournable dans les entreprises. Selon une étude récente de Bitkom, 84 % de toutes les entreprises allemandes utilisent désormais le cloud computing.
L’Arduino IoT Cloud est également souvent utilisé dans un environnement professionnel. Il s’agit d’un environnement sécurisé et évolutif pour le développement de nouveaux produits et solutions. L’API offre également la possibilité de créer vos propres applications. Et un matériel adapté tel que la puissante carte Arduino Portenta X8 ne laisse rien à désirer des développeurs avec des fonctions d’IA et une densité de calcul maximale. Arduino offre le bon environnement matériel et cloud pour tout, des écoles d’entrée de gamme aux applications professionnelles hautes performances.
Arduino IoT Cloud en action ! Surveiller et visualiser les données des capteurs
La série Arduino Pro offre aux entreprises et aux établissements d’enseignement une variété de capteurs, d’unités de contrôle et de modules de connectivité pour collecter des données de mesure et connecter des appareils. Le Cloud IoT est la plate-forme sur laquelle ces données collectées peuvent être stockées, prétraitées, évaluées et visualisées en un seul endroit. Il est également possible de contrôler les appareils de n’importe où via le cloud.
La solution plug-and-play avec le matériel Arduino est particulièrement utile pour les écoliers et les étudiants pour démarrer rapidement, car elle leur permet de connecter leurs appareils au cloud Arduino IoT rapidement et facilement sans avoir à faire de configurations compliquées. Des tableaux de bord clairs, la génération automatique de code et l’abondance d’exemples et de modèles permettent le premier sentiment d’accomplissement et montrent aux étudiants un avantage tangible de leur projet IoT. L’Arduino MKR Zero est idéal pour les projets débutants. La petite carte de développement est particulièrement adaptée à l’apprentissage du développement d’applications 32 bits. Du matériel supplémentaire tel que le microcontrôleur Arduino Due microUSB et l’Arduino Proto Shield R3 aide les étudiants à apprendre et à démarrer facilement les circuits.
L’exemple du White Mountains Regional High School dans l’État américain du New Hampshire montre à quelle vitesse les étudiants peuvent mettre en œuvre des projets IoT avec lui : là, les étudiants des domaines de l’informatique, de l’environnement et de la durabilité ainsi que de la mécanique et de la fabrication disposent d’un système automatisé, avec l’aide de la serre connectée Arduino IoT Cloud Internet construite.
La convivialité et les fonctionnalités IoT sont également des aspects importants dans une utilisation professionnelle. Les entreprises du secteur manufacturier équipent leurs machines de capteurs afin de pouvoir mieux les surveiller ou contrôler la qualité des produits fabriqués. En connectant les capteurs d’image et la caméra haute sensibilité de l’Arduino Portenta Vision Shield au puissant Arduino Portenta H7, les ingénieurs peuvent exécuter des applications d’apprentissage automatique. Mais des tâches de maintenance moins complexes sont également possibles, par exemple avec l’Arduino Nano 33 IoT abordable et compact.
Les fonctionnalités cloud telles que la surveillance et le contrôle avec le widget du tableau de bord sur un smartphone ou la possibilité d’utiliser les données des capteurs en temps réel directement dans une feuille de calcul permettent aux ingénieurs de gagner un temps précieux. De plus, la surveillance peut être contrôlée de manière ciblée en téléchargeant des scripts de fonction et en les envoyant à différents capteurs.
Le travail d’équipe facilité grâce au cloud
Un facteur décisif pour la réussite d’un projet est la coopération au sein de l’équipe – cela s’applique aussi bien aux projets d’étudiants qu’à l’environnement de travail. À l’aide d’Arduino IoT Cloud, les équipes ou les classes peuvent partager des croquis ou des tableaux de bord de n’importe où et collaborer sur des projets. Des photos, des vidéos et de la documentation de projet peuvent être attachées directement aux croquis de code pour créer des rapports de projet collaboratifs. Ceux-ci peuvent ensuite être partagés pour commentaires ou soumis directement à Google Classroom.
L’Arduino IoT Cloud peut également faciliter la vie des enseignants. Par exemple, ils peuvent partager des modèles, des exercices, des tutoriels ou de la documentation avec leurs élèves, soit via Google Classroom, soit via des liens directs. De plus, ils peuvent facilement gérer les horaires des cours : par exemple, en déterminant qui a accès à la fonction horaire, ou en changeant de classes et de cours.
Flux de travail simples avec Arduino IoT Cloud
En plus des fonctionnalités déjà mentionnées, il existe un certain nombre d’avantages intéressants qui rendent le travail avec l’Arduino IoT Cloud particulièrement facile. Par exemple, les entrées de capteur telles que la lumière, la pression ou les messages peuvent être facilement lues et converties en sorties. Ces dépenses peuvent être : afficher des messages, lever et baisser des stores ou allumer des lumières. De plus, un microcontrôleur est disponible auquel des instructions peuvent être envoyées afin de donner des ordres à une carte de développement. Cela fonctionne avec le langage de programmation Arduino (basé sur le câblage) et l’IDE du logiciel Arduino (basé sur le traitement).
Comme déjà mentionné, l’Arduino IoT Cloud est basé sur l’open source. Ainsi, le code est ouvert à une communauté de développeurs, d’entreprises, d’institutions publiques, d’amateurs et d’artistes qui contribuent, publient et développent leurs idées. La communauté Arduino est immense, diversifiée et internationale. Il offre donc une multitude de projets, de modèles et d’inspiration différents. Vous pouvez également échanger des idées avec d’autres membres de la communauté sur vos propres projets et plans. Cet échange constant garantit également que le travail avec Arduino est influencé par de nouveaux problèmes pertinents et est constamment adapté.
IdO pour les établissements d’enseignement et les entreprises
Avec l’Arduino IoT Cloud, la société propose un ajout précieux à la gamme existante d’environnements matériels et de développement. L’intégration transparente du matériel dans le cloud et les nombreux modèles et bibliothèques permettent aux élèves et aux étudiants de démarrer facilement avec la technologie IoT. L’IoT Cloud d’Arduino n’est en aucun cas un simple outil d’apprentissage. Il offre des capacités, des fonctionnalités et une évolutivité à un niveau professionnel et est donc également intéressant pour les entreprises.
Dans la boutique en ligne reichelt, vous trouverez une large gamme de produits Arduino ainsi que d’autres produits compatibles avec l’Arduino IoT Cloud.
Images : Arduino, Adobe Stock