Entretien et maintenance d’une pompe à chaleur

Alors que les prix des énergies fossiles battent des records insoupçonnés depuis des semaines et des mois, une alternative pour le chauffage fait son apparition : la pompe à chaleur. Ces systèmes de chauffage respectueux du l’environnement peuvent également refroidir et chauffer l’eau du robinet si nécessaire. Qu’un bâtiment soit chauffé avec une pompe à chaleur air-air ou air-eau, il ne peut fonctionner avec une efficacité maximale que s’il est entretenu régulièrement. Dans ce tutoriel, vous apprendrez quelles étapes vous devez prendre en compte pour l’entretien et la maintenenance de votre pompe à chaleur.

Un réglage correct représente déjà la moitié du travail : paramètres de mesure importants pour une pompe à chaleur

Afin de pouvoir déterminer de manière adéquate l’efficacité d’une pompe à chaleur, diverses valeurs et paramètres sont utilisés à des fins de comparaison. Si un système de chauffage répond aux exigences les plus importantes, il est non seulement particulièrement efficace, mais aussi nettement plus durable que les systèmes de chauffage qui chauffent au mazout ou au gaz, par exemple.

Métriques importantes

Afin de pouvoir comparer convenablement les pompes à chaleur entre elles, vous pouvez notamment consulter trois chiffres clés : la valeur GWP, le COP et le FPS.

  • GWP signifie Potentiel de Réchauffement Global. Cette valeur indique à quel point le liquide de refroidissement utilisé dans le réchauffeur est durable. Le dioxyde de carbone a la valeur la plus basse à 1. Ceci est également utilisé comme référence pour le liquide de refroidissement. Plus la valeur GWP est élevée, plus le bilan CO2 résultant de la pompe à chaleur respective est élevé.
  • Le COP ou Coefficient de Performance décrit le rapport entre la puissance calorifique délivrée par la pompe à chaleur et l’énergie électrique consommée. Il convient de noter que le COP ne s’applique pas à l’ensemble du système de chauffage, mais uniquement à la pompe à chaleur en tant que composant individuel.
  • Le facteur de performance annuel (FPS) enregistre l’énergie calorifique dégagée par l’ensemble du système de chauffage au cours d’une année et la met en relation avec la quantité d’électricité consommée au cours de cette période. Avec un AC de 3, 3kWh de chaleur sont générés par 1kWh d’électricité. Plus le facteur de performance annuel est élevé, plus le système fonctionne efficacement.

Lire correctement les paramètres de mesure

Les paramètres les plus importants pour déterminer l’efficacité actuelle d’une pompe à chaleur sont le sous-refroidissement et la surchauffe.

  • Le sous-refroidissement aide à déterminer l’efficacité du cycle de réfrigération. D’une part, il garantit que les chutes de pression dans la conduite de liquide peuvent être surmontées sans pré-évaporation. D’autre part, le sous-refroidissement augmente la quantité de chaleur que l’évaporateur peut absorber. Il doit donc toujours être déterminé avant le dispositif d’expansion.
  • En revanche, la surchauffe peut être déterminée à quatre endroits différents : après l’évaporateur (surchauffe de l’évaporateur), dans la conduite d’aspiration, avant l’évaporateur (surchauffe d’aspiration) et dans le compresseur (surchauffe supplémentaire).

.

Avec le kit de réfrigération testo Smart Probes avec fonction Bluetooth® intégrée, vous pouvez tester si un système de pompe à chaleur fonctionne aussi efficacement que prévu. Il est capable de calculer automatiquement les valeurs correspondantes pour la surchauffe et le sous-refroidissement. L’application sans tuyau vous garantit également une perte de chaleur particulièrement faible.

De plus, plus de 90 fluides frigorigènes différents sont enregistrés dans l’application testo Smart Probes, afin que vous puissiez vérifier l’efficacité de toutes les pompes à chaleur courantes. Avec une portée Bluetooth® de 100 m, vous êtes également bien préparé pour des applications particulièrement flexibles. Vous pouvez envoyer les journaux de données de mesure correspondants sous forme de fichier PDF ou Excel en un rien de temps via l’application par e-mail.

Pompe à chaleur moderne dans le jardin
Un entretien régulier garantit une efficacité maximale.

Prévenir les pannes – grâce à une technique de maintenance adaptée

Fondamentalement, il existe une obligation d’entretien pour les pompes à chaleur en fonction du fluide frigorigène. Cela devrait garantir qu’aucun dysfonctionnement progressif ou même la perte de réfrigérant de la pompe ne soit négligé. Afin de s’assurer qu’un spécialiste peut également évaluer et réguler correctement les valeurs de mesure fournies, la technologie de mesure de réfrigération numérique correspondante est indispensable. Avec le kit d’aspiration intelligent testo 557s, vous pouvez effectuer des mesures entièrement sans fil sur les pompes à chaleur. Grâce au boîtier pratique et robuste, vous obtenez des résultats de mesure fiables que vous pouvez documenter directement dans l’application testo Smart via une connexion Bluetooth®. De cette façon, vous pouvez détecter la moindre perte de fluide frigorigène à un stade précoce et prévenir à temps une panne de la pompe à chaleur et donc de l’ensemble du système de chauffage.

Éviter les résidus indésirables – évacuation des pompes à chaleur

L’une des étapes les plus importantes de la (re)mise en service d’une pompe à chaleur est certainement l’évacuation professionnelle du système. Les gaz résiduels ou l’excès d’humidité, mais aussi les huiles, sont éliminés de la pompe à chaleur. Le vacuomètre numérique testo 552 vous aide à surveiller de manière fiable et pratique la pression absolue du système sans fil pendant l’évacuation. Avec une cadence de mesure de 0,5 s, l’appareil vous fournit non seulement des données particulièrement précises sur l’état de déshumidification de l’installation, mais vous pouvez également vous conformer facilement aux spécifications du fabricant pour l’évacuation grâce à une alarme optique en cas de dépassement des valeurs limites.

Avec une précision de mesure de ±(10 microns + 10% de mv.), même les plus petites pressions absolues peuvent être cartographiées sans aucun problème. Une documentation simple via l’application est également assurée via l’interface Bluetooth® existante.

Recherche de fuites : comment protéger une pompe à chaleur contre les dommages permanents

Les fuites dans le système de chauffage ne sont pas seulement extrêmement désagréables, elles peuvent également avoir de graves conséquences à long terme pour le système et l’environnement. Avec le détecteur de fuites testo 316-3, vous pouvez détecter tous les fluides frigorigènes courants tels que HFC, FC ou CFC avec une sensibilité inférieure à 4 g/a (grammes par an) même dans les plus petites quantités et ainsi détecter les fuites dans un système. Si l’appareil détecte une fuite, il déclenche immédiatement une alarme visuelle et sonore.

Le testo 316-3 satisfait aux exigences de la réglementation F-Gas ainsi qu’aux normes SAE J1627 et EN 14624:2012. En combinaison avec une autonomie de 16 heures et une durée de vie du capteur d’environ un an, le détecteur de fuites est parfaitement adapté à une utilisation dans la technique de réfrigération et de chauffage.

Durée de vie plus longue de la pompe à chaleur – vérifier le système électrique

Pour qu’une pompe à chaleur fonctionne non seulement efficacement mais aussi en toute sécurité, il est essentiel de mesurer professionnellement les paramètres électriques importants tels que le courant, la tension ou la résistance. Avec le multimètre numérique ultramoderne testo 760-1, vous êtes bien équipé pour chaque mesure. L’appareil reconnaît automatiquement la grandeur de mesure appropriée en fonction de l’affectation des prises, de sorte que des réglages incorrects potentiellement mortels peuvent être exclus.

Grâce au grand écran éclairé et aux touches de fonction, le multimètre peut également être utilisé d’une seule main et possède également toutes les fonctions de mesure importantes – de la mesure de la tension au courant d’ionisation. Vous pouvez remettre la pompe à chaleur et le système de chauffage à l’exploitant en toute bonne conscience après la (re)mise en service.

Conclusion

Dans le contexte du changement climatique, les pompes à chaleur prennent de plus en plus d’importance dans l’utilisation quotidienne. Pratiquement aucun nouveau bâtiment ne reçoit de subventions aujourd’hui s’il n’est pas basé sur un système de chauffage respectueux de l’environnement. Les pompes à chaleur peuvent également refroidir ou, si nécessaire, chauffer l’eau du robinet. En plus d’un bon fonctionnement, un entretien régulier est essentiel pour qu’ils puissent développer pleinement leur potentiel et ainsi aider non seulement le porte-monnaie de l’opérateur de la meilleure façon possible, mais aussi l’environnement. Avec les appareils de mesure de testo, vous pouvez vous assurer que les systèmes testés fonctionnent comme vous le souhaitez.

Images : Testo, Adobe Stock