La peur du blackout : 51 % des Français disent avoir déjà pris plusieurs mesures pour économiser l’énergie
Avec l’hiver qui approche, la consommation d’énergie en France ne va cesser d’augmenter. Or, les hausses des prix de l’énergie ainsi que la crainte du manque d’énergie planent sur le pays si bien que 71% des Français s’attendent à des coupures de courant cet hiver selon une étude représentative menée par OnePoll et reichelt elektronik, l’un des plus grands distributeurs en ligne d’électronique et de technologie informatique en Europe. Toutefois à l’heure où la sobriété énergétique est dans tous les esprits, 40 % des Français disent avoir pris plusieurs mesures d’économie d’énergie dans leur foyer.
Principales préoccupations concernant les pannes de courant

Soixante et onze pour cent des Français s’attendent à des coupures de courant cet hiver. Presque la moitié (46 %) pense même que ces incidents se produiront une fois par semaine ou plus fréquemment. La plupart pense que la panne durera de une à trois heures (50 %), 35% moins d’une heure. Toutefois, très peu (14%) s’attendent à une panne allant au-delà des trois heures.
Dans le cas d’une coupure de courant d’une heure et plus, les Français sont bien plus inquiets par l’impossibilité de se chauffer (45%) que par la crainte que ces pannes n’affectent les appareils vitaux (44%) ainsi que de ne plus avoir d’eau chaude (42%).
L’appel à économiser l’énergie a été reçu par la population
Pour éviter que cela ne se produise, la plupart des Français ont pris à cœur l’appel des politiciens à économiser l’électricité. 64 % d’entre eux disent avoir pris plusieurs mesures d’économie d’énergie dans leur foyer. Les mesures suivantes sont celles qui ont été les plus mises en œuvre :
– 72 % – économiser l’eau chaude (par exemple prendre des douches plus courtes)
– 66 % – diminuer légèrement la température ambiante
– 53% – réduire l’utilisation d’appareils électriques énergivores
– 28% – surveiller de plus près sa propre consommation, par exemple à l’aide de compteurs
Des provisions pour les urgences
Néanmoins, moins de la moitié d’entre eux (40 %) déclarent s’être préparés à une panne d’électricité avec l’achat de matériaux en cas d’urgence, avec 35 % qui seraient même prêts si l’électricité devait être coupée pendant 24 heures aujourd’hui.
La plupart des Français ont déjà des éléments de base à la maison, comme une couverture chaude (73 %), une lampe de poche (51 %) ou des sources de lumière comme des bougies et des lampes de camping (43 %) et 42% possèdent un stock de nourriture qui se conserve plusieurs jours sans réfrigération. Concernant des précautions plus spécifiques, seuls 20 % disposent d’un réchaud de camping ou d’un grill à piles ou à gaz pour pouvoir préparer un repas chaud et 16% des Français possèdent une radio à piles pour pouvoir écouter les informations en cas d’urgence.
Davantage de dispositions pour les périodes de crise d’énergie
Pour être prêts à affronter les crises énergétiques à l’avenir, les Français pourraient imaginer d’acheter davantage d’appareils fonctionnant à l’énergie solaire (30 %), de grandes batteries de stockage (20%) ou même de produire leur propre électricité grâce à un système photovoltaïque (18 %). Derrière cette idée se cache une grave préoccupation celle de ne pas pouvoir faire face à la hausse des prix de l’énergie. 39% d’entre eux craignent de devoir réduire fortement leurs dépenses au cours de l’hiver prochain en raison de la hausse des prix. Un peu moins d’un tiers (32 %) craignent de ne plus pouvoir chauffer leur maison en hiver.
Pour éviter ces scénarios, les Français souhaitent que les responsables politiques prennent des dispositions pour gagner en indépendance face aux fournisseurs d’énergie étrangers (49%) et pour développer plus rapidement les énergies renouvelables (48%). Enfin, ils souhaitent également voir un meilleur entretien des centrales électriques en service (41%)
Christian Reinwald, responsable du marketing et de la gestion des produits chez reichelt, commente : “Les Français ne veulent pas seulement être équipés pour les situations d’urgence, ils ont également réalisé qu’un investissement dans des produits économiseurs d’énergie est relativement vite rentabilisé.“
Methodologie:
Les chiffres ont été recueillis pour reichelt elektronik par l’institut de sondage international OnePoll et comprennent 4 000 participants d’Europe, dont 1 000 en France en octobre 2022.