Ne soyez plus jamais coincé avec une batterie déchargée : Prolongez la durée de vie de votre batterie de voiture

Vous avez un rendez-vous important, mais lorsque vous voulez partir, la voiture ne démarre pas ? Avec un régénérateur de batterie, vous pouvez éviter des situations ennuyeuses comme celle-ci à l’avenir. Avec lui, vous entretenez et régénérez la batterie de démarrage de votre voiture et vous assurez ainsi une durée de vie plus longue et des performances plus fiables. Découvrez dans ce guide comment fonctionne un régénérateur de batterie et ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous l’utilisez.

Comment fonctionne une batterie au plomb et comment la régénérer ?

Comment les batteries au plomb sont-elles endommagées ?

Tout d’abord, il est important de comprendre le fonctionnement des batteries au plomb. A l’intérieur se trouvent des plaques de plomb et d’oxyde de plomb entourées d’un mélange d’acide sulfurique et d’eau. Les batteries au plomb sont l’un des réservoirs d’énergie les plus importants à usage industriel mais aussi dans les ménages privés. Par exemple, les batteries de démarrage des véhicules sont traditionnellement des batteries au plomb car elles peuvent rapidement fournir beaucoup d’énergie. Vous pouvez en savoir plus sur les batteries au plomb et les différentes conceptions dans ce guide.

Signes d’usure sur les batteries au plomb

Même si les batteries au plomb se caractérisent par une longue durée de vie et une grande fiabilité, ce sont des pièces qui s’usent comme tout autre dispositif de stockage d’énergie. Chaque fois que la batterie se décharge, du sulfate de plomb se forme à l’intérieur.

Si la batterie est régulièrement rechargée complètement, le sulfate de plomb se dissoudra à nouveau. Cependant, si cela ne se produit pas, il se solidifiera et formera de gros cristaux sur les plaques à l’intérieur de la batterie. Cette sulfatation est la raison pour laquelle ces batteries ne peuvent plus être chargées correctement et perdent leur fonctionnalité.

Comment faire régénérer une batterie plomb-acide fatiguée ?

Avec un régénérateur de batterie tel que le Megapulse de Novitec, les batteries endommagées par la sulfatation peuvent être ravivées. L’appareil est monté sur la batterie au plomb et connecté à son pôle. Là, il émet des impulsions de courant à haute fréquence régulières qui aident à dissoudre le sulfate de plomb cristallin sur les plaques.

Le résultat est une régression des cristaux vers leur structure amorphe et spongieuse d’origine et une plaque de batterie comme neuve. Cela signifie une amélioration significative de la capacité d’absorption de courant lors de la charge. Des mesures telles que la tension de charge, la densité d’acide et le courant de démarrage à froid augmentent considérablement. Ainsi, vous n’avez pas à vous débarrasser de l’ancienne batterie et pouvez vous épargner un nouvel achat.

Il est également important de savoir que les régénératueurs peuvent être utilisés avec tous les types de batteries plomb-acide : batteries plomb-acide conventionnelles, batteries plomb-gel et batteries plomb-polaire.

Comment utiliser un régénérateur de batterie ?

Un régénérateur de batterie restaure les batteries que vous pensiez mortes. Ce n’est qu’en cas de court-circuit ou de défaut à la terre qu’il ne peut plus aider.

Cependant, il est préférable de bien prendre soin de la batterie afin que les faiblesses de la vieillesse décrites ci-dessus ne se produisent pas en premier lieu. Un régénérateur de batterie peut vous aider à maintenir la batterie au plomb en parfait état et à prévenir les signes d’usure. Cela vous permet d’augmenter la durée de vie et même d’augmenter les performances de la batterie.

Si un régénérateur de batterie est utilisé régulièrement, il y a des développements clairement positifs : par exemple, la chaleur de charge est plus faible. Dans le même temps, cela entraîne une consommation de courant plus rapide et un temps de charge plus court. La tension de charge et la densité d’acide augmentent également. La batterie présente également un comportement de démarrage amélioré.

Avec un régénérateur de batterie, vous apportez une contribution à l’environnement. Les batteries de démarrage des voitures doivent être remplacées environ tous les cinq ans. Chaque batterie remplacée signifie environ deux à trois kilogrammes de déchets toxiques qui doivent être éliminés. Avec l’aide du rafraîchisseur de batterie, vous pouvez garder votre batterie solide et efficace pendant beaucoup plus longtemps tout en préservant nos ressources.

Installation d’un régénérateur de batterie dans un véhicule : ce que vous devez savoir

Installation d’un seul régénérateur de batterie

Si vous souhaitez monter un régénérateur de batterie sur une seule batterie au plomb, procédez comme suit : Trouvez un endroit entre les deux pôles de la batterie et nettoyez-le. Connectez ensuite le câble rouge du pulseur au pôle positif et le câble noir au pôle négatif de la batterie.

Normalanschluss an einer Batterie.
Connexion normale à une batterie

Installation pour une connexion en série de plusieurs batteries

Les camions ou les gros véhicules peuvent avoir plusieurs batteries connectées en série. Ici, vous devez au préalable prendre en compte que si vous avez deux batteries de 12 volts et 65 Ah chacune, la tension totale passe à 24 volts, tandis que la charge nominale totale reste à 65 Ah.

Votre possibilité est de connecter chacune des batteries séparément à un régénérateur de batterie de 12 volts.

Anschluss von 2x 12 Volt Novitec Megapulse bei Reihenschaltung von 2 Batterien 12 Volt / 65 Ah.
Connexion de 2x 12 volts Novitec Megapulse avec connexion en série de 2 batteries 12 volts/65 Ah

Attention : Vous ne devez en aucun cas rallonger le câble du générateur d’impulsions, car la longueur a été réglée avec précision et un changement affectera son fonctionnement.

Installation en parallèle de plusieurs batteries

Lorsqu’il est connecté en parallèle, vous avez l’effet inverse que lorsqu’il est connecté en série : dans ce cas, lorsque deux batteries de 12 volts, 65 ah sont connectées, la tension totale reste la même. Au lieu de cela, la charge nominale totale passe à 130 Ah. Pour cela, vous avez besoin d’un générateur d’impulsions 12 V.

Anschluss von einem 12 Volt Novitec Megapulse bei Parallelschaltung von 2 Batterien 12 Volt/65 Ah.
Connexion d’un Novitec Megapulse 12 volts avec connexion en parallèle de 2 batteries 12 volts/65 Ah

Exception : Si la charge nominale totale dépasse 1100Ah pour les batteries 12 volts (ou 1200Ah pour les batteries 24 volts), il n’est plus possible d’utiliser un seul générateur d’impulsions. Utilisez plutôt des régénérateurs de batterie individuels pour chaque batterie.

Conclusion

Avec un régénérateur de batterie tel que le Megapulse de Novitec, vous pouvez faire fonctionner à nouveau des batteries de démarrage que vous pensiez mortes. Cependant, il est préférable d’utiliser le pulseur régulièrement pour éviter les signes d’usure. De cette façon, vous prolongez considérablement la durée de vie de votre batterie et bénéficiez d’une batterie puissante et fiable qui ne vous laissera pas tomber lorsque vous avez des rendez-vous importants.

Image d’en-tête : Adobe Stock, images : megapulser.de