Car nul n’est semblable ! Conseils et idées pour customiser le boîtier de votre PC

L’époque où le boîtier de l’ordinateur servait uniquement à ranger les composants matériels est révolue depuis longtemps. Avec un éclairage individuel et d’autres composants au choix, les utilisateurs peuvent transformer leur boîtier en véritables objets d’art. Case Modding est le mot d’ordre ici. Les modifications apportées au matériel n’apportent pas seulement des avantages visuels, mais aussi des avantages en termes de performances. Nous vous montrons ici comment personnaliser votre ordinateur.

Qu’est-ce que le Case Modding ?

Le Case Modding (de l’anglais “case” = boîtier, en anglais “modification” = changement) consiste principalement à améliorer l’aspect visuel du boîtier de l’ordinateur. La plupart du temps, on utilise pour cela un matériel performant ainsi qu’un éclairage voyant. L’objectif d’un moddeur est de faire briller l’ordinateur dans un style individuel. Néanmoins, les performances du système ne doivent pas être négligées.

Choix des composants

Damit Sie Ihren Computer im richtigen Licht strahlen lassen können, bedarf es der passenden Auswahl an Komponenten. Definieren Sie dafür vor dem Kauf die gewünschten Leistungsanforderungen. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen sämtliche notwendigen Bauteile vor und zeigen Ihnen über welche Möglichkeiten Sie für die Teilkomponenten verfügen.

Carte mère et CPU

Le processeur étant un composant interne non visible, le choix doit se faire en priorité selon des critères de performance. Il en va autrement de la carte mère : dans un boîtier avec une paroi latérale en verre, elle est mise en valeur visuellement et doit donc répondre à des critères à la fois fonctionnels et esthétiques. De nombreux fabricants, y compris ceux de modèles d’entrée de gamme, proposent des cartes mères noires.

La carte mère AMD MSI MPG B550 Gaming Plus (AM4) permet, grâce à la fonction Mystic Light, d’adapter de manière flexible l’éclairage du système, qui peut être facilement contrôlé par logiciel.

Vue dégagée sur les composants principaux, grâce à un guidage intelligent des câbles
Une vue dégagée sur les composants clés, grâce à un guidage intelligent des câbles.

Mémoire de travail RAM)

Comme chacun sait, la RAM est directement enfichée sur la carte mère et est donc bien visible de l’extérieur. Les mémoires vives de différents fabricants, comme la Kingston FURY™ Renegade 8 GB DDR4 RGB, présentent donc depuis un certain temps non seulement une puissance maximale, mais aussi des LED directement adressables par logiciel, ce qui vous donne encore plus de marge de manœuvre pour les personnaliser.

Case Modding : Pefekt in Sync : le refroidisseur du CPU et la RAM en harmonie
Parfaitement en synchro : le refroidisseur du CPU et la RAM en phase

Refroidissement par eau

Le refroidissement par eau peut être de loin le composant le plus complexe et le plus spectaculaire de l’ensemble du système dans le domaine du Case Modding. Les soi-disant refroidissements à eau personnalisés (de l’anglais : “custom” = sur mesure) sont particulièrement appréciés des moddeurs, car ils permettent d’obtenir des effets particuliers et uniques. Les liquides de refroidissement qui circulent et qui sont dotés de pigments de couleur font battre le cœur de chaque moddeur de cas. Avec leurs kits de refroidissement par eau, des fabricants comme Thermaltake vous offrent la possibilité de créer et d’assembler vous-même un système de refroidissement par eau spécialement adapté à votre système.

Le refroidissement à eau AIO (All-in-One) est une alternative plus avantageuse qu’un refroidissement à eau customisé. Grâce à un montage simple, cette solution convient parfaitement aux débutants en modding. Le Pure Loop 3 de be quiet ! offre une puissance de refroidissement extrêmement élevée pour un volume sonore très faible. De plus, la pompe possède un éclairage RGB qui peut être adapté selon les besoins.

Refroidissement par eau
Même sans effets lumineux, c’est un accroche-regard

Ventilateur

Le flux d’air est essentiel dans un système bien assemblé. Pour cela, plusieurs ventilateurs sont nécessaires à l’intérieur du boîtier. Là aussi, il existe de nombreux modèles qui offrent à la fois une grande capacité de refroidissement et un éclairage unique. Les systèmes de ventilation comme le be quiet! Light Wings répondent à toutes les exigences d’un moddeur en matière de ventilation, avec un éclairage RGB simple et une bonne capacité de refroidissement pour un volume sonore extrêmement faible. Lors de l’achat, veillez simplement à ce que le refroidisseur soit de la bonne taille (120mm/140mm) pour que vous puissiez le monter dans votre boîtier.

Case Modding : Ventilateur
Avec la bonne façade en mesh, les ventilateurs sont pleinement mis en valeur

Carte graphique

Dans une configuration de jeu, une carte graphique performante ne doit en aucun cas manquer. Les cartes graphiques modernes sont désormais équipées d’un système de refroidissement intégré. La taille et l’aspect du refroidisseur peuvent varier selon le modèle. En outre, vous avez ici aussi la possibilité de remplacer le refroidisseur de la carte graphique par un refroidisseur à eau customisé et de l’intégrer dans le circuit de refroidissement du CPU. Si vous souhaitez vous couvrir en cas de garantie et éviter que celle-ci ne soit annulée en cas de modification ultérieure, vous devriez toutefois éviter de travailler sur votre carte graphique. Au contraire, vous pouvez dès la décision d’achat recourir à une grande diversité et vous approvisionner selon vos goûts.

Des boîtiers comme le Silent Base 802 Window de be quiet! vous permettent de monter votre carte graphique verticalement. Pour cela, vous aurez besoin d’un câble Riser supplémentaire afin de relier le port PCI à la carte mère.

Case Modding : Carte graphique
Montage vertical : comment mettre la carte graphique au premier plan

Choix du boîtier

Le choix du boîtier doit être fait en fonction des composants à l’intérieur. Lors de la planification, veillez à ce que le boîtier que vous avez choisi supporte tous les facteurs de forme nécessaires. Nous vous avons expliqué dans ce How-To ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous choisissez le bon boîtier pour votre PC. Il est important de mentionner qu’au moins une paroi latérale du boîtier doit être constituée de fenêtres en verre, sinon l’éclairage et le modding à l’intérieur seront masqués.

Pour les utilisateurs de puissance qui veulent faire de l’overclocking (OC), le flux d’air est un critère de choix important, en plus de l’aspect visuel. C’est pourquoi de nombreux moddeurs préfèrent les boîtiers à mailles (de l’anglais “mesh” = grille). Ici, l’air est directement attiré par l’avant, ce qui permet une circulation optimale de l’air.

Le Silent Base 802 Window, déjà mentionné, est un boîtier polyvalent qui réunit tous ces aspects. Sa particularité est sa modularité : de simples poignées permettent par exemple de remplacer la façade en mesh par une isolation acoustique. Vous pouvez donc choisir vous-même l’option qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse d’une bonne isolation acoustique ou d’un bon flux d’air.

Case Modding : Choix du boîtier
Lors du choix du boîtier, faites attention aux parois latérales et à la gestion des câbles.

LCD dans le boîtier

Vous pouvez créer des effets particulièrement spectaculaires et distinctifs avec un écran intégré comme le DEBO LCD 7 HDMI, que vous installez directement dans le boîtier. L’écran peut, selon vos souhaits, afficher des images animées ou être utilisé comme panneau d’information.

Pour le montage, il faut bricoler un peu, car la plupart des boîtiers ne prévoient pas de place pour un écran. Il faut donc choisir entre un écran supplémentaire et des ventilateurs arrière. Avec un système de ventilation performant, des ventilateurs avant sont tout à fait suffisants. Pour la fixation, vous pouvez miser soit sur un ruban adhésif double face, soit sur un véritable vissage. Pour un vissage professionnel, il se peut toutefois que vous deviez percer des trous dans votre boîtier. L’écran doit également être alimenté en électricité et en signal HDMI. Pour cela, il faut brancher un câble USB et un câble HDMI de l’écran aux ports correspondants à l’extérieur.

Case Modding : LCD dans le boîtier
Avec l’écran LCD, les boîtiers vivants sont rapidement et facilement réalisés

Vous pouvez définir l’écran comme deuxième moniteur via les paramètres de Windows. Si vous souhaitez utiliser des images animées comme fond d’écran, nous vous recommandons le logiciel payant Wallpaper Engine de Steam. La bibliothèque de logiciels est régulièrement complétée par la communauté avec des fonds d’écran gratuits.

Si vous préférez un affichage d’informations système, comme l’utilisation du CPU ou la température du GPU, plutôt que des fonds d’écran, vous pouvez également recourir à AIDA64.

Ici aussi, une grande communauté est à l’origine du logiciel, qui met à disposition des modèles gratuits que vous pouvez personnaliser à l’intérieur du logiciel.

Case Modding : LCD dans le boîtier
Tout sous les yeux ! Surveillez facilement l’état de votre PC grâce à l’écran LCD

Si vous souhaitez encore plus de personnalisation, vous pouvez par exemple utiliser une imprimante 3D pour imprimer et installer un boîtier pour le panneau d’affichage “nu”.

Case Modding : LCD dans le boîtier
Des perspectives ensoleillées pour une calculatrice au facteur WOW

Conclusion

Le Case Modding demande beaucoup de travail et une planification précise. Mais ceux qui aiment bricoler et attachent beaucoup d’importance à l’esthétique et à l’individualité de leur poste de travail ou de jeu y trouveront leur bonheur, la créativité n’ayant pas de limites. Vous trouverez une multitude de possibilités pour personnaliser votre PC dans la boutique en ligne reichelt.