Sauvegarder des capsules temporelles analogiques : c’est ainsi que fonctionne la numérisation de photos, diapositives et vieux films

Ordinateurs portables, tablettes, smartphones, la numérisation fait désormais partie de notre quotidien. Mais l’époque où les photos ou les films ainsi que les documents ou les plans étaient encore créés au format analogique n’est pas si lointaine. Des générations avant nous ont capturé de véritables trésors sur des supports de données que presque personne ne peut lire aujourd’hui. Les souvenirs tels que les vidéos de bébé sur cassettes VHS risquent d’être oubliés – et les ravages du temps rongent également les vieux livres. Dans ce guide, vous apprendrez comment transférer vos souvenirs à l’ère numérique et les sécuriser.

Quand les souvenirs s’estompent – numérisation de photographies

Qui ne la connaît pas ? Jusque dans les années 1990, les soirées de diapositives étaient le point culminant après chaque voyage de vacances, et chaque photographe amateur a essayé à un moment donné son propre laboratoire photo au sous-sol. De nos jours, presque personne n’a de projecteur de diapositives, les films des anciens appareils photo s’estompent lentement. En bref : vos propres archives risquent d’être perdues.

Numérisation des diapositives : de l’écran à l’ordinateur

Des boîtes à chaussures pleines ou des tiroirs avec glissières sont toujours entreposés dans nos sous-sols ou dans les greniers. Afin de préserver ces souvenirs, il existe désormais une multitude d’options pour numériser les images sur diapositives. L’un d’eux est le REFLECTA 64560. Ce scanner multiformat vous permet de lire et d’enregistrer à la fois des diapositives et des négatifs.

En quelques secondes, des images d’une résolution allant jusqu’à 22 mégapixels sont enregistrées sur une carte SD insérée. Grâce à son affichage brillant, sélectionner et afficher les images numérisées est un vrai plaisir. Si la diagonale d’affichage de 10,9 cm est trop petite pour vous, le scanner peut également être connecté au téléviseur via une connexion HDMI. Ainsi, toute la famille peut s’adonner aux souvenirs.

Avant de numériser vos propres images, cependant, quelques éléments doivent être pris en compte. Quiconque a déjà organisé une soirée diapositive sait que la saleté ou les particules de poussière sur la surface ont un impact significatif sur la qualité de l’image. C’est exactement la même chose avec la numérisation. Nettoyez les images sales avec un chiffon en microfibre avant de les placer dans un scanner. Afin d’éviter les reflets dans le matériel numérisé, vous devez également retirer les diapositives des cadres de verre gênants.

Obtenez les couleurs de vos photos – numériquement

Les images imprimées – qu’elles soient produites avec un film ou un Polaroid – s’estompent avec le temps. Pour que les photos restent aussi colorées et vivantes que dans votre tête, vous pouvez numériser vos photos en toute simplicité avec des scanners photo comme le Rollei 20681. Placez simplement l’image dans le scanner et vérifiez immédiatement la qualité de votre numérisation sur l’écran intégré. D’une simple pression sur un bouton, l’image est enregistrée sur une carte mémoire.

Même les images d’un format plus petit des premiers jours de la photographie peuvent être agrandies à une taille appropriée grâce au scanner haute résolution. Ainsi, vous pouvez également ajouter les images à vos albums photo numériques, par exemple sur les réseaux sociaux – ou vous pouvez créer un cadre photo numérique spécialement pour cela. Quoi que vous décidiez, avec vos copies numériques, vous pouvez vaincre les ravages du temps et conserver de précieux souvenirs.

Numérisez les images en mouvement avant la rupture du rouleau

Ils contiennent toujours une pointe de nostalgie, mais tout comme les photographies analogiques, ils menacent de se perdre à long terme : les films analogiques. Les bobines Super 8 en particulier sont populaires auprès des fans de technologie rétro. Et presque toutes les personnes nées avant l’invention du premier téléphone portable compatible vidéo ont une cassette VHS avec une vidéo de bébé d’elles-mêmes.

S’il n’y a pas si longtemps, vous deviez consulter des sociétés spécialisées dans la numérisation des films Super 8, vous pouvez désormais le faire vous-même depuis chez vous. Placez simplement le rouleau dans un scanner tel que le REFLECTA 66040 et en quelques secondes, vous pouvez commencer à numériser votre trésor d’images en mouvement.

Image par image et à deux images par seconde, cet appareil autonome numérise automatiquement votre film et le convertit en qualité mp4. Vous n’avez même pas besoin de connecter le scanner à un ordinateur pour ce faire. Les vidéos sont enregistrées sur une carte mémoire et peuvent être lues sans problème sur n’importe quel PC, tablette ou smartphone. Vous pouvez également connecter le REFLECTA 66040 directement à votre téléviseur et profiter du film sur grand écran.

Sauvegardez des trésors vidéo dans l’ère numérique – avec le numériseur vidéo

Qu’il s’agisse d’une vidéo de bébé, d’un voyage de vacances ou du rendement scolaire des enfants : il existe des vidéos qu’il ne faut en aucun cas perdre. Avec le Carte vidéo, numériseur, USB 2.0, numériser vos vidéos préférées est un jeu d’enfant. Tant que la source vidéo analogique utilisée a une sortie composite (CVBS / FBAS) ou une sortie S-vidéo, vous pouvez connecter le numériseur vidéo à presque n’importe quel appareil, des enregistreurs vidéo (VHS, Video 8, Betamax) aux caméscopes aux caméras . Il n’y a pas de limites pour vous.

Le dnt Grabstar AV vous garantit une facilité d’utilisation maximale : Vous avez le choix si vous enregistrez vos fichiers sur une carte mémoire ou via la connexion USB sur une clé ou même sur un disque dur USB. Notez simplement qu’en fonction de la durée de la vidéo et de la résolution, des fichiers très volumineux peuvent être créés et vous aurez besoin d’un support de données correspondant pour cela. De plus, la numérisation peut être facilement contrôlée par simple pression d’un bouton situé à l’avant de l’appareil.

Sauver la musique des cassettes

Avez-vous des trésors musicaux que l’on ne trouve plus aujourd’hui, mais que vous ne possédez que sur cassette ? Grâce au LOGILINK UA0156, ce n’est plus un problème non plus. Insérez simplement la cassette musicale dans le lecteur, connectez l’appareil au PC et lancez le logiciel fourni. La numérisation de votre cassette peut déjà commencer.

Numérisation de produits imprimés analogiques

Si vous souhaitez archiver des livres ou des magazines, cela peut parfois demander beaucoup d’efforts. Les bibliothèques privées en particulier peuvent rapidement devenir incontrôlables. Mais tout dans les bibliothèques publiques, dans les instituts de recherche dans les écoles ou les archives communautaires est une question de numérisation : les originaux anciens tels que les livres du XVIe siècle ou les plans de construction de l’Empire allemand doivent être épargnés sans les rendre publics. Avec les scanners de livres, vous pouvez numériser ces originaux ainsi que votre bibliothèque privée.

Numérisez facilement et efficacement – avec le SCANSNAP SV600

Il n’a jamais été aussi facile de numériser des livres entiers. Le SCANSNAP SV600 de Fujitsu vous permet de numériser des doubles pages en un rien de temps sur simple pression d’un bouton. Grâce à la technologie aérienne intemporelle, vous pouvez numériser des manuscrits sensibles jusqu’au format DIN A3 sans contact.

Le scanner est construit de manière stable et pourtant flexible et n’est pas lié à un seul endroit. Ainsi, vous pouvez configurer l’appareil tout-en-un exactement là où vous en avez besoin. Le scanner aligne même l’original afin que les copies numériques soient toutes au bon format. Grâce à la technologie de capteur linéaire, l’appareil numérise vos documents ou livres d’avant en arrière, garantissant une image nette jusqu’au bord.

Quand il faut le faire rapidement

Cependant, on n’a pas toujours le temps et l’espace pour numériser les produits imprimés existants dans un scanner aérien. Avec le scanner de livres mobile IRIS 458742, vous pouvez numériser des livres et des magazines en quelques secondes sans déchirer les pages.

Pour ce faire, glissez sur le modèle correspondant et enregistrez-le avec une résolution jusqu’à 1200 dpi sur la carte microSD fournie. Vous pouvez transférer immédiatement les fichiers vers un appareil via WLAN sans avoir à les connecter les uns aux autres. Vous pouvez soit l’enregistrer sur un ordinateur, soit transférer votre matériel numérisé sur un appareil mobile. Grâce à l’application gratuite IRIScan Book, vous pouvez y accéder n’importe où.

Ne perdez plus jamais de trésors analogiques

Qu’il s’agisse d’une image, d’une vidéo, d’une musique ou d’un imprimé : grâce aux possibilités d’aujourd’hui, vous n’aurez plus jamais à craindre que le temps ne ronge vos mémoires analogiques ou ne perde des documents importants. Au contraire, vous pouvez désormais les enregistrer numériquement d’une simple pression sur un bouton et transformer ainsi vos archives à l’ère de la numérisation – vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cela dans la boutique en ligne reichelt.

Image : Adobe Stock