Bien choisir son vidéoprojecteur pour profiter d’une qualité cinématographique optimale

Pour les cinéphiles, les amateurs de grands événements sportifs et tous ceux qui aiment regarder des séries sur grand écran, avoir un projecteur à la maison est la solution parfaite. Avec l’équipement adéquat, vous serez prêt pour la prochaine expérience home cinéma ou le prochain championnat d’Europe de football. Dans notre guide, vous découvrirez quel est l’appareil idéal pour chaque situation, ce que vous devez prendre en considération lors de l’installation et comment créer une véritable salle de cinéma chez vous.

Choisir le bon appareil

Afin de ne pas faire le mauvais choix lors de l’achat d’un vidéoprojecteur, il faut toujours avoir en tête les situations dans lesquelles l’appareil sera utilisé. La taille de la pièce et les conditions d’éclairage sont très importantes. Si le vidéoprojecteur doit contrer la lumière du jour ou un mélange de lumière du jour et de lumière artificielle, alors l’appareil doit être suffisamment puissant.

Les offres actuelles de projecteurs et de beamers se trouvent dans notre boutique en ligne !

Une variante multifonctionnelle et relativement bon marché serait par exemple l’ACER X128HP. Que ce soit dans un environnement privé ou professionnel, l’appareil d’Acer est suffisamment lumineux avec ses 4.000 lumens et son rapport de contraste de 20.000:1 pour projeter une image nette et détaillée sur l’écran, même dans un environnement très lumineux.

L’OPTOMA UHD42 est un appareil professionnel absolu qui permet même une reproduction 4k. Grâce à sa luminosité de 3400 lumens, ce vidéoprojecteur est également armé contre la lumière du jour et peut en outre marquer des points avec sa résolution Ultra-HD de 3840 x 2160 pixels, ainsi qu’avec le support HDR et HLG. Ceux qui préfèrent un temps de réaction court, par exemple pour les jeux, se réjouiront du mode 240 Hz de ce projecteur, qui ne présente plus qu’un input lag de 15,7 ms pour une résolution de 1080p.

Pour ceux qui souhaitent avoir toujours un projecteur à portée de main pour des présentations ou des soirées cinéma, un vidéoprojecteur portable est indispensable. Le Neopix Easy 2+ de Philips marque des points grâce à ses nombreuses fonctions, car il est facilement transportable avec ses 0,86 kg et polyvalent grâce à son lecteur multimédia USB. Avec ses haut-parleurs intégrés et sa résolution HD, il est un appareil mobile polyvalent à un prix d’entrée de gamme avantageux.

Installation et configuration du vidéoprojecteur

Une fois que vous avez sélectionné la pièce dans laquelle vous souhaitez installer le vidéoprojecteur, il est important de déterminer l’emplacement où le projecteur et l’écran seront installés. Une toile de projection est idéale comme écran, car il n’est pas nécessaire que le mur derrière soit dégagé. La toile peut en effet être placée devant des tableaux, des armoires ou même devant des fenêtres si le matériau est particulièrement occultant.

Le vidéoprojecteur peut être fixé au plafond ou placé sur une table ou un meuble similaire. Lorsqu’il est fixé au plafond, l’appareil projette à la hauteur du bord supérieur de l’écran, et lorsqu’il est placé en position régulière, il projette à la hauteur du bord inférieur de l’écran.

En règle générale, lorsque l’on projette sur un écran de 2,5 mètres, la pièce devrait mesurer au moins quatre mètres de long. Il convient également de vérifier s’il est possible d’assombrir la pièce en question, car un écran réfléchit toutes les sources lumineuses, y compris les sources de lumière parasites. Pour résumer : moins il y a de lumière dans la pièce, plus la qualité d’image est optimale.

Câbler ou connecter le vidéoprojecteur à l’appareil de lecture

Une fois que l’emplacement a été sélectionné et que la configuration est terminée, il est maintenant temps de commencer le câblage – ou de simplement connecter le vidéoprojecteur, si celui-ci est compatible réseau sans fil. En option, vous pouvez également utiliser des émetteurs HDMI sans fil pour transmettre le signal d’image. Selon le modèle, les vidéoprojecteurs sont équipés d’un récepteur.

Lorsque le signal d’image et la connexion établis, il faut alors s’occuper du son. Là encore, il y a des différences entre les différents modèles de vidéoprojecteurs. Certains modèles sont déjà équipés de haut-parleurs de haute qualité, d’autres n’ont pas leur propre sortie son. Si vous ne souhaitez pas utiliser de câbles, vous pouvez tout à fait utiliser des haut-parleurs Bluetooth, à condition bien sûr que le projecteur soit équipé d’une interface Bluetooth. Les haut-parleurs doivent ensuite être positionnés de part et d’autre de l’écran ou, en fonction du système de haut-parleurs, répartis de manière optimale dans la pièce.

Une fois ces étapes d’installation terminées, vous êtes prêts pour l’expérience home cinéma ultime ! Suivez en toute convivialité des événements majeurs tels que la Coupe de football ou les Jeux Olympiques.

Image : Adobe Stock