Les extrêmes : Colles pour des conditions particulières
Avez-vous entendu parler des colles pour des températures bien supérieures à 100 degrés, pour des environnements humides, et même pour coller sous l’eau ? Si ce n’est pas le cas, cela va bientôt changer. Nous vous présentons quelques “super colles” qui peuvent résister à des conditions particulières, extrêmes.
Ce qui importe dans le choix d’une colle
Le collage est une excellente chose. Pas de perçage, de vissage, de rivetage ou de soudage qui prennent du temps. Un peu de colle suffit et vous pouvez facilement assembler une grande variété de matériaux. Pratique, n’est-ce pas ? C’est pourquoi cette technologie moderne d’assemblage est utilisée presque partout aujourd’hui. Que ce soit dans l’industrie automobile, la production de biens de consommation, la production en série et dans de nombreux autres domaines.
Si les domaines d’application du collage sont nombreux, les choix de colles le sont tout autant. Nous vous avons déjà expliqué dans un autre article de cette série qu’il ne peut y avoir une colle universelle.
Lors du choix de la colle, il est important de prendre en compte non seulement les matériaux à coller, mais aussi le type de contrainte auquel le collage sera exposé par la suite. Selon l’environnement, la colle doit être particulièrement résistante à l’humidité, à la chaleur, ou être élastique, etc…
Le professionnel des colles et des adhésifs WEICON connaît ces conditions environnementales très différentes et a donc développé des types de colle spéciales qui s’y adaptent bien. Dans ce qui suit, nous vous en présentons quelques-unes.
Une sélection de colles de l’extrême

Pour les températures élevées – VA 180 HT + Easy-Mix 180 HT
La colle instantanée monocomposant VA 180 HT a été développée pour des applications dans le domaine des hautes températures et résiste à des températures allant jusqu’à +180 °C.
Cette colle est particulièrement adaptée à la fixation de pièces qui sont exposées à de fortes variations de température, comme à proximité de moteurs en marche. VA 180 HT peut être utilisée dans une grande variété d’industries, telles que la construction de luminaires ou bien la production d’appareils de cuisine et d’électroménager.
Restons brièvement sur les colles qui ne craignent pas les températures allant jusqu’à 180 °C. Cela inclut également VA 180 HT à deux composants. Il s’agit d’une colle époxydique à deux composants Easy-Mix HT 180, pouvant résister à des températures allant jusqu’à +230 °C sur une courte durée. L’Easy-Mix HT 180, très visqueuse et résistante aux chocs, est particulièrement adaptée au collage de métaux. En raison de sa résistance aux températures élevées, elle est souvent utilisée dans des domaines où les composants sont ensuite thermolaqués (revêtement par poudre).

Pour les milieux humides – VA 200 HR
Concentrons-nous maintenant sur une autre condition extrême, à savoir l’humidité. La colle instantanée VA 200 HR présente des performances constantes même après plusieurs jours d’exposition constante à l’humidité et à la chaleur. Elle peut sans problème faire face à des conditions météorologiques différentes.
Par exemple, la VA 200 HR peut être utilisée dans la construction de tuyaux et de canalisations, dans la production d’appareils de cuisine et électriques, ou bien dans le secteur de la climatisation ou dans le jardinage et l’aménagement paysager ou dans le secteur sanitaire.
Il convient à une grande variété d’applications, telles que la fixation de l’unité de commande d’un lave-vaisselle, la fabrication de joints pour des tuyaux, le montage d’accessoires dans des pièces à forte humidité comme les cuisines ou les salles de bain, ou encore la fixation de pièces pour les sports de plein air, comme par exemple les profils en caoutchouc d’un snowboard.

Pour les applications sous-marines – Repair Stick Aqua
Le fait qu’il existe des colles résistantes à l’humidité ne vous surprendra peut-être pas. Après tout, les joints de votre douche, baignoire et autres sont scellés avec du silicone à la maison. Il est vrai que les silicones sont à proprement parler des mastics et non des colles, mais le principe reste le même. Mais pouvez-vous aussi imaginer qu’il existe des colles pour les applications sous-marines ?
Le Repair Stick Aqua contenant des céramiques tient ses promesses. Il convient entre autres pour réparer et colmater rapidement les fissures, les trous et les fuites sur les réservoirs d’eau, dans les installations sanitaires et dans les piscines. Les environnements humides ne gênent pas du tout ce stick de réparation. Il peut même être appliqué sous l’eau.
Il y en a tant d’autres
Les types de colles présentés pour des conditions extrêmes ne constituent qu’une étroite sélection. WEICON propose la solution adaptée à chaque problème de collage.
Il existe par exemple la VA 250 Black – une super-colle qui résiste aux températures élevées, est insensible à l’humidité et possède une élasticité résiduelle. Il existe également le kit de réparation de tuyaux pour les réparations d’urgence rapides de tuyaux défectueux. Ou encore la colle structurelel acrylique Easy-Mix RK-7300, qui permet de coller même les plastiques à faible consommation d’énergie comme le PE ou le PP. La liste pourrait s’allonger encore et encore.
Cela signifie qu’un coup d’œil au monde des produits WEICON est certainement utile si vous cherchez une colle sécifique à votre application. Le WEICON Adhesive Finder vous aidera à trouver le bon produit.
Images : WEICON