Ce n’est pas la faute de la colle ! Pourquoi le prétraitement de surface est si important lors du collage

Il suffit de recoller ?

Réparer simplement tout simplement une tasse brisée, recoller la semelle d’une chaussure ou sceller un tuyau ? Avec un peu de colle, des choses comme ça peuvent être réparées rapidement, non ? Malheureusement, ce n’est pas si simple. Pour que le collage dure longtemps et correctement, les surfaces à coller doivent d’abord être correctement préparées. Vous pouvez découvrir exactement ce que cela signifie ici.

La qualité d’un collage dépend non seulement de la stabilité interne de la colle, mais aussi beaucoup de l’adhérence entre la surface et la couche adhésive. Peu importe à quel point l’adhésif convient à l’application – si la surface n’est pas prétraitée, cela ne collera pas correctement. Plusieurs facteurs jouent un rôle pour une bonne adhérance.

Nettoyer les surfaces

Ce n’est pas seulement pour le plaisir que presque toutes les étiquettes de colles et d’adhésifs indiquent «nettoyer et dégraisser les surfaces avant utilisation». Parce que saleté et poussière ainsi que graisse, huiles et sprays silicone sont parmi les plus grands ennemis du collage. Chaque contamination agit comme un film séparateur entre la surface et l’adhésif et a donc une influence négative sur la qualité de l’adhésion.

Il existe de nombreux sprays pour le nettoyage des surfaces. Selon la sensibilité de la surface ou la texture et quantité de saleté, un nettoyant doux ou puissant est nécessaire. Le fabricant de colles et d’adhésifs basé à Münster en Allemagne, WEICON, propose le produit adapté à chaque application.

Cela inclut, par exemple, le WEICON Surface Cleaner – le classique pour le prétraitement des surfaces. Mais le WEICON Spray Cleaner S est également très polyvalent. Grâce à son mélange alcool-acétone-essence, il est particulièrement puissant et est efficace contre les saletés tenaces. Si, par contre, un produit doux est requis, le nettoyant industriel WEICON est un bon choix. Le spray convient même aux surfaces sensibles telles que les matériaux en caoutchouc.

weicon-oberflaechen-reiniger

Comme vous pouvez le voir, il y a presque autant de nettoyants que de colles et d’adhésifs. WEICON a donx publié un tableau de synthèse (en anglais) afin que vous puissiez en peu de temps découvrir quel nettoyant est fait pour vous en peu de temps.

Soit dit en passant : avec le kit de nettoyage WEICON – set de six produits différents – vous répondez à une grande partie des besoins de divers produits de nettoyage. L’ensemble comprend les sprays suivants:

  • Nettoyant de surface
  • Nettoyant électrique
  • Nettoyant industriel
  • Multi-mousse
  • Nettoyant au citron
  • Spray d’entretien en acier inoxydable

Surfaces rugueuses

Le collage permet à d’innombrables matériaux d’être assemblés entre eux. Cette polyvalence est l’une des principales raisons pour lesquelles la technologie d’assemblage est une alternative si attrayante au soudage, au rivetage ou autres procédés.

Mais aussi différents que soient les matériaux, les structures de surface le sont aussi. Et cela peut être un défi lors du collage. Les surfaces rugueuses sont idéales pour le collage. Parce que les matériaux s’imbriquent et forment ainsi une connexion stable. Les surfaces lisses, en revanche, n’offrent pas les meilleures conditions en matière de collage. Cela peut aider à rendre la surface rugueuse au préalable. Le prétraitement du matériau lisse avec du papier de verre, une brosse métallique ou – à grande échelle – le sablage peut faire des merveilles.

Primer

Il n’est pas toujours possible de rendre la surface rugueuse, par exemple si le matériau à coller doit être protégé. Cela signifie-t-il donc “pas de chance” ? Les surfaces lisses ne peuvent pas être collées ? Dans ce cas, les plastiques tels que le polyéthylène ou le polypropylène auraient la vie dure dans le monde des colles et des adhésifs. Heureusement, il existe également une solution pour de tels matériaux – sous la forme de promoteurs d’adhésion, également connus sous le nom de “primer”. Un primer fonctionne comme un adaptateur. Il assure une meilleure mouillabilité des surfaces et permet des réactions chimiques entre l’adhésif et le matériau.

Et ainsi de suite

Vous avez oublié de nettoyer les surfaces à collées ou bien elles sont lisses, ou encore vous n’avez utilisé aucun primer ? Pas étonnant que la colle ne tienne pas. Une autre raison pour une mauvaise adhésion peut également être un mauvais choix de colle. Bien que le monde de la publicité nous porte à croire que la célèbre colle tout usage colle n’importe quel matériau dans n’importe quelle condition – cette colle n’existe pas. Dans la partie suivante de la série «Le monde des colles et des ahdhésifs, nous nous consacrerons uniquement à ce sujet – à savoir le conte de fées de la colle tout usage.

Images: WEICON