Bureau, casque, VPN – Tout ce dont vous avez besoin pour votre bureau à domicile et vos visio-conférences numériques

Le télétravail est devenu de plus en plus important ces dernières années. Avec une mobilité mondiale croissante, il est de plus en plus courant pour les employés de ne pas travailler au bureau, mais depuis leur domicile ou durant leurs déplacements. Mais il peut également y avoir d’autres raisons pour lesquelles le télétravail est préféré. En Allemagne, environ cinq pour cent des employés exercent leurs tâches professionnelles à distance. Dans d’autres pays européens, les chiffres sont parfois beaucoup plus élevés.

Cependant, de nombreux managers et cadres sont préoccupés par la productivité de leurs employés: par exemple, le manque d’équipement adapté peut avoir un impact négatif sur le travail, voire rendre certaines tâches impossibles. Pour que le télétravail soit efficace, un équipement de base – que nous vous présentons ici, est nécessaire.

Une connexion VPN pour accéder au serveur de l’entreprise

Un réseau privé virtuel (VPN en abrégé) permet d’établir une connexion sécurisée au réseau de l’entreprise depuis le domicile ou lors de déplacements. Ainsi, l’accès aux fichiers et aux applications sur le serveur de l’entreprise est possible sans aucun obstacle technique, ni délai. Les données sont entièrement cryptées et sont donc sécurisées. Il en va de même pour les smartphones. Toutes les informations sur la configuration d’une connexion VPN sont disponibles ici.

Sans Internet, rien ne va plus

Il va de soi que pour établir une connexion VPN pour toutes les activités en ligne telles que l’envoi et la réception de courriels, une connexion Internet fiable est essentielle. Étant donné que de nombreux mots de passe et données sensibles sont impliqués, le WiFi domestique doit être protégé par un cryptage WPA ou WPA2. Comme déjà mentionné, une connexion VPN offre de toute façon la sécurité informatique nécessaire pour l’échange avec le serveur de l’entreprise.

Selon l’emplacement de l’espace de travail par rapport au routeur, il est judicieux de configurer un ou plusieurs répéteurs afin d’avoir une connexion Internet stable même dans les endroits les plus éloignés de votre domicile. De même que plusieurs répéteurs peuvent empêcher les fluctuations de l’intensité du signal si le télétravailleur se déplace à l’intérieur de son domicile. Les systèmes de réseau maillé sont également très populaires à cet égard.

Ordinateur portable, écran et autres accessoires

Certes encore une évidence, mais d’autres équipements peuvent être nécessaires pour le télétravail. Tout d’abord, un ordinateur performant est requis. La plupart des employés de l’entreprise emmèneront leur ordinateur portable chez eux pour pour pouvoir travailler.

De plus, grand écran et clavier externes sont avantageux. Pour les appels vidéo via Skype ou autres canaux de communication similaires, il peut être approprié de connecter une webcam externe et un microphone à l’ordinateur portable, car ils garantissent généralement une meilleure qualité sonore et visuelle que l’équipement intégré à votre ordinateur portable. Un casque de bonne qualité peut également être très utile, surtout si les appels fréquents font partie du travail.

Cela nous amène au téléphone lui-même : un téléphone qui fonctionne devrait faire partie de l’équipement de base de chaque télétravailleur. Qu’il s’agisse d’un téléphone fixe ou d’un téléphone mobile, cela n’a pas d’importance primordiale. Mais il faut qu’il réponde à certaines exigences techniques, par exemple pour la participation à des conférences téléphoniques.

Les logiciels de travail sont essentiels

Bien entendu, tous les programmes et outils nécessaires au travail doivent également être accessibles depuis le domicile. Étant donné que l’ordinateur de l’entreprise ou un autre appareil mobile est généralement ramené à la maison, cela ne devrait généralement pas poser de problème, car les logiciels y sont déjà installés.

Si un employé travaille de son domicile sans PC professionnel, il est important de clarifier la question des logiciels. Cependant, il est recommandé d’utiliser un ordinateur mis à disposition par votre entreprise, également afin que les données sensibles de l’entreprise ne se mélangent pas avec les fichiers privés. Cela entraînerait également des conflits avec le RGPD.

À ne pas sous-estimer : le bureau

Afin de pouvoir se concentrer et travailler en paix, il est également très important de travailler dans une pièce séparée avec une porte verrouillable. Le lieu de travail doit également comprendre un bureau et – idéalement – une chaise de bureau réglable en hauteur. Ceci est important pour une bonne posture assise et une structure externe qui favorise un travail ordonné.

La séparation spatiale du bureau du reste de l’appartement est importante pour éviter les distractions et le mélange du professionnel avec le privé. Cela vaut tant pour le salarié lui-même que pour les autres résidents.

Particularités des salles de conférence

Dans un monde globalisé, la vidéoconférence est souvent utilisée pour communiquer entre villes et pays. À cette fin, les équipes se réunissent à un endroit de la salle de conférence, puis se connectent à d’autres équipes ou individus via un appareil central et via un canal de communication sélectionné. Dans ce cas, il est primordial d’utiliser des techniques qui ne nuisent pas à la communication : arrêt de communication, retards ou déformations de l’image ou du son peuvent rendre une visio-conférence fastidieuse.

Il est donc conseillé d’investir dans un équipement technique de base adapté aux équipes et aux conférences. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour cela. Un bon système comprend une webcam qui capture toute la pièce devant vous et a ainsi tous les participants à la conférence sur l’image, ainsi que des modules sonores qui peuvent filtrer le bruit de fond et transmettre chaque voix, quel que soit l’endroit dans la pièce. Un seul grand haut-parleur avec microphone doit être placé aussi centralement que possible.

Assurez l’efficacité tu télétravail avec le bon équipement

Avec cet équipement de base, un travail productif à domicile est facilement possible. Il est beaucoup plus facile de travailler si vous pouvez travailler en paix dans un lieu de travail bien équipé – et aussi pour vos collègues, comme dans le cas des conférences téléphoniques, par exemple.

Lorsque l’environnement est correctement configuré, le bureau à domicile peut même augmenter la productivité, et les chefs d’entreprise n’ont pas à se soucier d’une éventuelle l’efficacité réduite.