La légende de la colle tout usage ! Pourquoi il ne peut-il pas y avoir une seule colle pour tous les usages ?

Celui qui colle tout ?

Vous en avez probablement déjà entendu parler, peut-être même en avez-vous chez vous. Nous parlons de la fameuse colle tout usage. Le nom orne de nombreux tubes adhésifs et promet de tout coller de manière fiable. Qu’il s’agisse du bois avec du béton, de la céramique avec du plastique, du polystyrène avec de l’acier, etc. Et ceci indépendamment d’autres influences environnementales, comme la température ou les contraintes mécaniques. Cela ressemble à une invention intelligente, non ? Mais tient-il réellement ses promesses ? En route vers la réponse, nous aimerions d’abord vous expliquer deux termes techniques importants du monde du collage.

Pas de collage sans adhésion et cohésion

Adhésion

Lors du collage, deux surfaces sont liées ensemble de la manière la plus durable possible à l’aide d’une colle. Mais comment se fait ce lien ? Chaque surface présente de petites dépressions qui sont parfois plus visibles (surfaces rugueuses) et parfois moins (surfaces lisses) à l’œil humain. L’adhésif se dépose dans ces dépressions, s’emboîte en durcissant et forme des liaisons chimiques et des interactions physiques de l’ordre du nanomètre. Le terme technique pour ce processus est l’adhésion. En général, plus la surface est rugueuse, meilleures sont les dents et finalement l’adhérence.

De plus, l’énergie superficielle et la tension superficielle jouent également un rôle important. Cela varie en fonction du matériau. Par exemple, alors que les métaux ont généralement une tension superficielle élevée, les plastiques ont tendance à avoir une faible tension superficielle. Et qu’est-ce que cela signifie pour le lien ? C’est simple : plus la tension superficielle est élevée, meilleure est la possibilité de mouiller l’adhésif.

Adhésion
Adhésion – L’adhésif se dépose dans les creux, formant des liaisons chimiques et des interactions physiques.

Cohésion

En plus de l’adhérence, l’adhésif doit avoir une résistance interne, appelée cohésion. Dans leur forme de base, les adhésifs sont initialement liquides ou pâteux. Le durcissement se produit en raison de circonstances très différentes. Par exemple, il existe de la superglue, qui ne durcit qu’au contact de l’humidité. Avec les serrures à vis, c’est exactement le contraire. Ici, l’adhésif ne devient solide que grâce à l’exclusion de l’oxygène et à la présence d’ions métalliques. Il existe également des systèmes de résine dite époxy qui durcissent dès que les deux composants, résine et durcisseur, réagissent entre eux.

Pourquoi il ne peut pas y avoir une seule colle pour tout

Maintenant, vous ne savez toujours pas si le terme « colle tout usage » a un sens ou non. Bien que – en fait, la réponse se trouve déjà dans le paragraphe précédent. Parce que lorsque des éléments tels que la surface du matériau, l’humidité, l’apport d’oxygène et diverses conditions environnementales sont importants pour la qualité et la durabilité d’un collage, il ne peut logiquement pas y avoir un seul adhésif qui couvre tout.

Heureusement, car sinon des entreprises comme WEICON GmbH & Co. KG n’auraient pas le droit d’exister. L’entreprise produit des colles et des mastics pour tous les domaines industriels depuis 1947. Tout est inclus, des systèmes de résine époxy aux superglues en passant par les silicones. La gamme WEICON compte au total plus de 400 produits.

Comment trouver celui qui correspond à votre candidature ?

Avec un si grand choix d’adhésifs différents, la question suivante se pose automatiquement : Comment trouver celui qui convient à mon projet ? Dans la première partie de la série « Le monde du collage », nous vous avons déjà expliqué les trois questions fondamentales que vous devez toujours vous poser lorsque vous recherchez le bon adhésif :

  • Quels matériaux sont connectés les uns aux autres ?
  • Quelle est la taille de l’espace adhésif ?
  • À quels types de contraintes, telles que la chaleur ou l’humidité, la connexion est-elle exposée après le collage ?

Si, par exemple, vous avez affaire à de petits projets de bricolage pour le collage de métaux, de plastiques et de caoutchouc, nous vous conseillons d’utiliser la colle cyanoacrylate WEICON Contact VA 100. Ceci est également utilisé dans de nombreux domaines industriels. La colle époxy minute WEICON convient aux travaux de construction et d’assemblage où un travail rapide est requis.

Cela devient un peu plus spécial si, par exemple, vous souhaitez lier de l’aluminium ou d’autres métaux légers ensemble. Il existe des produits pour cela, comme la colle minute en aluminium WEICON.

Ce ne sont là que trois exemples parmi d’innombrables dans le domaine des applications adhésives. Comme vous pouvez le constater, il existe un spécialiste adapté à chaque « problème de collage », aussi inhabituel soit-il.

Le chercheur d’adhésifs de WEICON vous aide à vous orienter dans la recherche du bon produit. Dans le cas contraire, vous pouvez à tout moment contacter les experts en colle de Münster. Dans la prochaine partie de la série « Le monde du collage », nous examinerons de plus près une catégorie de produits. Nous parlons de colle cyanoacrylate, probablement mieux connue sous le nom de superglue. Est-ce que cela mérite plus son nom que la colle tout usage ?

Images : WEICON